Loading
新聞稿

PTC和洛克威爾自動化延伸策略聯盟

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PTC和洛克威爾自動化延伸策略聯盟 hero image

2020年10月28日,美國麻薩諸塞州波士頓(BOSTON)及威斯康辛州密爾瓦基(MILWAUKEE)報導—(BUSINESS WIRE)—已協助全球近250家新客戶實現其數位轉型目標的PTC (NASDAQ: PTC)和洛克威爾自動化(NYSE: ROK)今天宣佈將擴大並提前延伸其策略聯盟。

本新聞稿具有多媒體功能。在此檢視完整的新聞稿:https://www.businesswire.com/news/home/20201028006113/en/

本次延伸將確保兩家公司在銷售和產品開發工作方面的永續性,並將協議擴大到包含PTC的產品生命週期管理和軟體即服務(SaaS)產品。本次擴大將可簡化兩家公司的商業工作,將全方位的數位線程解決方案從前期設計擴大到運作、維護和優化生命週期階段。PTC也將提供洛克威爾自動化的虛擬機械設備模擬和測試軟體給其自家客戶和合作夥伴網路。根據協議,兩家公司將繼續利用彼此的資源、技術、產業專業知識與市場地位,以在2023年及其後順利為其客戶提供服務。

兩家公司的主要合作產品FactoryTalk InnovationSuite (由PTC提供技術支援)是業界第一款全方位數位轉型軟體套件,可以提供完全整合的工業物聯網(IIoT)、邊緣到雲端分析、製造執行系統(MES),以及擴增實境(AR)–可以滿足企業聯網的需求。FactoryTalk InnovationSuite可以讓使用者輕鬆快速開發創新的作業解決方案並投入運作,並且在全球各地進行擴充。

國際木質板材製造商Norbord的控制、自動化與技術總監Teja Schubert表示:「對我們公司而言,選擇由PTC提供技術支援的FactoryTalk InnovationSuite真是再好不過了。隨著第一波COVID-19的到來,擁有一個可以協助我們降低成本、改善我們員工體驗,以及更妥善利用我們維護和培訓工作的平台變得更加重要。到目前為止,這個日益重要的聯盟使我們公司可以更輕鬆應對COVID-19的疫情,我們期待可以利用未來的解決方案。」

隨著製造商重新安排其營運方式,對於更好財務績效的競爭壓力和需求,使得將產品、製程、以及所有業務層級的人員數位轉型需求增加。PTC和洛克威爾自動化業界領先的數位製造解決方案,可以為製造商提供強大的端對端數位線程功能,讓他們可以在全球疫情肆虐的當下繼續其轉型計畫。

洛克威爾自動化的董事長兼執行長Blake Moret表示:「在過去的兩年間,PTC和洛克威爾自動化的團隊結合更出色的創新功能,為客戶提供世界級的FactoryTalk InnovationSuite解決方案。我們和PTC擴大並提前延伸合約,意味著這個策略聯盟的價值持續增加,以及對於企業聯網的重要性。」

PTC的總裁兼執行長Jim Heppelmann表示:「我們和洛克威爾自動化的策略聯盟延伸了我們的影響力和能力,因此便能在世界各地對於工業4.0計畫的提供支援。我們產品在目前總體經濟環境中的強大影響,證明市場對於這項合作的需求。」

 

關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司(NYSE:ROK)是全球工業自動化和數位轉型的領導者。我們將人們的想像力與技術的潛力連接起來,拓展人類的能力,使世界更具生產力和永續性。總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基的洛克威爾自動化大約有23000名員工,專注為我們100多個國家的客戶提供服務並解決問題。更多關於我們如何橫跨各工業領域,應用企業聯網於生活中的相關資訊,請參考www.rockwellautomation.com。

關於PTC (NASDAQ: PTC)
PTC協助全球製造商利用軟體來實現兩位數的變化影響,而這些軟體可以加快產品和服務創新,提高營運效率及員工生產力。PTC與廣泛的合作夥伴網路結合,讓客戶能夠靈活地掌握如何部署其科技,以在本地、雲端或透過其純軟體即服務(SaaS)平臺推動數位轉型。PTC不僅構思更美好的世界,而且還為之而努力。

PTC.com @PTC 部落格

 

FactoryTalk是洛克威爾自動化的註冊商標。
PTC和PTC標誌是PTC Inc.及/或其子公司在美國及其他國家的商標或註冊商標。

在businesswire.com檢視來源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20201028006113/en/

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left PTC和洛克威爾自動化延伸策略聯盟