Loading
新聞稿

全新的 ThinManager 軟體版本有助於提升操作生產力

更新的精簡型用戶端軟體可讓工作人員更容易取得生產資訊,並改善視覺呈現和行動力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
全新的 ThinManager 軟體版本有助於提升操作生產力 hero image

2018年2月26日 美國密爾瓦基市-藉由洛克威爾自動化的新ThinManager v10.0軟體平台,各產業工作人員可更容易在所需的地方取得所需資訊。全新的視覺呈現、行動及安全性功能,有助於操作人員和技術人員透過洛克威爾自動化的軟體產品組合和工業級精簡型用戶端,提升生產力同時減少停機時間。

藉由虛擬篩選功能,使用者可以自訂要以何種方式查看來自多種來源的應用程式和資料,一行程式碼都不需要重新撰寫。此功能有助於使用者檢視與其工作最相關的資訊。對於穿戴式科技的全新支援,則是在工作人員存取資訊方面,開創先河。例如,維護技術人員僅須透過Microsoft HoloLens 混合實境頭戴式裝置查看機械,即可診斷和排除機械故障。

洛克威爾自動化ThinManager行銷主管Tom Jordan表示:「ThinManager 軟體有助於工業公司透過改良的視覺呈現和行動力,建置專屬的企業聯網環境。軟體能呈現資料,並將內容傳播到工業設施內的任何裝置、使用者或位置組合。此功能能夠提供深入剖析和管理使用者操作的能力。」

更新的軟體導入驗證通過功能,有助於提升生產力。使用者以往必須分別登入ThinManager 及其他軟體應用程式,讓原本就所費不貲的作業耗費更多時間。現在軟體可以將原本的使用者傳遞至支援的人機介面產品,如 FactoryTalk View Site Edition。

改進的驗證功能可簡化所有裝置和使用者的管理,減少操作人員的維護並改善安全性。版本10.0 可讓操作人員設定多種驗證形式,例如RFID 識別證和生物識別技術。全新的密碼快取功能可讓系統管理員設定輪班時的PIN碼驗證時間期間。

藉由其內建的行動解決方案「Relevance」,此平台能夠直接為設施內特定位置的行動裝置,提供支援的軟體元件。Relevance 運用位置解析程式,例如藍牙信標和 Wi-Fi,因此行動使用者和裝置僅可接收授權區域內的內容。此功能可以協助使用者取得更大的連線能力及更高的操作安全性。

ThinManager 在需要的地方提供內容,並向操作人員表示其要如何檢視此內容。ThinManager 是專為工業應用交付和管理所設計的唯一精簡型用戶端管理和行動解決方案。ThinManager 適用於眾多產業垂直市場中,例如食品飲料和水/廢水。如需更多資訊,請造訪 rok.auto/thinmanager 網站。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 全新的 ThinManager 軟體版本有助於提升操作生產力