Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

全新推出PanelView Plus 7 Performance Series B,為客戶的投資提供保障

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
全新推出PanelView Plus 7 Performance Series B,為客戶的投資提供保障 hero image

大幅提升圖形終端機效能的PanelView™ Plus 7 Performance Series B已於日前全新推出。前一代的Series A係在Windows® CE 6.0作業系統上運作,而現今Microsoft已不再對該系統提供支援。此外,Series A產品所用組件已過時,供應鏈亦已萎縮。開發此PanelView Plus 7 Performance Series B的目的在於擴充服務的生命週期,為已投資PanelView Plus硬體及FactoryTalk® View Machine Edition軟體的客戶提供保障。

更新後的Series B可在新型的作業系統上運作,具備更新的硬體以及更好的長期供應鏈支援。具備更好的產品安全性,並對印表機等現代周邊設備提供支援。Series B擁有大幅提升的使用者儲存空間,更能有效支援當今的需求。Series B產品運用ControlFLASH™軟體進行韌體更新,達成與其他Allen-Bradley®產品的一致。透過添加硬體維護選單按鈕,幫助客戶解決任何潛在的毀損問題。

PanelView Plus 7 Performance Series B為PanelView Plus 7 Performance產品系列的最新版。洛克威爾自動化持續對PanelView Plus 7產品系列進行改良,致力於為客戶的投資提供支援。

Allen-Bradley、ControlFLASH、FactoryTalk與PanelView是Rockwell Automation, Inc的商標。Windows是Microsoft Corporation的商標。

已發佈 2022年3月23日

訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 全新推出PanelView Plus 7 Performance Series B,為客戶的投資提供保障