Loading
新聞稿

全新人機介面軟體功能有助於提升操作效率

FactoryTalk View軟體更新可讓使用者更容易取得資訊、支援行動裝置,以及進行軟體整合

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

美國密爾瓦基市-洛克威爾自動化已更新旗下的人機介面軟體,可讓各產業工作人員在運轉與維護系統上取得更詳盡的資訊。FactoryTalk View 軟體版本10.0 的新特點,包括更容易取得資訊、新加入的行動裝置支援,以及提升跨軟體間的整合,以增加生產力。

操作人員現在可以在FactoryTalk View Site Edition (SE) 軟體中使用TrendPro 工具,將警報資訊附加於趨勢資料上。此功能有助於操作人員將警報發生事件和資料點值串連,以加速故障排除作業進行。他們也可以使用此項工具儲存特定趨勢,並與其他工作人員分享。

洛克威爾自動化FactoryTalk View產品經理Sharon Billi-Duran表示:「此版本也新增了人機介面支援,以Allen-Bradley Logix 控制器產品線彈性地發出警報。在這之前,使用者必須在控制器和人機介面中,手動建立警報條件。藉由標籤式警報,操作人員現在可以在Logix中建立警報設定,然後人機介面將自動處理設定,因而省下程式設計的需求。」

FactoryTalk View SE v10.0 也將 ThinManager 軟體,登入整合至 FactoryTalk View 平台。在以往,使用者必須分別登入這兩套系統。現在使用者可以透過自動登入通過的功能,繞過第二個安全點,以更輕鬆、更迅速地作業。

就加工業而言,FactoryTalk View SE 軟體導入異常情況管理 (ASM) 多重監控架構。此功能可讓操作人員根據標準化的ASM 方針,在多個螢幕上查看不同層級的資料。此功能也可提供更多可檢視的資訊,協助操作人員更有效率地執行和維護系統。

更新的 FactoryTalk ViewPoint 軟體,將 FactoryTalk View SE 軟體擴大到行動裝置上,現在支援配方管理。此項更新可讓工作人員在自己選擇的裝置上檢視或下載配方。目前藉由 ViewPoint v10.0 軟體,FactoryTalk Alarms 和 Events 警報記錄也可在其行動裝置上使用。

FactoryTalk View Machine Edition (ME) 軟體 v10.0 新增了設計時間和運轉時間增強功能,可提升使用效率和生產力。人機介面軟體現在對於恢復和升級傳統專案的支援度更高,而且在編輯顯示畫面時也更具可用性。

洛克威爾自動化視覺化軟體行銷經理Sue Burtch表示:「在此版之前,操作人員的動作必須記錄到稽核軌跡中,但卻無法保證系統能夠擷取到這些記錄。現在藉由內建的稽核軌跡,即可在終端機上擷取此項位於本機的資訊,而且稽核資料也會安全地儲存直到備份為止。對於受到嚴密監管的產業(如製藥等)而言,此功能支援US 21CFR Part 11 或 EU Annex 11 等要求。」

 

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 全新人機介面軟體功能有助於提升操作效率
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose