Loading
新聞稿

新款的無風扇Kinetix VPC伺服馬達可節省能源

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新款的無風扇Kinetix VPC伺服馬達可節省能源 hero image

印表機及其他工業操作員可以利用洛克威爾自動化新款無風扇版本的Allen-Bradley Kinetix VPC連續性重載伺服馬達 來改善其能源效率和降低機械複雜度。這款全新的馬達使用和原始風扇版本相同的內部永磁技術,可協助操作員達到優越的效能並提升能源效率。 

Main Image

新款的馬達可以達到IE5的能源效率評等。除此之外,移除風扇可以進一步減少馬達的佈線和元件,甚至可以節省更多能源成本,因此非常適合印刷等對於氣流干擾要求較高的應用。 

VPC系列的馬達可以減少扭矩漣波,因此可以讓對於高品質印刷、拉伸和其他特定應用作業非常重要的卷對卷卷料處理流程更為順暢。

Allen-Bradley及Kinetix是洛克威爾自動化公司的商標。 

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新款的無風扇Kinetix VPC伺服馬達可節省能源