Loading
產品特色 | 2025 年 5 月 29 日

Rockwell Automation 將智慧機械開發簡化,並對 Micro800 控制器與設計軟體提供了最新版增強功能

更完善的控制器與軟體功能可讓您從舊型 MicroLogix 控制器,更輕鬆且快速地轉換至新版 Micro800 控制器,減少轉換時間與工作。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
使用 Connected Components Workbench 軟體平台的工程師

工業製造商可以使用 Rockwell Automation 最新的 Connected Components Workbench 軟體平台 23 版,以 Allen-Bradley Micro850 2080-L50E 和 Micro870 2080-L70E 控制器韌體修訂版本 23,更快速且更有效率地設計更聰明的智慧機械。

改良版控制器可透過最新的遠端 LCD 連線能力支援,輕鬆地監控控制器的變數修改。3.5 吋遠端 LCD 顯示器支援擴充的控制器功能,例如模式變更、程式備份與還原、使用者定義的螢幕等等。透過保留 MicroLogix 控制器內嵌式 LCD 顯示器功能的能力,Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器不僅提供熟悉的使用者介面,也可降低轉換風險。

此外,透過控制器韌體修訂版 23 與 Connected Components Workbench 軟體平台 23 版(最低軟體需求),可程式控制器通訊指令(PCCC)功能可延伸至 Micro850 2080-L50E 控制器。此功能可為 MicroLogix 使用者提供一個額外的控制器選項,透過向下相容於舊型通訊方式,與 MicroLogix 控制器等裝置進行通訊。透過 Modbus TCP 伺服器提供的初始 IPv6 定址支援,Micro800 控制器連線的 IP 位址選擇範圍可以擴大延伸至全球網路,進而簡化裝置部署與通訊。

23 版軟體以最高可達 64 個字元的較長密碼設定,強化控制器與程式組織單元 (POU) 的安全性。下載此單一軟體即可為 PowerFlex 變頻器參數與 Micro800 控制器標籤變數提供趨勢功能,因而有助於節省設定時間並改善維護。

已發佈 2025年5月29日

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


主題: Micro Control Systems FactoryTalk Connected Components Workbench
相關新聞
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 加速智慧機械設計與開發