Loading
新聞稿

全新PlantPAx DCS有助於程序控制作業的數位化改造,從而提升整個工廠的價值

更智慧、更直覺的體驗

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
"PTU, Process Training Unit, Endress+Hauser, PlantPAx, Control Room, 15622, E+H" Endress+Hauser Process Training Unit (PTU) on May 21 and May 22, 2018 in Greenwood, IN.

(2018年6月12日 聖地牙哥) 全新洛克威爾自動化PlantPAx分散式控制系統(DCS)可協助工業製造商建立更聰明、更具生產力以及更安全的作業。此一全新系統具備更直覺化的設計,亦可從工廠設備查看情境化資訊,不但有助於程序控制作業的數位化改造,更進而實現能縮短產品上市時程並降低整體擁有成本的企業聯網。

PlantPAx DCS與可擴展的全廠自動化技術及開放式通訊標準緊密連結,長久以來協助聯網的實現,」洛克威爾自動化的PlantPAx業務發展經理Kris Dornan表示。
 
 
「現在,洛克威爾自動化正準備發表全新的功能,讓程序控制作業可在整個加工廠中獲取更多價值。」

更聰明-該系統版本採用促成技術,為有意願導入DCS的中小型企業消除了複雜性障礙,並透過將伺服器整合至單一機器中,讓應用程式可運用全新DCS的所有功能。此一簡化可用於虛擬或實體機器,並減少高達75%的工程時間、許可證和系統足跡。

全新DCS更具備支援電氣保護設備的擴展庫,並採用EtherNet/IP和IEC-61850標準。將電氣功能與控制相連接,擴大整個工廠的整合,從而實現更好的工廠控制,此外,新提供的標準控制面板因啟動風險較低,可使實際執行過程更順利。

更具生產力-此系統具備完整的程序物件庫,可改善人員與程序的互動,包括警報及異常情況的處理等;而簡化的面板設計可提供更直覺化的使用者體驗,可使人員培訓與支援更易於進行。此物件庫並具有歷史數據模板,可以利用即時以及歷史數據來優化事件訊息的顯示。

更安全-有了PlantPAx DCS,使用者就可以透過角色與區域來定義存取權限,以身份驗證和存取權限來實現新的安全級別。此系統版本亦擴大 I/O通訊的網路可用性,並擴展了工廠級融合架構的價值。

「PlantPAx DCS最新系統版本包含許多特色,這些特色係以程序使用者的寶貴回饋為基礎,並符合產業標準,為廣大的加工產業提供更聰明、更直覺化和更安全的系統,」洛克威爾自動化全球程序業務總監Jim Winter表示。「這些創新技術可幫助企業運用現代化的DCS,輕鬆增加企業聯網中整個工廠整合所創造出的利潤。」

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 全新PlantPAx DCS提升整個工廠的價值