Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化的新智慧型訊號解決方案可提高生產力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化的新智慧型訊號解決方案可提高生產力 hero image

全新 Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light 系統以更少元件提供最大的使用彈性,能滿足各式各樣的應用需求。此系統採用模組化設計,結合高亮度 LED 燈及多種警示音技術。系統中的所有訊號均使用 24V AC/DC 電源,因此只需三個電源模組即可支援整套系統。856T Control Tower Stack Light 系列的最新產品新增 IO-Link 功能,除了可提供診斷資訊,還能輕鬆整合至企業聯網 (Connected Enterprise)。

工業級智慧裝置創造了更多的生產及機器資訊需求。智慧裝置是智慧機器不可缺少的元件,在擷取操作資料時扮演極為重要的角色。這些智慧裝置針對控制系統的狀態提供即時深入見解,以便讓決策者能事先充分評估,形成更具智慧的決策。選用具備 IO-Link 功能的 856T Control Tower Stack Light,使用者可以即時監測塔燈及機器狀態,並能進行簡易的遠端設定和故障排除。

智慧裝置 (例如 856T IO-Link 塔燈) 是智慧型機器設備、智慧系統及知識導向型營運的基礎。這些裝置可以傳送即時的原始資料,因此多半是開啟數位轉型的第一個步驟。此寶貴資訊可以降低其中一項最重大的問題:無預警停機。在生產廠區內運用啟用預測維護、精確找出效能問題及縮短維修時間的裝置,並以此為資訊起點,就能達到提升生產力的目標。

Allen-Bradley 和 Control Tower 是洛克威爾自動化公司的商標,不屬於洛克威爾自動化的商標則為其各自公司的財產。

已發佈 2021年4月8日

Main Image

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有23,5000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化的新智慧型訊號解決方案可提高生產力