Loading
新聞稿

Kinetix整合驅動器 -- 推動自動化市場拓展目標

為洛克威爾高性能、可擴展的新型Kinetix整合驅動器

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Kinetix整合驅動器 -- 推動自動化市場拓展目標 hero image

密爾瓦基─(BUSINESS WIRE)─為讓客戶增加更具彈性的生產而不斷努力,洛克威爾自動化推動部門在Kinetix伺服驅動器系列產品中加入可擴展的智慧型解決方案。新型Allen-Bradley Kinetix 5300伺服驅動器,是一款完全整合的CIP Motion解決方案,對於尋求提高性能並期望利用單一設計環境來實現控制和運動的全球機器制造商來而言,可以利用該解決方案生產出具有市場競爭力的機器。當與新型TLP馬達結合使用時,客戶透過將企業聯繫擴展到簡單機器領域,從而獲得競爭力,此舉使得洛克威爾的自動化技能加快其在整個亞洲新興市場和歐洲成熟市場的成長。從小型獨立機器到大型複雜系統,洛克威爾自動化新產品線與Kinetix系列產品滿足各種不同伺服驅動器的需求。

Main Image

Kinetix 5300伺服驅動器專為各種機器而設計,例如電子組裝、包裝和轉換、印刷和網絡(CPW)。新型驅動器還有助於簡化機器設計,並在整個機器壽命期間將性能最佳化。像其他Kinetix整合式伺服驅動器一樣,Kinetix 5300也在Studio 5000這個單一的設計環境中進行開發。使用單一系列伺服驅動器允許機器制造商在這種設計環境中對所有驅動器進行編程,並重用驅動器代碼,從而簡化設計和調試過程。Kinetix 5300與Logix控制系統的原生整合實現了智慧調整功能,可自動調整慣性和共振的變化,有助於隨著時間的推移優化機器性能並簡化機器維護。

洛克威爾自動化產品管理-運動控制部門總監Bill Kegley表示,「我們擴大產品組合是為了給機器制造商提供一整套可擴展的伺服驅動器系列,適於許多不同應用 -- 從獨立機器到具有網絡安全功能的大型復雜系統。現在,隨著Kinetix 5300加入我們的伺服驅動器系列,我們能夠提供真正可擴展的智慧型運動控制解決方案,幫助我們的客戶在更廣泛的應用中提高生產力並實現可持續性。」

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化有限公司 (NYSE:ROK)是工業自動化和數位轉型領域的全球領導者。我們將人們的想像力與科技潛力相結合,以擴大人類的可能性,讓世界更有生產力和更具永續性。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州密爾瓦基,擁有約23,000名善於解決問題的員工,專注於為100多個國家的客戶提供服務。想了解更多我們如何將企業聯網引進工業企業,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix整合驅動器 -- 推動自動化市場拓展目標