Loading
新聞稿

FactoryTalk Network Manager軟體簡化網路操作和維護

新軟體能夠集中檢視網路資產並加速裝置部署

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FactoryTalk Network Manager軟體簡化網路操作和維護 hero image
Main Image

(2018年5月7日 密爾瓦基) 工廠人員在監控和維護網路上增加中的物聯網(IoT)裝置時,面臨極大的挑戰。他們不需要使用複雜或不熟悉的IT工具,洛克威爾自動化的新FactoryTalk Network Manager軟體可以幫他們做到。該軟體能夠讓工廠人員監控Allen-Bradley Stratix管理式交換器的運作狀況、解決交換器問題,並透過簡單易使用的軟體介面快速配置新的管理式交換器。

洛克威爾自動化產品經理Lorenzo Majewski表示:「許多工廠人員竭盡努力,將不同來源之管理式交換器和裝置的資訊拼湊在一起。他們透過FactoryTalk Network Manager軟體,可以在單一集中地點讀取這些資訊。此外,網路交換器所提供的即時警報和事件,可協助其進行更快、更精確的故障排除。」

一間大工廠內可能有成百上千個裝置,使用者可能會被他們需要管理的資訊量所淹没。FactoryTalk Network Manager軟體可自動找到資產及其相關的IP位址,並建立這些連結裝置的拓撲。軟體的直覺式介面提供設備的分組以及儀表板資訊,因此使用者可以將裝置安排至特定區域或進行個別分析。

該軟體同時採用使用者建立的配置範本,以更快、更有效地讓新交換器上線和運作。這些範本可跨組織共用或搭配OEM和系統整合商,以進一步減輕網路部署、託管和維護作業的負擔。

FactoryTalk Network Manager軟體提供具審核功能的角色型(role-based)讀取控制,以協助追蹤特定使用者相關的活動和變更。該軟體支援多種協定,包括簡單網路管理協定(SNMP)、通用工業協定(CIP)、Modbus、BACnet和PROFINET。使用者可透過控制室內的個人電腦或工廠內的行動裝置,讀取網站式(web-based)平台。

FactoryTalk Network Manager軟體作為洛克威爾自動化整合架構系統的一部分,搭配Stratix系列工業網路交換器提供了無縫式的整合。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Network Manager軟體簡化網路操作和維護