Loading
Product Spotlight | 2025年10月7日

Rockwell Automation 全新 ControlLogix 5590 控制器大解密: 技術概觀

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器能為複雜的工業自動化環境,提供強化的效能、擴充的記憶體和連線能力。其設計旨在透過改善處理能力、記憶體容量與安全,有效滿足高速、資料密集型應用的需求,尤其是離散與製程領域。

ControlLogix 5590 控制器具有高達 80 MB 的使用者記憶體,支援更多運動軸,且所有版本均提供 SIL 2/PLd 功能安全。拜這些功能所賜,此款控制器非常適合複雜運動與機器人應用,以及嚴苛環境中的備援控制架構。

此控制器專為安全、高速控制所打造,搭載雙 1-Gigabit 乙太網路連接埠及 CIP Security™,並支援 EtherNet/IP 和 OPC UA 等現代通訊協定。這有助於橫跨多種 IT/OT 系統進行無縫銜接、無需考慮供應商的資料交換,並支援簡化的企業架構整合。

ControlLogix 5590 控制器與 Studio 5000® 環境和更廣泛的 Logix 生態系統緊密整合。本身也支援 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk Design Studio™*,可提供現代化視覺效果、雲端型工程和協作工作流程。優質整合是 Rockwell Automation 智慧裝置的標配,可以簡化試運轉、診斷和生命週期管理,以減少工程設計時間並提升系統效能。

無論您是要部署高速協調運動,還是要為關鍵製程操作建置容錯系統,ControlLogix 5590 控制器都能提供必要的效能和可靠性,讓您有信心地進行擴充。

主要功能:

  • 高達 80 MB 的記憶體
  • 整合雙 1-Gigabit 乙太網路連接埠與 CIP Security
  • 適用於運動與安全應用的可擴充效能
  • 針對高可用性製程系統提供更高的效能
  • 與 Studio 5000 和 FactoryTalk 平台整合

*FactoryTalk Design Studio 將於 2025 年 11 月發行 2.03 版時支援 ControlLogix 5590 Standard 和 XT (耐腐蝕) 控制器。接下來推出的 FactoryTalk Design Studio 版本將支援 P (製程) 類型。

Allen-Bradley®、ControlLogix®、Studio 5000®、FactoryTalk® 和 Rockwell Automation® 是 Rockwell Automation, Inc. 的註冊商標。

已發佈 2025年10月7日

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


主題: Hardware Programmable Controllers
相關新聞
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 全新 ControlLogix 5590 控制器大解密: 技術概觀