Loading
新聞稿 | 2025 年 10 月 21 日

洛克威爾自動化引領工業控制革新,ControlLogix® 5590 控制器全面升級

整合安全、高效能與資安防護於單一平台,助製造商簡化流程並擴充智慧系統

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

【台北訊,2025 年 10 月 21 日】現今製造商的控制與資料系統多建構在封閉技術架構上,彼此間缺乏連結以致系統彈性有限,進一步使營運成本居高不下。為協助製造商應對挑戰,全球工業自動化與數位轉型領導品牌洛克威爾自動化宣布推出以 Logix 平台為核心的最新控制器 ControlLogix® 5590,專為現今製造業不斷演進的需求而設計,實現軟體無縫整合與多領域控制技術,串聯並簡化營運流程,助力製造商掌握營運主導權,化挑戰為競爭優勢。

洛克威爾自動化全球副總裁兼生產設計與控制總經理 Dan DeYoung 表示:「ControlLogix® 5590 控制器不僅是一項升級,更是為未來工業自動化打造的強大平台,提供客戶開箱即用、智慧且安全的系統建構能力,不僅有效滿足當前需求,其具備的擴充彈性也能完善支援未來的產線升級與成長。」


ControlLogix® 5590 控制器的主要功能特色包括:

  • 整合式安全:ControlLogix® 5590 控制器內建進階功能安全能力,無需額外安全模組,即可保護人員、設備與營運安全。此控制器通過嚴格的全球安全標準認證,協助製造商以低複雜度與高信任度建構安全可靠的系統。
  • 卓越效能滿足嚴苛需求應用:具備高速處理與擴充記憶體容量的 ControlLogix® 5590 可支援複雜的製程,從製造與批次處理到離散製造、運動控制及機器人應用,協助製造商打造可擴充架構、優化產能並提升效率,實現高效且互通的單一平台運作。
  • 內建資安防護:控制器內建多項安全功能,可防禦現存與新興的網路威脅,防護設計符合國際資安標準(IEC 62443),在維持系統連線的同時,確保營運符合現代化資安要求。
  • 藉統一軟體套件簡化工程設計流程:透過統一軟體套件,包括 Studio 5000 Logix Designer® 與 FactoryTalk® Design Studio™*,協助企業簡化開發流程、加速部署並優化工作流程。

ARC Advisory Group 顧問副總裁 Craig Resnick 表示:「現今製造商需在不增加營運複雜度的前提下,追求兼顧效能、安全與資安的控制平台。因此,於單一架構中匯聚高速處理、整合式安全與強韌資安功能的解決方案,可協助企業更高效推動現代化,同時維持營運連續性與強化整體韌性。」

*FactoryTalk Design Studio 將於 2025 年 11 月發行 2.03 版時支援 ControlLogix 5590 Standard 和 XT (耐腐蝕) 控制器。接下來推出的 FactoryTalk Design Studio 版本將支援 P (製程) 類型。

已發佈 2025年10月21日


主題: Hardware Programmable Controllers
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化引領工業控制革新,ControlLogix® 5590 控制器全面升級