Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化將精簡型PowerFlex驅動器的輸入電壓容量提高接近兩倍

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PowerFlex-6000T

最新強化的PowerFlex® 6000T驅動器現在可在僅2310 ... 3010 mm (7.58 ... 9.87英尺)寬的佔地面積內接受高達13.8 kV的一次電壓,幾乎是輸入電壓的兩倍。這款驅動器可以應用在內建高電壓輸入的3 … 4.16 kV應用。此外,高壓饋電可以從配電幹線直接連接驅動器,不需要額外的降壓變壓器或變電所設備,因此可以節省成本。

精簡的A型框架設計非常適合用於工業空間極為寶貴的IEC市場上全新和改裝的工業應用-特別是高電壓的主要安裝。

PowerFlex 6000T驅動器採用TotalFORCE®技術。有了即時營運情報,這款智慧型工業控制系統可以:

  • 監測系統效能
  • 透過適應性控制提供更快速的調試
  • 利用節能器模式節約能源
  • 透過預測性維護縮短停機時間並減少維修成本
  • 讓通用控制平台上所有驅動器的啟動和故障排除變得容易

PowerFlex 6000T驅動器是專為管理馬達控制所設計,適合下列重工業中的嚴苛應用-石油燃氣精煉;礦業、採礦與金屬加工;發電廠;以及廢水/污水處理設施。

關於更多資訊,請洽當地洛克威爾的銷售代表或下載採購規範。

已發佈 2022年5月15日

主題: Medium Voltage AC Drives
PowerFlex-6000T


關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK )為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise)的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html 。


訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思惟領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化將精簡型PowerFlex驅動器的輸入電壓容量提高接近兩倍