Loading
產品亮點 | 二月六日, 2024

洛克威爾自動化透過FactoryTalk®Remote Access™軟體解決方案大幅提升了響應時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation®的FactoryTalk Remote Access能與設備穩定連線,讓團隊得以更快速回應需求,並更快解決世界各地的生產問題。FactoryTalk Remote Access可以將領域專家快速連線到關鍵問題,沒有實際位置的限制,因此可以提高反應能力並減少出差和資產停機的相關成本。

FactoryTalk Remote Access是全新FactoryTalk® Optix™產品組合中的其中一項解決方案。FactoryTalk Optix產品組合讓使用者可以選擇自己的技術組合,這是洛克威爾自動化客戶首次可以使用視覺化軟體來設計HMI應用程式,這些應用程式可以與洛克威爾自動化和第三方控制器原生搭配使用,並在洛克威爾自動化或第三方選擇的硬體上顯示。使用者可以使用專為相互操作性和完整OPC UA支援所設計的軟體連線到各種第三方軟體、裝置或系統。使用者也只需為他們需要的功能付費,執行時間授權是根據其應用程式中的功能而定。

點擊此處以了解更多關於洛克威爾自動化FactoryTalk Optix產品組合的資訊。

已發佈 2024年2月6日



主題: Enterprise Operational Intelligence
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化透過FactoryTalk®Remote Access™軟體解決方案大幅提升了響應時間