SecureOT 功能可協助機器製造商在整個機器生命週期中識別漏洞、記錄網路資安態勢,並支援法規遵循準備
密爾瓦基2026年10月29日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc.(紐約證交所代碼:ROK)是全球最大的工業自動化與數位轉型專業公司,今日宣布推出全新的SecureOTTM 網路資安功能,旨在協助原始設備製造商 (OEM) 簡化法規遵循工作、強化安全設計實務,並在整個機器生命週期中更有效地管理網路資安風險。
網路資安法規,例如《網路韌性法案》(CRA) 與《機械法規》(MR),正逐步接近 2026 年和 2027 年的關鍵法規遵循期限。隨著這些法規重塑對機器製造商的要求,原始設備製造商面臨日益增加的壓力,必須證明其網路資安整備度、維護詳細的文件,並為已部署的資產提供持續支援。根據 Rockwell《原始設備製造商優勢行動手冊》的調查結果,整個市場都感受到這項壓力:近五分之二的原始設備製造商已在因應不斷演變的法規遵循要求,而 63% 的原始設備製造商預期網路資安風險將持續存在。儘管如此,許多原始設備製造商仍無法掌握自身目前的整備度,也不清楚需採取哪些步驟加以因應。Rockwell 的 SecureOT 功能可協助因應這些挑戰,為原始設備製造商提供主動式網路資安管理,並使法規整備成為更具可重複性與可擴展性的流程。
Rockwell 擴展了 SecureOT,新增以原始設備製造商為核心的功能,包括網路資安評估、諮詢服務、機器層級可視性、漏洞識別與法規遵循報告,協助機器製造商因應不斷演變的要求。這些功能由 SecureOTTM 平台提供支援,讓組織能夠在整個機器生命週期中識別漏洞、記錄網路資安態勢,並協助做好法規遵循準備。
SecureOT 結合技術、服務與工業網路資安專業能力,協助原始設備製造商從被動的法規遵循作業,轉向更主動且更具可擴展性的網路資安風險管理方式。主要功能包括:
- 機器層級的資產可視性,並提供詳細的硬體、軟體與韌體清單
- 漏洞識別,協助找出可能影響機器安全與法規遵循的網路資安風險
- 可匯出的法規遵循報告,支援對客戶的資訊透明度、稽核準備及法規文件要求
- 網路資安評估與諮詢服務,協助找出落差、建立治理流程,並符合 IEC 62443 等標準
- 持續監控,以維持對新揭露漏洞的可視性、支援持續性的風險管理,並協助滿足部署後的網路資安義務
Rockwell Automation 網路資安服務全球總監 Rick Kaun 表示:「原始設備製造商正面臨前所未有的壓力,必須在持續創新並如期交付高品質機器的同時,證明自身已具備網路資安整備度。結合 SecureOT 技術、諮詢服務與 Rockwell Automation 的工業專業能力,我們協助 OEM 將網路資安轉化為策略性的業務優勢,而非僅是例行的法規遵循工作。」
如需進一步瞭解 SecureOT,以及 Rockwell 如何協助機器製造商因應不斷演變的網路資安要求,請點選此處。
常見問題:
SecureOT 如何協助原始設備製造商強化網路資安整備度?
SecureOT 協助原始設備製造商評估網路資安整備度、識別漏洞、記錄機器的網路資安態勢,並在整個機器生命週期中支援法規整備。結合網路資安評估、諮詢服務與 SecureOT 平台功能,OEM 能更清楚掌握網路資安風險,同時落實安全設計實務。
SecureOT 如何協助原始設備製造商為《網路韌性法案》與《機械法規》等法規做好準備?
運用 SecureOT 平台有助於 OEM 更清楚掌握機器的網路資安風險,同時在整個產品生命週期中支援安全設計方法。此工具可將支援法規遵循所需的工程時間與風險降至最低,同時簡化因應法規要求所需的文件作業流程。
Rockwell Automation 的原始設備製造商網路資安方法有何不同之處?
Rockwell Automation 將工業自動化專業能力、OT 網路資安技術、評估、諮詢服務與機器層級可視性,整合於單一的統一方法中。這有助於原始設備製造商建立可擴展的網路資安計畫,以支援安全設計開發、持續性的漏洞管理、法規遵循文件及機器生命週期支援。
關於 Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK)是工業自動化與數位轉型領域的全球領導者。我們結合人們的想像力與技術潛力,開創人類的無限可能,致力於提升效率並推動永續發展。Rockwell Automation 總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基,截至 2025 會計年度結束,約有 26,000 名員工,為 100 多個國家/地區的客戶全心服務。如需進一步瞭解我們如何在各工業企業中實現 Connected Enterprise®,請參考 www.rockwellautomation.com。
SOURCE Rockwell Automation, Inc.