以統一的邊緣到雲端執行架構,強化即時決策、穩定運作並加速跨廠區擴展
密爾沃基2026年6月18日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) 為全球工業自動化與數位轉型領導廠商,今宣布推出 FactoryTalk® ResilientEdge™。此新一代執行架構可協助製造業在高度自動化環境中建置更自主、可擴充且具韌性的製造營運。
以 FactoryTalk Optix™ 為核心,FactoryTalk ResilientEdge 整合 Rockwell Automation 產品組合(含 Plex 製造執行系統(MES)),打造涵蓋設備、人員與生產系統的單一執行層。平台在邊緣端提供可預期的低延遲處理,同時結合雲端能力,以支援分析、人工智慧(AI)訓練與企業層級協同;即使遇到網路中斷,也能維持關鍵營運不中斷。
統一執行模型,降低 OT/IT 整合門檻
FactoryTalk ResilientEdge 將廠務模型、連線、執行與營運洞察整合於同一架構,讓進階製造能力得以更容易落地,成為可複製的標準化基礎建設。使用者可透過共用的生產模型、原生且具互通性的連線能力、內建商業邏輯的即時邊緣執行,以及雲端規模的分析與 AI 能力,串起現場與企業端流程。透過縮小營運技術(OT)與資訊科技(IT)之間的落差,企業可大幅降低部署與擴充現代化製造營運的複雜度。
Rockwell Automation 產品管理副總裁 Anthony Murphy 表示:「根據 95% 的製造業者正推動 AI 與機器學習計畫,FactoryTalk ResilientEdge 正是為下一階段的製造執行模式而生。製造商得以在全營運範圍擴大自動化、洞察與自主性,同時保有雲端的經濟性與擴充彈性,加速導入並降低整體擁有成本(TCO)。」
奠定 AI 導向自主化的資料與執行基礎
面對現代自動化轉型,企業需要穩定可靠的即時執行能力、結構化資料流與可擴充架構,作為進階分析與 AI 應用的根基。FactoryTalk ResilientEdge 提供具彈性的執行層,支援進階分析、AI 與閉迴路最佳化,同時兼顧現場工廠層級的效能表現。
強化資安與互通性,為跨廠擴展而設計
FactoryTalk ResilientEdge 著重提升營運韌性,並針對 Rockwell Automation 生態系統最佳化,同時在多元、異質的生產環境中維持開放與互通,協助製造業推動營運現代化。其資安設計、互操作性與擴充能力,展現 Rockwell 在彈性製造執行系統解決方案上的投入與實力。
加速導入、降低全生命週期成本
透過降低整合複雜度、集中式監控,以及模組化擴充設計,FactoryTalk ResilientEdge 可協助企業加速部署、降低全生命週期成本。平台亦支援依需求分階段導入,讓製造商可循序推進現代化策略。
FactoryTalk ResilientEdge 目前已在全球推出,為製造商擴展製造執行系統提供全新架構選擇。
更多產品資訊,請參考:FactoryTalk ResilientEdge。
關於 Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK)為全球工業自動化與數位轉型領導企業。我們結合人們的想像力與科技潛力,開創人類的無限可能,讓世界運作更有效率並更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基,截至 2025 會計年度末,約有 26,000 名員工,服務遍及 100 多個國家/地區。如需進一步了解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業企業的各個發展階段,參考 www.rockwellautomation.com。
SOURCE Rockwell Automation, Inc.