Loading
新聞稿 | 五月九日, 2024

洛克威爾自動化 2024 年智慧製造報告揭生成式 AI 為製造商首要投資

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
9th annual state of smart manufacturing report

【台北訊,2024 年 5 月 9 日】全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化發佈第九年《智慧製造概況》報告,此調查來自全球 17 個主要製造國家/地區中逾 1,500 家製造商的最新研究,揭示企業著重於運用新興技術建立韌性、提升品質、最大化發揮人力資源潛力及推動永續成長。

洛克威爾自動化資深副總裁暨技術長 Cyril Perducat 表示:「技術熟練的人力資源是推動任何產線成功營運的基礎,而能夠吸引、管理和保留人才更是一項持續挑戰。經調查發現,企業若欲保有競爭力,僅借助科技無法解決問題,而是需讓員工接納新技術,並將其作為組織文化的發展核心,建立新興技術與員工的合作關係,方得驅動業務成長。」

此份調查主要發現:

  • 製造商已使用或評估智慧製造技術的比例已從 2023 年 84 % 提升至 95%;同時,製造商認為認為 AI 是帶來最大商務成果的首要能力,且 83% 製造商預期在 2024 年營運中使用生成式 AI。
  • 對製造商而言,改革管理是 2024 年與員工相關的首要障礙;94% 製造商計畫藉由導入智慧製造技術維持現有人力或擴編,著重將員工進行職務調度或雇用更多人力。
  • 製造商連續第二年將「改善品質」視為從智慧製造技術中獲得的最大正面成果,而「品質控管」在 2024 年 AI/ML使用案例中排名第一。然而,第一線製造商使用數據推動 AI/ML 並優化製程時,現階段僅有 44% 資料能被有效使用。
  • 網路資安首次被列為製造商面臨的五大外部風險,高居第三;前兩項外部障礙為通膨及能源成本上漲。
  • 能源管理是製造商永續發展/ESG 計畫的關鍵因素,98% 企業具有永續或 ESG 相應政策。
  • 42% 製造商認為增加自動化將是縮減人才短缺與技術差距的關鍵,而未來 12 個月中 GenAI 或因果AI、協作型機器人、自主移動機器人(AMR)和自動引導車(AGV)將為製造商前三大重點投資領域。

LNS Research 首席分析師 Allison Kuhn 表示:「2019 年的勞動力已成過去式,制定永續人才策略,對於能否成功應對艱鉅的產業挑戰至關重要,若企業領導者想在人才競爭中獲勝,就必須接受新現實,並專注於全方位員工體驗、服務型領導力和串聯前線員工(Connected Frontline Workforce)三項關鍵。」

製造商仍將面臨如何整合人力資源、製程和技術的挑戰,以推動業務長期成長和韌性。根據今年《智慧製造概況》報告,約有三分之一製造商表示,「將技術、人才與業務需求配對」和「有效管理人力和資源」為明年面臨的最大挑戰。企業可以透過選擇具相關產業知識和經驗的合作夥伴,透過其打造量身制定的解決方案和支援,以協助技術和人才與企業目標保持一致,攜手共同克服挑戰。

洛克威爾自動化資深副總裁暨技術長 Cyril Perducat 進一步說明:「洛克威爾自動化整合豐富的產業知識與 PartnerNetwork™ 資源,因此我們始終處於為全球領先製造商提供建議和指導的領導地位。洛克威爾自動化作為工業自動化和數位轉型的領導品牌,無論企業身處數位轉型路上任何階段,我們致力攜手共同實現數位轉型的承諾和價值。」

點此取得完整報告。

方法

本報告由洛克威爾自動化與 Sapio Research 聯合進行,分析來自 17 個頂尖製造國,從管理層到高層主管共 1,567 名受訪者回饋。調查涵蓋各種產業,包括消費性包裝商品、食品飲料、汽車、半導體、能源、生物科技等。公司規模分布均衡,營收範圍從 1 億美元到300 多億美元不等,提供廣泛的製造業商業觀點。

已發佈 2024年5月8日


  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化 2024 年智慧製造報告揭生成式 AI 為製造商首要投資