Loading
新聞稿 | 六月 03, 2025

人才與科技成核心動力,汽車產業加速轉型升級

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation 報告顯示,製造商仰賴 AI、技術提升和創新來克服人員與營運挑戰

威斯康辛州密爾瓦基,2025 年 6 月 3 日 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 是一家致力於實現工業自動化和數位轉型的全球大型公司,今日宣布即將公佈第 10 版本年度「智慧製造現狀報告:汽車產業」的調查結果。這項全球研究匯集了來自 15 個國家/地區的 130 位汽車與輪胎製造商、原始設備製造商、工程採購公司和系統整合商高階主管的回應,揭示了該行業為保持競爭力而積極擁抱變革。

Rockwell Automation report shows manufacturers are leaning into AI, upskilling and innovation to overcome workforce and operational challenges.

Rockwell Automation報告指出隨著 AI 和自動化重新塑造工廠格局,成功必將歸功於那些看重人才投資的企業。

人員壓力已成為汽車公司面臨的最迫切的挑戰,調查結果與去年相比有著顯著的變化。同時,對網路資安的擔憂也有所下降,這表示許多製造商在保護其數位環境方面取得了進展。

Rockwell Automation 全球產業副總裁 James Glasson 表示:「汽車製造業的未來取決於轉型 - 不僅是技術的轉型,還有人才方面的轉型,隨著 AI 和自動化重新塑造工廠格局,成功必將歸功於那些看重人才投資的企業。技術提升與創新正逐漸成為推動業務成長的核心動力。」

 

 

主要的全球調查結果包括:

  • 人員壓力日益加劇:汽車與輪胎製造商的報告指出,未來 12 個月與人員相關的首要挑戰是變革管理 (37%),確保員工和部門有效採用新技術與流程。其他重要考量包括員工留任率 (33%)、熟練員工成本上升 (36%),以及難以找到新員工 (31%)。
  • 技術投資仍然強勁:  汽車與輪胎製造商持續加大在 AI、生產監控和網路資安領域的投入。超過 62% 的受訪者表示,技術投資的主要驅動因素是長期的業務影響,其次是擴展或增加產能 (58%),與 2025 年的整體調查結果一致。
  • AI應勢頭頭: 與 2023 年相比,汽車產業將 AI 的興起視為風險的比例更低 (2025 年為 14%,2023 年為 24%),而品質管制、機器人和製程最佳化則逐漸成為最熱門的使用案例。在生成式 AI、機器人流程自動化 (RPA) 和數位工具的規畫投資方面,汽車企業的投入力度處於領先位置。
  • 業務成果推動轉型:採用技術的首要目標仍保持一致,即改善品質、降低成本並降低與安全、網路資安和合規有關的風險。
  • 技能轉移已全面展開:為了在 2030 年之前填補預計的 790 萬勞動力缺口*,製造商們不僅加大自動化投資力度,還要尋求擁有 AI 經驗和軟技能的人才,例如溝通力、適應性和分析思維。

智慧製造現狀報告是 Rockwell 全球研究倡議的重要組成部分,該計畫調查了逾 1,500 位製造業決策者。按一下這裡可檢視完整報告。

*「全球人才短缺可能會威脅全球業務成長」(Korn Ferry,2018)* 

方法

本報告根據全球 15 個國家/地區的 130 位汽車製造商、原始設備製造商 (OEM)、工程採購公司 (EPC) 和 系統整合商的經理和高階主管的回應所制定。這是第 10 版年度智慧製造現狀報告的一部分,調查涵蓋了各產業的 1,560 位決策者,由 Sapio Research 和 Rockwell Automation 合作進行。

已發佈 2025年6月4日


  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 人才與科技成核心動力,汽車產業加速轉型升級