Loading
Press Release | May 14, 2026

洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力,擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

新版本整合更多馬達控制元件、強化診斷能力,並簡化控制盤設計

威斯康辛州密爾瓦基2026年5月14日 /美通社/ -- 洛克威爾自動化(Rockwell Automation, Inc.,NYSE:ROK)為全球工業自動化與數位轉型領導廠商,今日宣布 EtherNet/IP™ In-cabinet 解決方案新增功能,擴大支援更多馬達控制與保護裝置。此次更新可讓製造商在控制盤內連接更多元件、簡化配線,並取得更深入的診斷資料與分析洞見,且無需重新設計既有架構。

在提升生產力、降低停機時間的同時,許多製造商仍面臨資料存取受限與控制盤安裝複雜等挑戰。EtherNet/IP In-cabinet 解決方案透過簡化盤內裝置間通訊、提升即時資料可用性來回應上述痛點,並可隨需求逐步擴充,讓馬達控制系統在安裝、擴展與維護上更加便利。

本次擴充新增輔助電源分接器,並將 EtherNet/IP 連線能力延伸至更多馬達控制元件,包括 140ME 馬達保護開關,以及透過 100-E 接觸器通訊模組連接的 E100 電子過載繼電器。上述強化可協助製造商打造更智慧、可聯網的控制盤,同時提升診斷能力與整體系統透明度。

洛克威爾自動化產品經理 Kelly Passineau 表示:「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案持續改變客戶設計與部署控制盤的方式。隨著新增輔助電源分接器並支援更多盤內元件連接,我們提供客戶更多方法縮短安裝時間、強化診斷能力,並透過降低系統複雜度,打造更智慧、以資料驅動的系統。」

新版本主要優勢包括:

  • 輔助電源分接器:在盤內裝置數量增加時,仍可協助維持穩定效能,降低對大功率電源供應器或額外中介繼電器的需求,並支援可擴充的馬達控制架構。
  • 擴展的智慧馬達控制能力:透過 100-E 接觸器通訊模組,將 EtherNet/IP 通訊延伸至 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。
  • 更快速的安裝:部分案例顯示,在依建議標準導入的情況下,EtherNet/IP In-cabinet 解決方案相較傳統硬接線方式,配線時間最多可縮短 80%。
  • 最佳化盤內空間:精巧元件設計可在相同安裝空間中容納更多裝置,有助於縮減整體控制盤尺寸。
  • 改善資料存取:裝置間即時通訊可提升生產力,協助做出更明智的決策。透過擴展更多元件的連線能力,使用者可取得更完整的資料與更具價值的分析洞見。
  • 可擴充性:無需重新設計或大幅調整基礎架構,即可更彈性因應未來網路需求。

洛克威爾自動化產品組合與業務主管 Jimmy Alvarez 表示:「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案不只是一項產品,更是一套能與客戶系統共同演進的解決方案組合。此次更新是我們產品藍圖的重要一步,涵蓋對更多盤內元件的支援、更深入的資料存取,以及更豐富的診斷功能,協助客戶隨時間提升系統透明度與效能。面對營運需求變化,該解決方案可依規模彈性擴展,為更智慧、可聯網的機櫃內架構提供長期且具延展性的規劃。」

更多資訊請參考洛克威爾自動化官方網站,深入了解 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案。

最新版本的 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案有哪些新功能?
本次更新新增輔助電源分接器,並擴大與其他馬達控制與保護裝置的連線能力,包括 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。

這項解決方案適用對象為何?
此解決方案專為希望改善工業網路、簡化盤內配線,並在控制盤內連接更多裝置時仍能更快速診斷問題的盤廠、製造業者與原始設備製造商(OEM)而設計。

這項解決方案如何協助製造商?
EtherNet/IP In-cabinet 解決方案可降低配線時間與系統複雜度、提升即時資料存取,並讓製造商無需大幅重新設計即可逐步擴充系統。

關於洛克威爾自動化(Rockwell Automation)

洛克威爾自動化(Rockwell Automation, Inc.,NYSE:ROK)為全球工業自動化與數位轉型領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力,致力於提升效率並推動永續發展。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基,約 26,000 名員工服務遍及 100 多個國家/地區的客戶。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業生產的每個發展階段,請參考 www.rockwellautomation.com。

Rockwell_Automation_Logo

 

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

已發佈 2026年5月14日

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力,擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用