Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第74期 | 封面故事

賦予機械彈性新定義

實現更為智慧化的高彈性機械,無須犧牲生產量。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

機械製造商多年來都將目光焦點擺在改善換線/換模時間,以及其設備的彈性。儘管結果讓生產出的SKU數量達到前所未見之升幅,不過一般廠房內彈性與生產量之間仍未取得平衡。

換言之,裝箱機雖每分鐘可裝袋300件,但袋裝填充機無法匹配此速度。整個包裝產線會在數分鐘內換線/換模。不過,給料的高速加工設備無法達此敏捷度。

正常情況下,製造商可犧牲某些設備的生產量,進而維持彈性生產與充足供應量。但在疫情肆虐下,蜂擁而至的需求量很快就扭轉局勢,轉而朝向將廠房生產量極大化。這麼一來,遭殃的變成彈性。

近期活動聚焦工業供應商全體即將面臨的重大挑戰:如何建造更為智慧化的高彈性機械,無須犧牲生產量?

 

跨越疆界的技術

機械效能優化固為首要,但有許多機械製造商發現傳統技術基礎上所做的設備漸進改善,已不敷客戶所需求之彈性。

使用靜態機械零件、摩擦式傳輸系統與大量附加設備建造的機械,可透過固定變數運作單一產品的方式達到高產量。不過,這類製造通常在「少量多樣」的現實下無法達成生產目標,不論做過多少次設計調整皆然。

Manager industrial engineer using tablet check and control automation robot arms machine in intelligent factory industrial on real time monitoring system software. Welding roboticts and digital manufacturing operation. Industry 4.0 concept


歸功於機電技術的進展,找出提升設備彈性的路徑,通常也意味著生產量提高。特別是在裝配、包裝與其他應用上,更以下列技術為前瞻要素:

  • 機器人技術

本質具彈性化的機器人運用視覺引導產線追蹤(而非機械式重新規畫路徑),可應對繁多的產品形狀和尺寸。機器人可即時變更其參數,仍能夠滿足生產速率的需求。

  • 獨立推車技術(ICT)

傳統輸送帶系統以固定速率、按照預先設定好的路徑輸送產品。ICT則以系統中其他推車的位置作為依據,採推車智慧運送的方式來提高彈性與生產量。

  • 換線/換模自動化

換線/換模機制上採用智慧伺服馬達與變頻器,只需要單一按鍵即可完成新產品組態的機械設定。

機電技術取代繁複的機械設計,讓您的機械在更少零組件下有更高產出量,並大幅節省空間。有了模擬與數位分身技術輔助,機械製造商可先行用虛擬環境測試與驗證設計,以加速創新且減低風險。

有愈來愈多OEM運用通用機械控制策略,將這些技術整合至其設備與廠房架構之中。

 

資料運用再進化

要讓客戶有更佳契機獲取成功,其中一個方式為將機械設計為更容易取得資訊。此代表控制平台和網絡的基礎設施需標準化,進而讓整合更為簡便,並能無縫且安全地串連至分析平台與事業系統。

您的機械與設備很可能已有敘述性警報配置,可輔助提升維護與正常運作時間。表明馬達過載已觸發的警報訊號,有助於障礙排除。不過,操作員仍必須做出有關當下如何應對的多重判斷。

Male engineer in helmet and with laptop pushing button at the electrical equipment on solar power station, looking up. Science technology. Solar panels. Global warming. Green energy.

當與強健的歷史機械資料庫建立起網路連線,就能讓分析工具在過往效能基礎下建模來預測未來行為,並運用機器學習技術將營運優化。此法簡明易實現,如同事先預測出異常而讓操作員有時間預做準備。

或者也能十分精密,促使您的機械自主化採取規範行動(例如馬達降速),藉此保持在閾值內與維持設備運轉。

 

事業開拓

機械製造商也必須重新構思當今社會所需的彈性。網路市場在過去10年來成長飛快。因為疫情的緣故,使得線上零售店的便利性不可或缺,更進一步讓需求高漲。

此外,有愈來愈多製造商正從批發與零售經銷的通路撤出,轉而從直接線上販售給消費者來提高利潤率。

之後會如何發展?隨著供應鏈、電子商務通路與MES系統之間的整合更為密切,製造業得以更快且更彈性的方式更加貼近需求。

而對OEM來說,代表在製程早期即與客戶共享機械的數位基礎。尤有甚者,設計打造出的設備不僅只輕易整合至生產空間,更直接與整體企業或甚至更大範圍的應用建立聯繫。

 

以可擴展的服務範圍滿足期待

自動化平台可擴展的性質,能讓您的服務項目更有彈性,並使您與您的客戶達到「雙贏」。真正做到可擴展的服務範圍,係可涵蓋平台每一層面都提供服務選項,舉凡從控制器和I/O直到人機介面(HMI)、批次程序處理和分析。

在開放通訊協定之下,客戶不再需要預先投入大筆資金備妥自動化基礎設施,也能獲取智慧化升級的設備價值,並可隨著逐步發展而擴充。

機械製造商得以讓可重複使用的隨插即用工具發揮優勢,在服務拓展的過程中保持精簡設計程序。除此之外,也能輕鬆將系統開發出的應用程式與分析技術套用至另一系統。

 

智慧化升級的工作模式

即便機械的敏捷度再高,也無法在效能最佳的條件下將生產量極大化。過去兩年來,我們學到了設備挑戰應該用彈性程度更高的方針應對。

對於面臨交通限制問題的OEM,從遠端建立與已建置資產的連線是維護機械的唯一途徑,而客戶也愈加熱衷於此技術。

在疫情驅使下,採取他種數位技術將機械效能優化的腳步隨之加快,並且也支援更為彈性的工作典範。尤其是擴增實境平台,帶來的影響不容小覷。舉例而言,這種協作式遠端協助工具便採用擴增實境技術,讓人員即使不在現場也能夠共用即時提供的指示和指引。

 

邁向成功的策略

機電技術與數位科技的最新進展,可提升機械彈性或機械生產量達50%以上。那麼,機械製造商有哪些應對措施?

其中一項建議是:這並非改裝專案。

要想成就新技術可望帶來的顯著革新,可能要在機械設計上採行「全新開始」的方針。並且,設想一個數位旅程終將抵達的願景,也就是契合顧客需求。協作式專案借力於OEM與其客戶之間本有的「推拉互動」(push and pull),生產出最具轉型實力且兼顧成本效益的機械。

了解更多如何打造出高智慧化機械與設備,提升彈性而生產量絲毫不損。

Male Asian caucasian engineer professional having a discussion standing consult at machine in the factory ,two expert coworker brainstorm explaining and solves the process of the cnc operate machine
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 賦予機械彈性新定義