Loading
《Automation Today季刊》第70期 | 成功案例

軸承製造商NEI將數位轉型推向更高層次

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
軸承製造商NEI將數位轉型推向更高層次 hero image

印度首屈一指的軸承製造商將數位轉型推向更高層次

National Engineering Industries Limited (NEI)運用最新數位技術,啟動將其中一座改建工廠轉化為智慧型聯網廠房的使命。

National Engineering Industries Limited (NEI)成立於西元1946年,在印度是首屈一指的軸承製造商與出口商。該公司從NBC軸承品牌出發,生產19種尺寸的30,000個軸承。時至今日,NEI已成長至每年製造超過2億個軸承,款式超過2,300種,供應給橫跨五大洲逾30個國家的客戶。

NEI總是力求給予合作夥伴更好的服務,因而啟動數位轉型旅程,追求卓越成果。其立下來年在所有旗下製造據點均將工廠智慧聯網的目標。迄今,印度Jaipur其中一間工廠已啟動多重部署,並大規模達成期望之狀態。

 

數位轉型的驅動因子

這不僅是抽象的數字,更代表著為新世代維持優良工作場域的熱忱,並作為一個傑出的雇主,驅策NEI往端對端的數位轉型旅程邁進。

推行數位化以前的製程與效能數據,要透過一名資料輸入員書面手動擷取,而後登錄至應用程式。接著該數據可供分析,但會有24小時延遲,使得產線主管和經理面臨著用昨日數據對當日下決策的困境。

NEI明瞭工業4.0技術是此問題的解套方式。即時性數據的需求可讓生產線主管與經理對有問題的區域立即採取行動,不論該問題是與品質、維護或原物料相關,都可避免潛在的產能損失。

聯網智慧型工廠的目標是將整體設備效率(OEE)提升2-3%。由於營運基準點高於業界標準,此為進階延伸的目標。

此外,NEI數位轉型策略是要以數據導向的決策方針,以及轉換為廠區化被動為主動的思考模式,維持其競爭領先優勢。

 

數位效能管理計畫

NEI願景是在改建的Jaipur廠成立一個聯網智慧型工廠,而後擴及至所有製造據點,可讓NEI滿足不僅是當前,更在於未來的製造與事業需求。

NEI總裁兼執行長(CEO) Rohit Saboo心中理想的聯網企業,係從需求以至調度可在NEI版圖內眾多系統之間,暢行無阻地流通各種資訊。

跨越資訊科技/營運科技(IT/OT)疆界將控管與資訊整合,有助於為製造流程提供即時洞見,促成更有意義的事業決策。這項數位效能管理計畫旨在運用工廠排程、能源管理系統、資源分配與材料能見度的供應鏈整合資訊,建立一個聯網的智慧型工廠。此計畫從數位工作場所、產品與服務取得嚴密而謹慎的支援,在互動的每一階段都加深員工與事業合作夥伴的豐富經驗。

NEI的數位長Ashish Ranjan表示:「我們藉由涵蓋全企業的數位計畫,制定了將數位計畫與組織策略重點相連結的數位策略藍圖。預計全面在Jaipur推行滾珠軸承廠,並排定八個月的執行期。我們能發展至今,多虧上一年度與眾多新創公司和生態系統解決方案供應商歷經了反覆多次的實驗。」

此計畫涵蓋將超過300部電腦數值控制(CNC)與可程式化邏輯控制器(PLC)機械,連接至工業物聯網(IIoT)網路,可在各式廠牌、型號與世代的多種控制器組上運作。NEI建立起開放平台通訊統一架構(OPC UA)資料層與IoT平台部署,使得即時化數據擁有可供工廠區域以至整體企業內多種組織角色使用的報表和儀表板。

NEI委請洛克威爾自動化作為數位化專案可信賴的技術合作夥伴,充分發揮FactoryTalk® InnovationSuite與ThingWorx 資產效能管理(APM)平台的彈性。

ThingWorx APM被選為應用程式發展與部署的平台,將全企業各異的裝置、應用程式與數據來源串聯在一起。該平台提供了單一來源可收集、聚合且安全存取工業營運數據。

FactoryTalk® Analytics™ DataView被選用於NEI的事業報告需求,提升對於產線、廠區、工廠與企業效能的能見度。

洛克威爾自動化資訊解決方案銷售專員Samrat Datta表示:「FactoryTalk InnovationSuite提供一體化的技術產品組合,包含IoT、分析、擴增實境以及邊緣運算,可支援NEI的數位轉型願景。這些技術為符合數位效能管理計畫立即性的技術功能需求,提供必要的模組化、彈性與使用者便利性,同時協助確保該解決方案可擴展至相同平台上的進階分析用例。」

Main Image

智慧型聯網軸承製造

此專案是軸承產業其中一項最大規模的數位轉型實施計畫。在此改建設定有超過300台機械置入IIoT平台,並依工業4.0規範即時化互聯。工廠的數據交換相容性從評估前僅有16%,增加到部署時現已達100%。

Ashish表示:「NEI與洛克威爾自動化擁有非常密切的工作夥伴關係。團隊不僅在廠房也在整體企業密切整合。在穩定合作的條件下,NEI考慮將洛克威爾自動化作為Jaipur廠區數位製造轉型可信賴的合作夥伴,最終也將在其他廠址擴大此實施計畫。」

Jaipur廠聯網後,即刻體驗其帶來的效益。即時取得數據並以便於操作的儀表板呈現,轉變了廠區操作員的工作心態。經理與操作員可觀看營運效能,以及更快做成與材料和資源分配有關的決策。從機械獲取的健全度訊號,有助於主動採取行動而避免任何非預期停機。

印度洛克威爾自動化的終端使用者銷售全國總監Arvind Kakru表示:「恭賀NEI展開了數位轉型旅程,運用當代最新且富有彈性的可擴充技術,達成出類拔萃的成果。」

這些解決方案的使用者體驗過即時數據的優勢後,提出了更多此方面的需求,而洛克威爾自動化正著手強化此體驗。隨著數據能見度衍生愈來愈多洞見,這可持續一段期間。

NEI製造部門總監Sanjay Binaykya總結表示:「就在近期,我們很快會將不同地區的所有廠房整合單一平台,建立起涵蓋全企業緊密整合各系統的企業統一網路。藉此可在所有廠房位置提供必須的能見度,幫助我們未來以所有製造地點充分發揮NEI實力的互聯廠房及遠端監測中心,邁向新的營運模式。」

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 軸承製造商將數位轉型推向更高層次