Loading
Automation Today季刊第66期 | DCS

杜邦透過升級DCS以改善品質和產量

成功案例

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
杜邦透過升級DCS以改善品質和產量 hero image

我們的智慧型手機及其他裝置中微小卻功能强大的半導體,需要好幾週及好幾百個步驟才能製造出來。在生產過程中,清潔劑在維持這些微小精密的微電子零件的高純度上,扮演著非常重要的角色。

杜邦公司在加州海沃德的小批次生產工廠生產幾十種半導體清潔劑。不幸的是,工廠中使用的批次控制系統近年來開始出現老化現象。

這些系統無法再得到支援。它們還會出現生產問題,例如彈出讓作業員感到挫折的警示,以及難以管理的警報。更重要的是,有客戶稽核發現,這些系統缺乏根據配方的自動化,這種自動化有助於改善生產流程中的品質控制。

這家工廠面臨著一項抉擇:更換傳統的批次控制系統,或是保持現狀並承受每月數千元的業務損失。這家工廠選擇升級,如此一來不僅改善了品質控制,還有助於提高工廠的產量,創造每月新的銷售額。

 

升級的需求

海沃德工廠的大多數傳統控制系統均為手動操作。只有從儲存槽批次添加物料到混合槽為自動化進行。作業員使用圓筒泵站站及固體輸送站手動添加所有其他物料。作業員還需為物料設定混合以及透過篩檢程式分發的時間,並採集產品樣本。一旦完成所需的產品,作業員會手動將之發送到包裝區的裝填系統。工作人員會在這裡將產品分裝到從1加侖、5加侖的容器到200加侖不等的運送箱。

這些手動流程帶來潛在的失誤。例如,作業員可能打算進行15分鐘的物料混合,但由於需要執行另一項任務,最後卻混合了18分鐘。像這樣的例子會產生輕微產品偏差的可能性。

傳統系統有時也會中斷生產。杜邦的自動化及製程控制工程顧問Nancy Givens表示:「HMI被設置為每次打開或關閉閥門時,都會彈出警示,若作業員想打開三個閥門,他們會看到三個彈出視窗,會令作業員感到挫折,並造成失誤的機會。雜亂的介面可能導致作業員打開或關閉錯誤的閥門。」

另一個問題是警報。傳統系統混合使用硬編碼及可讓使用者編輯的警報設定值。硬編碼警報難以管理,作業員經常苦於找出特定的程式碼。警報也沒有使用現代警報的最佳作法,例如指定優先順序的能力。

這種種問題再加上客戶對更高品質控制的要求,使得控制系統必須升級。

 

第一階段:控件升級

Givens與系統整合商TechKnowsion及杜邦全球聯盟供應商洛克威爾自動化合作,計劃並執行控件升級。該團隊採用分兩階段的方式進行升級。

在第一階段,他們用PlantPAx分散式控制系統(DCS)取代批次系統的可程式邏輯控制器(PLC)及HMI。這涉及逆向工程的傳統PLC程式碼,以確定新的控制程式碼需求。Givens解釋道:「我們不想只是複製或轉換程式碼。我們回到系統的功能需求,去大幅清理並改善程式碼。我們接著將這些程式碼合併到我們以PlantPAx為基礎的製程物件程式庫中,此製程物件程式庫是多年來我們根據杜邦的特殊需求所客製的。」

控制系統的新HMI使用了現代視覺設計,給作業員更好的檢視體驗。Givens補充:「傳統的HMI使用了多種顏色,而這可能會使螢幕顯得雜亂,全新的灰階HMI以紅色顯示項目,以提醒作業員注意嚴重問題。自從我們使用了新的HMI之後,我在工廠進行抽查,發現我們的作業員一直都知道應該注意什麼。他們從不錯過任何事情。」

 

第二階段:批次自動化

在第二階段中,洛克威爾自動化全球解決方案團隊直接與杜邦合作,設置及安裝FactoryTalkBatch軟體,以達成全配方控制及順序自動化。

Givens及她的團隊希望可以依照ISA S88標準,此標準規定了實現批次系統的框架。這使洛克威爾自動化首先建立生產設備的實體模型,並建立自動化製造階段的程序性模型。這些階段作為組成要素,依不同配方的需要使用。

Givens說:「批次軟體中的階段管理功能讓我們可以明確遵照S88標準的要求執行,這省下了許多時間。團隊只需設置一個階段,例如混合或添加,一次就行了。我們可以多次重複使用,比為每個配方分別建立新程式碼還要有效率。」

團隊還利用批次軟體進行手動流程,例如取樣及配方評估。該軟體提供了與自動化階段整合的手動階段,以提供使用者兩者之間的無縫操作體驗。Givens表示:「我們在整個杜邦廣泛使用這項功能,我們發現實作起來比在控制器中編寫手動流程程式碼更簡單、更流暢。」

最後,團隊與洛克威爾自動化合作,安裝了用於追蹤工廠儲存槽中物料的軟體。該軟體取代了需要手動追蹤庫存的紙本記錄系統。

該軟體還包含自動切換儲存槽的功能。Givens解釋道:「過去在添加階段中若有儲存槽的物料用罄,作業員必須追蹤添加了多少物料,並計算儲存槽所需的剩餘量。如今軟體會自動計算所需的剩餘物料量、切換儲存槽,並添加所需的物料量,直到達到設定值。」

 

品質控制及產量

新的自動化系統在一週內執行,全都在預定的停機時間內。這次升級讓工廠從老舊的平台升級到全面支援的平台。此外,新的HMI解決了讓工作人員感到挫折的彈出視窗及警報管理問題。

洛克威爾自動化製程物件程式庫縮短了設計、設置及部署的時間。事實上,Givens估計這個程式庫幫助減少了40%程式設計的設定時間。即使在今天隨著新系統的啟動和運轉,程式庫仍然持續節約著效率。

Givens表示:「這個程式庫有助於維護及故障排除,若我們想進入並變更描述,我們無須進入工程工作站或程式設計軟體,我們可以在HMI中透過面板來完成。或者,若閥門無法打開,作業員可以打開面板,並開啟連鎖圖示,檢視出了什麼問題。過去工作人員可能需要設置一台螢幕來檢視閥門連鎖,或翻找紙本文件以解決問題。現在只要點幾下就可實現。」

此外,批次軟體將工廠從非常有限的自動化轉變為全批次自動化,包括自動清洗流程。這有助於工廠達到杜邦客戶想要的品質控制水準。修改軟體以改善不同生產單位之間的協作後,工廠的產量也得到了顯著的提升。

Main Image
主題: Process Solutions
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Integrated Safety with the PowerFlex 527 and Kinetix 5500 Drives
Main Image
Integrated Safety with the PowerFlex 527 and Kinetix 5500 Drives

Watch this video to learn about integrated safety as part of your Integrated Architecture.

Installing a Trip Unit
Main Image
Installing a Trip Unit

Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a trip unit on a Bulletin 140G H- and J-Frame Molded Case Circuit Breaker.

Installing a Flex Cable Flange Mount Operator
Main Image
Installing a Flex Cable Flange Mount Operator

Video tutorial demonstrates step by step instructions to install a flex cable flange mount operator on a Bulletin 140G Molded Case Circuit Breaker.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 杜邦透過升級DCS改善品質控制