Loading
Magazine

連線型HVAC解決方案可以滿足嚴格的法規需求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
連線型HVAC解決方案可以滿足嚴格的法規需求 hero image

越南的Qui Long Refrigeration Electrical Engineering Technology Co.成立於2007年,是一家經驗豐富的承包商。該公司提供暖通空調(HVAC)系統的諮詢、設計、供應、建置和安裝,並涉及生命科學產業、衛生環境和醫療設施的機械與工程作業。

評估特定產業的挑戰

Qui Long需要洛克威爾自動化的協助,結合其技術,開發可將自有內部製程轉型,且可提供給客戶聯網解決方案。整體目標是要在降低成本的同時增加效率(包括更快的上市時間)、將風險降到最低,以及隨時提供系統狀態的單一概要。

對於使用傳統直接數位控制(DDC)裝置的HVAC系統,Qui Long瞭解其所面臨的各項挑戰(例如彈性和連線問題),因此和洛克威爾自動化合作開發新的解決方案。此解決方案也必須要符合持續增加的合規性法規要求-公司為符合這些法規需要更高階自動控制和資訊系統。

利於終端用戶的聯網解決方案

洛克威爾自動化和Qui Long討論後所開發的解決方案,可協助Qui Long為終端用戶提供最佳化的解決方案。該解決方案的核心是Allen-Bradley簡單機械整合控制器-可以控制每個空氣處理機內制溫度、壓力和氣流,以連結冷水器。PowerFlex變頻器可協助提升設計靈活度與建置。透過FactoryTalk軟體平台,Qui Long及其終端用戶能夠檢視每個區域甚至整體系統的資訊儀表板和報告,因此可以強化管理和控制系統的功能。

在控制室內,操作人員可以輕鬆檢視房間的參數、AHU狀態、冷水器運作狀態和能源使用,以及可能發生的任何警示、事件或異常狀況-協助在異常情況變成代價高昂的問題之前加以解決。除此之外,機台和加工設備之間的連線能力增加,打造出一個可以輕鬆整合其他系統的開放式平台。

符合標準與測量結果

Qui Long運用的解決方案讓他們可以將程式碼和應用程式標準化,進而減少工程設計時間與管理成本,同時利用洛克威爾自動化整合式架構和EtherNet/IP網路的優點。他們也能夠滿足技術合規性的產業需求,並且可以配合管理該產業的嚴格法規標準為客戶收集資料與製作報表。

最重要的是,Qui Long的使用者因為新的解決方案而獲益。透過整合系統提供的無縫資料收集和即時資訊,Qui Long及其客戶可以體驗更好的資源利用率,並且能夠根據豐富的診斷以及歷史和即時資料來制定決策。

Qui Long成為第一家為EU-GMP合規性製藥工廠部署HVAC系統的地區承包商

展望未來

這項專案已經取得成果。Qui Long成為第一家為EU-GMP合規性製藥工廠部署HVAC系統的地區承包商。洛克威爾自動化的工程師和產業專家與Qui Long密切合作,以支援其工程設計團隊提升競爭力,開發最佳實務的應用程式。
Qui Long的總監Ba Anh Tran表示:「對Qui Long而言,我們和洛克威爾自動化的合作只是更長期業務合作的開始,也因應了越南政府對工業4.0及企業聯網的重視。」

他補充道:「這種我們兩家公司之間的業務合作夥伴關係,可以讓我們開發、創新與優化新的解決方案。這種關係讓Qui Long可以對目標產業的現有和全新客戶提供極具說服力的價值主張,其最終目標是為生命科學產業提供結合先進自動化與資訊技術解決方案的HVAC解決方案。」

主題: Life Sciences
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 連線型HVAC解決方案可以滿足嚴格的法規需求