Loading
Magazine

我們的任務是讓您更輕鬆實現智慧製造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
我們的任務是讓您更輕鬆實現智慧製造 hero image

在現代的商業環境中,一切都以更快的速度發展,因此我們必須立即知道有哪些事情正在發生。考慮此刻可能會發生的種種問題:影響客戶體驗的服務問題、降低營運效率的程序問題,以及影響收益的供應鏈延遲。我們需要可以及時制定正確決策的資訊和工具,才能在分秒必爭的時刻取得出奇制勝的關鍵。

MES可以提供所有工廠資料的即時可見性,讓排程與規劃軟體能夠將這些資料最佳化。有了適當的MES應用程式和工具,企業資料與工廠資料便能構築有意義的關係。

我們了解有部分OEM為了無法彼此進行通訊的舊型MES系統與應用程式而困擾,同時有部分OEM不具有大型MES基礎建設,但為了兼顧品質、產量和成本而有多個領域都需要加以改善。

因此我們採行基本的物聯網(IoT),並持續建立可擴充與特定應用程式型MES解決方案,讓我們的客戶可以利用模組化的方法使企業連線。

我們開發出一系列切合所需的MES應用程式,以彌補營運技術(OT)與資訊技術(IT)間的差距。這些應用程式可以從單一模組或最低基礎建設需求的機台、生產線或工作區域等級開始,並且隨著您的策略發展擴充至整合式MES解決方案。

無論公司處於企業聯網的哪個過程,洛克威爾自動化都能提供領域專業知識,為OEM從規劃和執行到最佳化的每個步驟提供生產管理的協助。

製造正邁向全新的時代。因為可以擷取並使用貴重的資料,所以品質和效率可以持續提升。

誠摯邀請您閱讀本期的《Automation Today季刊》,了解更多關於將機台資料轉換為營運智慧的真正優勢,以及利用可擴充MES加速實現智慧製造的方式。

— Joseph Sousa, 洛克威爾自動化亞太地區總裁

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 我們的任務是讓您更輕鬆實現智慧製造