Loading
個案研究 | 礦業
Recent ActivityRecent Activity

可擴充的自動化解決方案可提高運作時間,最佳化新 WA Kaolin 加工廠的製程

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
WA Kaolin 使用 Rockwell Automation 技術改善營運效率,並提高產量。

挑戰

  • 大型專案相當複雜,而且通常會超出預算還有偏離排程。若初期未於正確的自動化技術上進行策略性投資,控制系統設計不良所帶來的真正成本,將在後期專案階段顯現,且屆時修正的代價將更為高昂

解決方案

  • PlantPAx® 分散式控制系統 (DCS) 可用於協助無縫整合整個廠房的製程、電源與資訊,進而降低專案風險並提高生產力
  • PowerFlex® 變頻器、E300™ 電子式過載繼電器、Allen-Bradley® 馬達控制中心

結果

  • 將製程、電源及其他寶貴資訊整合至 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS) 以改善規劃
  • 透過改善的規劃,WA Kaolin 的目標是在廠房進入試運轉時節省 20% 的成本,並縮短 29% 的排程
  • 易於操作與維護的單一標準化控制系統
  • 使用專為全廠房控制而生的 PlantPAx,讓 WA Kaolin 能夠降低維護成本、改善故障檢測,並在未來擴大規模

WA Kaolin 正導入 Rockwell Automation 的 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS),因為這套系統可將每年產能提高到 400,000 噸 (tpa) 以上。

位於西澳威克平的全新 WA Kaolin 採礦作業據點,運用整合式自動化解決方案,降低整體成本、改善排程,並為營運持續帶來效益。

高嶺土是一種日益增值的原料,這種柔軟的白色黏土需求量持續上升,已廣泛應用於紙張與石膏板、陶瓷、玻璃纖維、油漆與塗料、塑膠、橡膠、藥品與醫療、化妝品、混凝土建材及農業等領域。

WA Kaolin 是一家在澳洲證券交易所 (ASX) 上市的礦物探勘、開採和加工公司,這家公司已開發出名為 K99 的專利乾式加工方法,可為全球顧客將原材料轉化為適合市場的原料。

K99 製程結合高品質的礦石儲備,以較傳統化學漂白與磁性分離處理還要更低的成本,提供高品質的超亮高嶺土。

WA Kaolin 已於西澳伯斯東南方約 200 公里的威克平,在一片三公頃的礦場建造第 1 階段商業加工廠。這座礦場中已發現豐富的礦物資源,在這座礦場的開採與保留礦區中,預估有超過 6 億噸極高等級、容易取得的高嶺土,是全球已知最大且仍存續的優質初級高嶺土資源之一。

WA Kaolin 制定了策略計畫,要在 36 個月之後將產能擴大至超過每年 400,000 噸 (tpa),因此 WA Kaolin 選擇工程與規劃諮詢公司 Willyung Electrical & Controls Engineering (WECE) 來管理穩定擴展的流程。

WECE 分析了這些需求,並選取 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 分散式控制系統 (DCS),提供單一的全廠房控制系統,運用能夠快速制定完善商業決策的彈性,以及可擴充解決方案,以滿足未來的擴充需求。

全廠房控制與視覺化功能,將可降低風險

Rockwell Automation 的 PlantPAx 分散式控制系統 (DCS) 將從單一控制點監控與運行設施,提供與控制及電力系統的無縫整合,並輸出易於分析的資料。

最新版本的 PlantPAx DCS 作為數位轉型策略的重要一環,能提升生產力與盈利能力,同時降低營運風險。

Rockwell Automation 通路經理 Raj Singh 表示:「像 WA Kaolin 在威克平的加工廠這樣的大型專案非常複雜,如果未預先導入適當的自動化技術,便非常容易出現超出預算或是偏離排程的狀況。」

WA Kaolin 從初期就將製程、電源和資訊無縫整合到整個廠房,因此能夠加快上市時間,而且可以隨著產量攀升而擴充系統。

「WA Kaolin 採取了智慧方法,從一開始就力求妥善利用排程並降低整體成本。設計不良的控制系統所衍生的成本,通常只會在專案後期才浮現,但屆時解決這類問題,卻要付出昂貴的代價。但是,在專案開始時便讓 Rockwell Automation 參與其中,我們就已將風險降到最低,而顧客現在還可看到成本節約與縮減排程的成果」,Singh 補充道。

Wickepin 廠房目前正在生產中,並已開始擴充製程,而使用專為實現全廠房控管所設計的 PlantPAx 後,WA Kaolin 和 WECE 預估將節省 20% 的成本,並縮短 15% 的排程。 

高嶺土變得越來越寶貴,這是一種軟質的白色黏土,人們對高嶺土的需求不斷增加,在全球用於各種應用。

Kaolin, which is becoming increasingly valuable, is a soft white clay that has been surging in demand, with uses in a broad range of applications globally.

加快上市時間

對新設施而言,Rockwell Automation PlantPAx 分散式控制系統 (DCS) 的其中一項主要優勢便是加快上市時間,這表示廠房可以更快投入生產。

「在規劃階段就能夠全盤瞭解廠房的狀況,這表示我們得以從開始到交付的這段過程中,縮短整體時間。在分析 WA Kaolin 穩健且宏大的擴展計畫後,我們確定 Rockwell Automation 擁有最適合專案和未來應用的自動化解決方案」,WECE 執行董事兼首席電氣工程師 Chris Bock 表示。

WECE 是一家位於西澳的專業供應商,為農業、林業、食品與飲料、物料搬運、礦業、水處理及污水處理等行業提供電機工程與控制系統整合服務。

「作為系統整合商,能夠在更短的時間內向終端使用者交付成果實為一大成就。Rockwell Automation 的技術可以幫助我們實現這些收益」,Bock 補充道。

WA Kaolin 執行長 Andrew Sorensen 表示:「WA Kaolin 在歷經了充滿挑戰的開發過程後,於 2022 年的年底,成功地在西澳的威克平高嶺土專案中投入生產。自那時起,WA Kaolin 持續將產量提升到我們的第 1 階段產能,即每年 20 萬噸高嶺土,並開始規劃增加在威克平的產量,以達到第 2 階段每年 40 萬噸的目標。」

他提到:「為了達成這些里程碑,WA Kaolin 需要為我們的加工場地取得來自 Rockwell Automation 和 Stratus Technologies 的可靠控制系統,才能承受運作環境中發生的狀況。在我們完成專案建構時,部署解決方案必須簡單明瞭。一旦開始運作,就需要最少量的持續維護作業,才能為團隊帶來最高效率。」

Stratus Technologies 提供簡單、受保護而且自主的零接觸運算。Stratus 和 Rockwell Automation 共同提供創新控制解決方案,可快速部署、輕鬆由 OT 人員提供支援,並且提供無與倫比的可靠性。Stratus 平台將虛擬化、Thin Client 和彈性運算等現代 IT 實務帶入工業網路的邊緣。

Sorensen 補充道:「Willyung Electrical & Controls Engineering 與 Rockwell Automation 和 Stratus 合作,在威克平高嶺土專案中交付了這個解決方案,並帶來正面成果。重要的是,這套控制系統是可擴充的解決方案,並為 WA Kaolin 欲在未來數年快速提高加工廠產能,而不發生停機狀況的策略提供支援。」

WA Kaolin 在歷經了充滿挑戰的開發過程後,於 2022 年的年底,成功地在西澳的威克平高嶺土專案中投入生產。

In late 2022, WA Kaolin successfully commenced production at the Wickepin Kaolin Project in Western Australia following a challenging development timeline.

PlantPAx 分散式控制系統 (DCS) 的優勢

PlantPAx 系統以四大核心原則為基礎:

  • 全廠房控制與最佳化:PlantPAx 系統採用通用自動化平台,於廠房的重要區域之間實現無縫整合。優勢包括通用平台、無縫資訊流、易於管理和更低的整體擁有成本。
  • 可擴展的模組化架構:PlantPAx 系統提供各種可增加彈性的架構選擇。這表示,無須複製資料,即可輕鬆整合,可縮短上市時間並且得以使用人機介面、批次管理和資料收集等可擴展的系統功能。
  • 開放、資訊化和安全:PlantPAx 系統以利用 EtherNet/IP 為骨幹的開放式通訊標準為基礎。因此,整個企業都能隨時取得安全的即時資訊,做出更明智的業務決策。
  • 彈性交付與支援網路:使用者可透過 PlantPAx 系統,根據自身需求選取最佳導入與支援團隊,並深信 Rockwell Automation 的支援能夠保護投資。

「PlantPAx 非常適合用於從小規模開始實行並希望擴大規模的專案。系統使用廣為接受的模組,而維護與自訂既簡單又容易。PlantPAx 的診斷資料可以與 Rockwell Automation 的機器學習演算法結合,提前預測廠房問題,並將停機時間降到最低」,Singh 總結說道。

已發佈 2023年7月14日

主題: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Mining PlantPAx PlantPAx DCS Distributed Control Systems Programmable Controllers
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left WA Kaolin 加工廠的自動化解決方案