Loading
案例研究 | 金屬
Recent ActivityRecent Activity

拜數位轉型所賜,Barrett Steel 全面提升設備利用率和運作正常時間

CHG Electrical 透過 Fiix CMMS 和 ThingWorx® IIoT 軟體,徹底轉型鋼材經銷商的營運

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
巴雷特鋼鐵製造
巴雷特鋼鐵

Barrett Steel 是鋼材庫存商,在英國擁有28個據點,每年營業額達GBP500000000。Barrett Steel在市場上的獨特賣點是向建築業銷售「鋼材套件」。

挑戰
  • 營運總監已意識到可用性、運作時間及維護方面的問題,但需要一個強大且經過驗證的解決方案,以收集、分析及分發大量營運數據,並更智能地管理維護工作。
解決方案
  • 安裝了 Rockwell Automation 解決方案,其中包括:
    • 來自 PTC 的 ThingWorx® SaaS 型 SCP(智慧連接產品)套件
    • Fiix CMMS 電腦化維護管理系統(CMMS)
結果

根據試點項目,資產利用率提升將帶來顯著的額外收入(百萬英鎊)

  • 試點場域展現了生產力提升、更高效的物流,以及營運成本降低。
  • 起重機團隊90%的維護工作現為主動式
  • 運輸效率大幅提升,貨物負載與車輛載重能力相匹配
  • 電力消耗(包括辦公室)受到更嚴密監控,已根據輪班模式識別出節能空間並已採取補救措施
  • 數據收集與分析已擴展至其他營運領域

「所有數據都已經存在,我們只是沒有收集它……或使用它,」Barrett Steel工程主管Paul Burke解釋道,該公司是英國最大的獨立鋼材庫存商。

這個相對簡單的前提,後來演變成卓越數位轉型背後的驅動力——由PTC的ThingWorx® SaaS型SCP(智慧互聯產品)套件,以及Rockwell Automation的Fiix CMMS(電腦化維護管理系統)所支撐。

這一演進隨後在預算、非生產性機器時間、員工工時、運輸和能源消耗方面實現了全面節省,更不用說徹底修訂的主動維護制度;而且還有更多成就有待實現。

挑戰

當Burke接任Barrett Steel所有廠區的工程主管時,他運用了從製造業經驗中培養的思維模式,著手識別公司各個層面的重大營運效率。

但這些效率只有在他對各項營運有更清晰、更深入的洞察時才會顯現,這些營運包括辦公室、起重機、裝載、切割、物流和維護。

「我想要盡可能多的營運數據,包括電力使用、運行時間、停機時間、維修、車輛位置和生產力等等,」Burke解釋道。「我需要情境化的營運數據作為我決策的依據,並協助營運經理做出決策——不僅僅針對單一機台或單一廠區,而是涵蓋整個企業。」

解決方案

最初專注於機器產能和訂單周轉,Burke的第一個紙本系統經歷了快速演進。在CHG Electrical的協助下——這是Barrett Steel的可信賴供應商,也是Rockwell Automation PartnerNetwork的成員,並被認可為系統整合商——更新的方法採用了電子數據收集解決方案,由Rockwell Automation PLC與軟體提供與機器層級指標的重要介面。

CHG Electrical執行長Peter Clarke解釋:「Paul希望找出停機的原因,例如維護、缺料或人員可用性。因此,我們在一個廠區的一台機器上進行試驗,然後將這些數據推廣到所有擁有類似機器的廠區。我們很快意識到,有一個非常強而有力的商業案例支持一個涵蓋10個廠區52台機器的大型整合專案。」

在這個階段,CHG與Barrett Steel同意,專用軟體將是更好的方法,以因應所有不同的數據來源、預期的更廣泛推廣,以及最終的多廠區擴展性。這個決定促成了ThingWorx®平台與Fiix CMMS的部署。

配備這些工具及更精簡的數據收集與分析能力後,Barrett Steel與CHG開始識別其他可能富含數據、可進行分析與改善的營運項目。

結果

迄今為止,成果極為令人印象深刻。「我們在一個地點的一台機器上進行了試驗,結果顯示利用率提升1%將帶來GBP250000的額外收入,」Burke熱情地表示。「即使是保守的5%提升,也相當於超過GBP1000000的額外收入。隨後我們將這一結果推算至所有擁有類似機器的地點。

」「我們還分析了非計劃性停機,發現即便採用行業標準數據——這仍然非常保守——只需更有效地管理40名資產維護工程師,就能改善價值GBP5000000的停機損失。即使僅提升10%,也等於GBP500000。正是這一認知促使我們部署了Fiix CMMS。

」「我們起重機團隊90%的維護工作現在都是主動進行的,」他解釋道。「事實上,採用原本的基礎方法,在一個擁有八台機器的地點,投資回收期僅需六個月;隨著Fiix CMMS在所有地點推廣,投資回收同樣令人矚目。

」「利用ThingWorx®來收集和整合數據,我們還在其他地點發現了價值GBP300000的剩餘機器產能。如果將這部分產能換算為新起重機、裝載機和叉車的資本支出,僅一年的節省就能證明對ThingWorx®四年投資的合理性。」

而且,受益於這種全新數據驅動模式的不僅僅是重型作業,Burke還識別並衡量了公司運營中的其他領域。

「多虧ThingWorx®是雲端架構並提供開放API,」Clarke補充道,「我們能夠整合其他Barrett Steel過去未曾關注的分散數據來源,並將其與其他運營數據結合。物流與能源使用是其中的重要部分。

」「在運輸方面,我們從燃料消耗、行駛里程和鋼材運輸重量等角度分析車輛。有了這些數據,我們可以部署最合適的車輛執行任務。我們也利用ThingWorx®根據班次模式測量用電情況。我們發現超過GBP1200000或40%的用電量發生在非運營班次,原因是燈光未關或設備持續運轉,因此我們立即制定了CO₂減排計畫,針對空氣洩漏、關閉不必要的機械、以照度與存在感測器解決照明誤用,並優化現有太陽能發電基礎設施。所有這些節省都直接反映在最終利潤上。」

「我們目前尚未採用真正的整體設備效率,」Burke補充道。「我們目前僅關注利用率與可用性,但最終會引入性能指標。品質對我們來說並非關鍵,因為報廢率極低,帶來的效益非常有限。我們肯定會看到生產力提升,但這目前不是主要指標,我們現在正處於問題發現階段。

」「話雖如此,在Bradford的一個地點,當我們將其機器的整體設備效率/利用率提升至80%以上時,確實看到更多產品裝載到車輛並運出,準時出車的司機數量增加,並且由於根據交通與尖峰時段進行規劃,司機與週末加班大幅減少。

」「我們同樣沒有忽略人在整體運作中的重要性。人員必須參與數據的應用與協作。你可以收集並監控數據,但如果不據此採取行動並做出良好的營運決策,產生具體成果,那麼使用動機就會降低。必須善用數據並保持積極動力。

」「最初有些操作員以為我們在監控他們,但當我們向他們說明聚焦的是機器,並展示我們的發現後,態度明顯轉變,這在與未監控產線相比時更為明顯。不僅態度不同,受監控產線的生產力也大幅提升。從整體專案來看,我們尚未完全達標,但已經看到隧道盡頭非常明亮的曙光。」

Burke將最具說服力的話語留到最後;這也是他在向管理團隊提出數位轉型商業案例後所說的話。他簡單地說:「是否能負擔得起由你們決定,但我認為我們絕對負擔不起不做這件事!」

已發佈 2024年6月27日

主題: Drive Sustainability Empower People Optimize Production Accelerate Digital Transformation Build Resilience Digital Transformation Metals Thingworx IIoT Fiix CMMS
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 拜數位轉型所賜,Barrett Steel 全面提升設備利用率與運作正常時間