Loading
案例研究 | 生命科學
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation 的 FactoryTalk Batch 解決方案可實現快速且輕鬆地遷移批次管理框架

在經過驗證的製藥框架內,成功完成遷移,且未對配方生產與維護造成中斷。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
治療藥物的處方。藥物製劑,裝於容器中的健康治療藥品。藥房主題,包裝中含有抗生素藥物的膠囊藥丸。

挑戰

  • 實施遷移至 FactoryTalk Batch,無需逐一驗證所有系統配方。

解決方案

FactoryTalk® Batch 13

  • 根據 ISA-88 標準的批次製造流程批次控制與管理軟體。

FactoryTalk® AssetCentre

  • 在 FactoryTalk 套件中,AssetCentre 為 21CFR Part 11 系統提供安全的稽核追蹤。

結果

效率

  • FactoryTalk Batch 使配方能夠自動遷移,無需逐一檢查與驗證。

速度

  • 專案實施僅歷時三週。

對操作員透明

  • FactoryTalk Batch 使用者介面簡化系統操作,使操作員能夠快速且透明地適應新系統。

對於那些非製藥產業專業人士來說,「API」這個縮寫詞可能毫無印象。然而,這個術語在該領域被廣泛使用,根據西班牙精細化學品製造商協會(AFAQUIM)的數據,其製造在西班牙每年創造EUR2000000000的營業額。API是「活性藥物成分」的縮寫,即最終可能成為藥品的成分、物質或活性藥物成分。

這些化合物的製造是製藥產業公司的核心業務,這些公司為受監管市場中的其他製藥公司開發、製造和銷售口服及注射用非無菌API——專利藥與學名藥。

其中一家這樣的組織擁有多個生產設施,但對於其結晶設施,該公司剛剛引入噴霧乾燥技術,因此分散式控制系統(DCS)必須升級。該公司必須解決兩個挑戰:首先,現有解決方案已經過時,必須實施更新版本;其次,僅擁有少數授權,需要擴充數量以滿足新需求。

批次管理

另一個問題是,更新版本的軟體無法真正遷移到新框架,無法自動轉移所有儲存的配方和物理模型。對於配方數量少時這不是大問題,但本案例涉及約1000個配方。這是一項龐大工作,因為每個配方都必須逐一檢查,以確認遷移正確完成。

根據該公司估算,這個檢查過程可能需要四個月——時間過長而不可行——並且需要利用暑假期間來實施遷移。最終,這項強制性軟體升級將導致生產中斷及高額附加成本。

幸運的是,該公司獲得多年信賴的整合商ACK Logic的支持。雙方合作尋找解決方案,決定不升級至新工具,而是選擇遷移至Rockwell Automation FactoryTalk Batch。他們與Rockwell Automation專家合作進行可行性研究,確定此方案可在指定時限內完成。

多年與ACK Logic合作下,雙方建立了高度信任。因此,當整合商保證能如期完成專案時,他們毫不猶豫選擇遷移至新的Rockwell Automation環境。

快速且精確

八月三週時間足以完成專案。FactoryTalk Batch的可靠性,以及其根據ISA S-88批次製造標準在多個產業的廣泛部署,顯著降低了新系統的實施風險。FactoryTalk Batch可自動轉換配方,大幅縮短實施時間並降低專案風險。此外,新批次系統與現有控制系統之間的通訊僅需微幅調整即可解決。

FactoryTalk Batch遵循S-88模型,這是批次系統的事實標準,並透過OPC與控制系統開放通訊。僅需在兩系統間編寫特定PLI,即可確保批次軟體與控制系統的無縫整合。

「配方內容與批次物理模型的遷移不需太多時間,」ACK Logic技術總監Eduardo Márquez表示。「真正的大量工作在於檢查操作階段參數、狀態與命令的FactoryTalk Batch點。這些檢查很簡單,因為無需執行完整序列,只需檢查參數是否正確設定。」

除了FactoryTalk Batch第13版外,還使用FactoryTalk AssetCentre來實現稽核追蹤,並確保批次系統在配方遷移及工廠運作期間符合21 CFR第11部分。此軟體是FactoryTalk套件中受監管框架應用的最佳夥伴。

對所有相關方的優勢

本專案還有一項額外優勢,即對生產部門完全透明。目標是在暑假後,生產部門甚至不會察覺軟體已經遷移,能如常進行日常工作。

FactoryTalk Batch提供高效且易於操作的介面。批次控制符合規範批次系統命名與操作的S-88標準。可透過專屬應用Batch View於任何網頁瀏覽器使用,因其具備HTML5用戶端可存取網頁。系統極易上手,從操作角度來看,加速了對新工具的適應並減少必要訓練。正如Márquez所言:「FactoryTalk Batch與我們原本安裝的工具非常相似,因此不需培訓時間。」

FactoryTalk Batch還提供提升配方安全與管理的額外功能,包括配方IP保護、版本控制,或透過電子簽章為新配方產生審批流程。Márquez總結:「Rockwell Automation解決方案包含前一套軟體未提供的功能,例如資料完整性與用戶安全系統的增強。」

因此,Márquez表示:「本專案的成功在於遷移至FactoryTalk Batch框架,同時保持其他參數不變,在驗證框架內不中斷配方生產與維護。」對客戶而言,這項專案的完成——用他們自己的話說——是一種解脫。事實上,他們已在新框架下無縫運作超過六個月。更重要的是,他們意識到這可應用於面臨類似挑戰的其他公司,因此認為本專案可作為未來的典範。

已發佈 2022年1月19日

主題: Life Sciences FactoryTalk Batch FactoryTalk View ME FactoryTalk View SE FactoryTalk View FactoryTalk ViewPoint
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
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 的 FactoryTalk Batch 解決方案可實現快速且輕鬆地遷移批次管理框架