Loading
個案研究
Recent ActivityRecent Activity

將成功標準化:BIC 如何消弭營運孤島,藉此整合技術與人員

BIC 與 Rockwell Automation 共同攜手合作,冀望打破營運孤島藩籬,並透過改良與最佳化營運的統一資料來源連結員工。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
生產大廳的商業會議
BIC 公司標誌

BIC 是文具、打火機和刮鬍刀的全球領導者,為日常生活帶來簡便和快樂。75 多年來,該公司一直秉持著為各地消費者提供高品質、實惠、民生必需品的理念。 

挑戰
  • 缺乏標準化,導致生產流程不連貫
  • 在沒有統一資料來源的情況下,員工作業不連貫
  • 以標準化雲端型解決方案取代紙本系統
解決方案
  • Plex 製造執行系統
成果
  • 每日記錄的交易提高到每班 100,000 多個成品零件
  • 同時改善整體透明度、工廠效能和整體設備效率
  • 從原材料到成品的完整可追蹤性

挑戰

生產流程、庫存量和品質指標的同時可見性,現在已成為保持現代製造競爭力的必要條件,即使是悠久的代表性品牌也是如此。製造業巨擘 BIC 是全球文具、打火機和刮鬍刀的領導者,希望能把握數位轉型為營運效率帶來的可能性。

BIC 於 2020 年 12 月與 Plex 和 Rockwell Automation 簽署了一份多據點製造執行系統(MES)訂閱合約,藉此獲得全方位的工具套件,以管理和最佳化從廠房現場到管理階層的製造營運。最初的試行專案著重於 BIC 位於突尼西亞的比塞爾特製造設施,該據點是歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的主要文具生產廠之一。

奠定無縫整合的基礎

正如任何轉型專案,BIC 也希望克服幾個關鍵挑戰。該公司在此案例中面臨的主要問題,就是所有生產流程的標準化。然而,這需要同時實現水平和垂直整合,將機器與人力在比現有操作方式更大的規模下整合運作。

BIC 的 EMEA 資訊科技資深經理 Rogelio Demay 表示:「BIC 邁向數位轉型的旅程,基本上就是人員與技術的整合,以改善營運。」

對於 BIC 而言,目標是打破營運孤島,並透過整合資料來源更有效地連結員工,藉此協助改善和最佳化比塞爾特的營運。此外,一旦經過驗證,這個成功的藍圖可以隨著時間擴大到公司更多的設施。

Demay 將重點放在標準化系統上,認為比塞爾特專案是 BIC 持續邁向數位轉型和營運能力強化的關鍵環節。若要讓這種方法成功,必須以員工為中心。他表示:「我們持續立基於我們引以為傲的堅實製造基礎。我們最新的專案證明了創新思維和擁抱科技,足以提升營運效率。將製造執行系統整合至日常營運中,以支援我們最關鍵的成功要素──人員,將有助於我們走得更長遠。」

解決方案

透過簡化進行整合

BIC 的主要目標是以標準化的雲端系統取代本機的客製化解決方案,以便從任何地點存取該系統。BIC 選擇 Plex MES 支援整間公司的智慧製造計畫,目標為簡化和同步全球的製造工具、標準和製程。

然而,為了大步向前,BIC 必須先回顧過去。這對於創造持久的成功至關重要,BIC 的智慧製造經理 Dafni Vakasi 在專案剛啟動時便已深刻理解這一點。她解釋說:「專案的第一步是進入工廠,真正瞭解工廠的運作方式。對於操作員的工作、他們關注的事項,以及他們需要哪些資訊有基本的瞭解後,便可確保我們能有效地將目標傳達給他們。」

BIC 運用 Rockwell Automation 的 Plex 製造執行系統,從數件分散的軟體轉換為完全整合的執行系統,其中部分軟體在內部開發而成。這減輕了許多工廠使用不同軟體、伺服器和作業系統的問題,而每座工廠的品質水準各有不同。

透過簡化整體 IT 佔地面積的方式,BIC 達成兩項成就。首先,他們現在擁有單一製造執行系統解決方案,可以帶動大部分功能。其次,該公司能解決造成部分效率低下的營運孤島問題。如此一來,使用者即可運用先進機械的力量、分享可靠資訊,並運用相同、準確的資料。

Vakasi 解釋了這種方法的好處,亦即 BIC 現在能完全掌握其整個營運狀況。她表示:「我們真的在探索自己的做事方式,也記下每件事的流程,這是很棒的方法,因為大家可以找出真正讓操作員受益的合適方案。」

成果

於全球加以改善

BIC Plex 製造執行系統解決方案涵蓋端對端製程,包括 90 條模具與組裝線,並具備各種自動化程度。儘管廠房規模大且複雜度高,BIC 仍部署現成的製造執行系統 Advance 套件,並能夠改善工廠製程。在最初上線那週,即使產量減少,每日記錄的交易也有數千個生產的容器,每班成品零件數量增加到 100,000 個以上。

BIC 所實現的核心效益,集中在透過製造執行系統與 MACH2 A&O 提升對生產現場績效和整體設備效率(OEE)的完整透明性,同時大幅提升庫存準確度,進而最佳化生產排程。因此,BIC 現在能夠確保從原材料到成品,以及出貨之後等等的完整可追蹤性。

Demay 讚揚這項試行專案,表示:「從紙本系統轉換到 Plex 製造執行系統是邁向自給自足的一大步。我們能因此迅速因應問題,並持續加以改善。」

憑藉 Plex 製造執行系統解決方案協助機器連線並解決孤島問題後,BIC 的下一步是採取這種成功的方法,然後將其應用到世界各地的其他廠房,以統一的方式串聯旗下全球營運據點。Rockwell Automation 也是此計畫的主要合作夥伴,協助 BIC 將營運技術與物聯網世界連結起來、縮短這兩個領域之間的落差,並將其無縫整合到該公司的營運中。

在整個專案過程中,BIC 與 Rockwell Automation 已密切合作,透過實作製造執行系統,並互相激勵帶來顯著改善。在取得顯而易見的佳績後,這項專案只是 BIC 的開始,因為該公司在數位轉型旅程中取得進展,並打算將全球的系統標準化。

BIC 比塞爾特試行計畫的成功,為大型製造執行系統/MACH2 於許多地點的推出敞開了一扇大門,Vakasi 表示:「為我們的設施設計這個解決方案時,真正的優勢就是 Plex 解決方案的彈性。我們與 Rockwell 專家設計出符合比塞爾特團隊需求的解決方案。這種方法也適用於我們位於世界其他地區的工廠,例如雅典、馬努斯,甚至是墨西哥也因此受惠。這是我們邁向智慧製造的旅程,而 Rockwell Automation 將是其中的得力助手。」

已發佈 2024年1月3日

訂閱 Rockwell Automation

從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 將成功標準化:BIC 如何消弭營運孤島,藉此整合技術與人員