為您推薦
挑戰
- 蒸汽發電廠需要升級,以實現更高的控制能力、更可靠的運行、更少的停機時間以及降低能源消耗
解決方案
- Allen-Bradley PowerFlex® 7000 變頻驅動器
- 由 Rockwell Automation 中壓現場工程師進行調試
- 預調試支援
- 遠端支援
結果
- 電力消耗減少 20% – 每日 22MWh
- 提升運行數據存取,實現對鍋爐氣流的更嚴密控制
- 降低設備應力,延長壽命並減少維護
背景
化學工業在多個層面均受到嚴格法規規範。不僅針對其生產的產品,也針對其所採用的製造流程,這些流程往往高度資本密集。
除了明顯的安全考量外,永續發展也是許多領導企業的主要目標,特別是在原材料使用與能源消耗方面。考慮到部分化工廠的規模,即使效率僅有小幅提升,也能帶來顯著的能源節省。
因此,許多化學公司正尋求流程自動化與資訊系統供應商的協助,以簡化作業並優化營運。
永續發展成效
由於工廠規模龐大且地理分布廣泛,全面性的基礎設施變革較為罕見。但許多企業在現有舊有資產的連網與整合控制方面,已見到永續發展的成效。在這些情況下,原本因經濟效益不佳而無法汰換的舊設備,透過現代控制解決方案即可更有效率地運作與監控。
將「啞」資產連接至現代自動化技術後,化學公司可充分發揮先進通訊基礎設施的多項優勢,能更有效利用新獲得的營運數據,進而大幅提升效率、洞察力、靈活性並顯著減少停機時間。
實現潛力
Solvay Sodi公司(保加利亞)是已實現現代控制解決方案潛力的企業之一。該公司是保加利亞最大的工業企業之一,也是歐洲最大的合成蘇打灰生產廠,年產能達1500000噸蘇打。該公司於1997年完成私有化,主要股東為國際化學集團Solvay(75%)及土耳其化學集團Sisecam(25%)。
蘇打灰是玻璃工業的重要原料,也用於清潔劑生產、化學工業與冶金、矽酸鹽及玻璃纖維,而碳酸氫鈉則應用於食品、動物飼料、煙氣淨化及醫療保健市場。
該公司位於Devnya的工廠,利用由鍋爐供應蒸汽的渦輪機自發電。其面臨的問題在於鍋爐氣流僅以基本方式控制,採用三台舊型同步馬達,且皆未連接驅動器,因此始終以滿載運轉。這不僅造成蒸汽產生過程控制困難,鍋爐廠也出現不穩定與頻繁停機,並伴隨大量能源消耗及相關CO2排放。
「節能是這次基礎設施升級的首要原因,」Solvay Sodi Devnya工廠電氣部門主管Ognian Ivanov說道。「這是Solvay所有工廠推動永續發展計畫的核心。」
Solvay Sodi聯繫了Rotec Ltd.,該公司自2000年起即為保加利亞Rockwell Automation產品的官方經銷商。除經銷業務外,Rotec亦支援自動化系統的工程、建造與維護服務,並在全保加利亞以Rockwell Automation解決方案支援應用,擁有卓越實績。
效率與可控性
「我們向Solvay Sodi團隊展示了採用Allen-Bradley PowerFlex® 7000變頻驅動器可帶來的效率與可控性,」Rotec銷售經理Milen Milev說道,「我們能夠實地展示這一點,因為過去16年來我們成功支援的其他專案均可參觀 。PowerFlex 7000驅動器讓Solvay Sodi能精確控制馬達轉速,以配合製程變數與渦輪機需求。」
三台驅動器(6kV-900、1800及2400kW)透過Profibus連接至工廠現有的分散式控制系統(DCS)。其運作極為穩健,較市面其他中壓設備更不易受電力波動影響。可用於大型馬達的軟啟動以限制湧入電流,或多台馬達的速度控制。
憑藉旁路功能,PowerFlex驅動技術亦促進最大運轉時間,在發生任何問題時提供完整同步控制。同步切換亦有助於減少零組件機械磨損,最終延長馬達壽命並降低維護需求。
「本專案有三大目標,」Milev說道。「首先,我們必須確保快速交付,僅有三週時間安裝並啟用驅動器。其次,需提供具備旁路功能的解決方案;第三,必須提升系統於電壓波動時的整體穩定性。」
延長設備壽命
效能成果令人驚艷,節能高達20%,約等於每小時1MW!「Solvay Sodi對我們在Devnya工廠的成果非常滿意,」Milev熱情表示。「一年半內僅發生過一次潛在停機事件,且是因電力系統問題所致。但驅動器如預期切換至旁路,馬達從未停止。更精確的控制亦為風扇帶來更佳工作條件,這歸功於軟啟動與速度控制功能。這些較溫和的運作條件也延長了輔助設備壽命。」
「若將2018年用電量讀數與2017年相比,結果極為驚人,」Ivanov說道。「第一套風扇系統節省3158MWh,第二套節省681MWh,第三套節省4333MWh。三套合計節省8173MWh,或每日22MWh!這也代表CO2排放量降低,完全符合我們的企業永續發展活動。」
已發佈 2020年7月13日