為您推薦
這是我們的故事!洛克威爾自動化股份有限公司是工業自動化和數位化轉型領域的全球領導者。我們將人類想像力結合科技潛能,拓展人類無窮的可能性。
- 傳統系統在能源管理方面缺乏可擴展性
- 人工能源追蹤導致效率低下
- 對各營運環節的能源使用情況了解有限
- 需配合洛克威爾自動化的全球永續目標,以實現2030年碳中和
- 由AI驅動的FactoryTalk® Energy Manager™,用於即時監控
- 能源優化與流程效率的預測分析
- 智慧維護與自動化設施控制
- 透過以角色為導向的儀表板提升員工參與度
- 預計每年節能15%到30%
- 預估範疇一與範疇二排放量可減少20%至40%。
- 新加坡建設局綠建築標誌白金認證
- 提升員工效率,實現即時決策
- 適用於其他洛克威爾自動化設施的可擴展模型
推動能源優化,共創永續未來
洛克威爾自動化亞太商務中心(APBC)總部位於新加坡,是工業自動化領域的製造業領軍企業,也是數位化轉型的先鋒,致力於減少其新加坡製造工廠的環境足跡並推動永續發展。
作為其2030年實現碳中和(涵蓋範疇一與範疇二排放)全球目標的一部分,公司意識到必須採取有架構且數據導向的能源優化策略。新加坡營運據點已採用業界最佳實務來推動該計畫。
新加坡政府已制定一項全面的藍圖,以實現2050年淨零排放的氣候目標,內容涵蓋能源進口、碳捕捉及其他以永續發展為導向的關鍵策略。透過與這些國家永續目標接軌,該工廠具備良好條件,能為新加坡的減碳之路做出實質貢獻。
洛克威爾自動化在最新的2024年永續報告中強調其對環境守護的承諾,並詳細說明邁向2030年碳中和目標的進展。
亞太商務中心(APBC)營運資深總監Ferdi Aksoy表示:「當今的製造商面臨著越來越大的壓力,必須在生產效率與永續發展目標之間取得平衡。然而,許多工業設施缺乏必要的數位工具來分析能耗、預測效率低下情況並採取修正措施。我們位於新加坡的廠區致力於彌補這項缺口,制定出一套可擴展的策略,不僅能實現具體的節能成效,同時也支持長期的減碳行動。」
數據導向的永續發展藍圖
為實現永續發展目標,亞太商務中心(APBC)優化資料視覺化、預測分析和數據驅動的流程,制定了一份結構化的轉型路線圖。此項計畫是與洛克威爾自動化旗下的數位服務部門Kalypso合作推動的。
該計畫包括:
- 能源稽核與成熟度評估: 對目前能耗模式進行全面審查,以找出低效之處。c
- 整合FactoryTalk® Energy Manager™: 一個即時監控平台,可提供用電情況的動態回饋,從而能夠進行精確的能源追蹤。
- 優化數據驅動的流程: 利用機器學習模型分析歷史趨勢,預測需求波動,並提出修正措施建議。
- 封閉式能源優化藍圖: 導入規範性控制,自動調整生產參數以達到最高效率。
- 員工參與度與流程變革管理: 透過以角色為導向的儀表板、警示通知與決策支援工具,促進行為改變。
- 基於生產的自動化設施: 整合感測器和控制系統,根據生產活動動態調整照明、溫度和濕度。
- 資產優化: 功能包括為閒置的高耗能資產設定睡眠模式、依照效能排序作業順序,以及封閉式的啟動/關閉流程。
透過整合這些元素,APBC建構出一套有系統的藍圖,不只監控能源,更邁向即時優化與預測式決策。
可衡量的能源和排放減少
透過實施其能源優化策略,洛克威爾自動化新加坡分公司達成顯著的永續發展里程碑:
- 預計每年節能15%–30% : 降低關鍵製程的能耗。
- 預估範疇一與範疇二排放量可減少20%–40% : 這是實現公司碳中和目標的重要一步。
- 因應未來成長的可擴展性: 該框架建立了一個可複製的模型,可應用於全球其他洛克威爾自動化設施。
- 提升員工效率: 透過將員工轉向有附加價值的工作、消除重複性人工作業,以及自動化資料記錄,此項計畫有助於提升整體產能。
- 監管合規成果: 洛克威爾自動化亞太商務中心榮獲新加坡建設局(BCA)綠建築標誌白金認證,進一步彰顯了其致力於永續建築營運的承諾。
- 即時決策: 有了FactoryTalk Energy Manager,工廠可監控並比較多條生產線和多項資產之間的能源和空氣消耗情況。該系統能夠主動辨識空氣洩漏,讓團隊能在重大能源損失發生之前修正問題。
此外,該藍圖透過清晰的商業案例、數據導向的洞察與AI驅動的建議,加快了高層決策的速度。
展望未來:加強永續發展作為
在這項成果的基礎上,洛克威爾正擴大其數位轉型行動,結合AI驅動的能源預測優化與更多智慧製造創新,以提升永續性與營運效率。
憑藉其在工業自動化和數位化轉型方面的專業知識,洛克威爾自動化繼續在永續製造領域保持領先地位,助力企業減少碳足跡,同時保持最高效率。
已發佈 2025年4月10日