Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

透過先進自動化節省空間、時間、金錢與精力

Shawpak 在效能、整合、連接性及合規性方面標準化採用 Rockwell Automation。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Shawpak機器包裝解決方案

Shawpak成立於2013年,當時執行長David Shaw得出結論,認為熱成型機器——傳統上長達6m且為線性設計——實際上可以壓縮成更小的佔地面積,但產量相同;這個想法最終促成了該公司革命性的旋轉式熱成型機。

與傳統線性熱成型機不同,Shawpak的旋轉式熱成型機使用滾筒來成型、填充和密封醫療器械。通過使用滾筒,機器尺寸可以顯著縮小,這意味著它佔用的潔淨室空間要少得多。

廣泛的產品組合

Shawpak熱成型機有多種尺寸可供選擇,可以生產剛性和柔性包裝,並與該公司產品組合中的袋裝機(三邊和四邊密封)、剛性泡罩機、桌面袋裝密封機、穿梭車機和線性熱成型機一起組成完整系列。

據銷售與行銷總監Tony Crofts表示:「我們的機器通常由醫療器械製造公司、製藥公司和機器人/自動化公司購買,以整合到他們的包裝生產線中。滾筒熱成型機的尺寸對客戶非常有吸引力,因為潔淨室空間的成本溢價。他們可以在傳統線性機器所佔用的空間內安裝多台基於滾筒的機器。」

靈活性與可持續性

「工具的靈活性也很重要,我們的工具提供簡單的更換程序,最終減少停機時間。可持續性也是一個重要因素,我們很自豪我們的旋轉機器在製造柔性泡罩包裝時實現零廢料。材料寬度與工具相同,因此包裝製造過程中沒有任何廢料,不僅節省成本,還無需廢料箱。該機器也是單相的,因此不需要特殊的電力基礎設施。」

該公司最近已將其所有控制解決方案遷移至Rockwell Automation,在新冠疫情期間及之後也表現出色,為客戶提供了對其供應鏈的更大控制權。

「疫情後,包裝材料供應出現了巨大問題,特別是袋裝材料,」Crofts解釋道。「我們與客戶密切合作,找到了他們問題的根源,並創造了一台袋裝製造機,使他們能夠擺脫對下游預製袋供應商的依賴。這證明非常受歡迎,因此我們尋求開發其他解決方案,其中一個解決了預製剛性泡罩包裝的短缺問題。

「隨著交貨時間開始延長,我們聽說一些客戶正在購買和租賃場所來儲存未來生產所需的包裝。因此,與袋裝製造機類似,我們開發了一台剛性泡罩製造機,客戶可以垂直整合到他們的生產線中,並從卷材製造包裝。」

醫療器械行業標準

這兩台機器(以及該公司產品組合中的其他機器)都使用Rockwell Automation的控制與自動化解決方案。「我們最近將控制系統遷移至Rockwell Automation,因為我們不僅獲得了新員工,他們帶來了對Logix環境的重要深度知識,而且這也是美國市場的標準,而我們的許多出口產品都銷往美國。

「Rockwell Automation解決方案為我們提供了比之前供應商更多的功能,同時也讓我們能夠更全面地滿足客戶需求。簡單來說,它消除了技術問題。此外,大多數用戶需求規範(URS)要麼規定使用Rockwell Automation控制,要麼有我們知道Rockwell Automation可以匹配的功能要求清單。

「我們控制系統的功能現在允許我們提供幾乎任何人會要求的任何東西。連接性在我們的遷移中也發揮了重要作用。我們之前的供應商不『支援乙太網』,這意味著即使添加打印機也不容易。」

法規合規——現在與未來

「最後,CFR21 11合規性至關重要。因為我們在醫療市場,我們必須提供系統設置的驗證與查詢以及數據導出功能。Rockwell Automation讓我們有信心能夠滿足所有必要的要求。

「醫療器械要求(MDC)不斷增長,擁有可以查詢操作數據的綜合控制系統至關重要。我們必須考慮未來五到十年,以及客戶保持合規所需的條件。」

探索我們全面的OEM與機器設計解決方案產品組合,請點擊這裡

已發佈 2023年5月2日

主題: Machine & Equipment Builders Food & Beverage Life Sciences
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
  5. Chevron LeftChevron Left 透過先進自動化節省空間、時間與金錢