Loading
案例研究 | 石油與天然氣
Recent ActivityRecent Activity

使用 AADvance® Control System 減少跳脫

一家石油綜合設施透過 AADvance® Control System 組態更新,減少誤關機並提升改善安全性系統的可靠性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
石油與天然氣工業煉油區。大型石油儲存槽的設備用石油管線鋼材及閥門細節。

中東一家大型石油綜合體營運著大規模加工設施,依靠變頻器安全系統來維持運作時間並保護營運。

挑戰

  • 例行系統升級期間發生意外關機
  • 舊有安全系統邏輯觸發了錯誤的故障條件
  • 因不必要的緊急關機導致生產損失
  • 在現代化儀錶的同時需要提升可靠性
  • 需要更一致且可擴展的安全系統方法
解決方案

  • AADvance® Control System 專業知識
  • 更新的系統組態
  • 與業界最佳實作相符的標準化臨界值
結果

  • 將非預期跳脫與非計劃性停機降至零
  • 改善系統可靠性與運作穩定性
  • 強化安全系統效能與完整性
  • 跨系統標準化組態,便於維護
  • 建立可擴展的方法,以推動更廣泛的系統現代化
挑戰

意外停機凸顯系統缺口

一家大型石油複合設施在例行維護升級期間發生意外停機,暴露出其舊有安全系統的潛在挑戰。在升級期間,感測器讀數的暫時波動被誤判為嚴重的硬體故障,觸發緊急停機,導致生產損失。

這起事件揭示了系統現有的組態未能符合現代營運期望。系統未能準確區分正常製程變化與實際故障,而是對輕微訊號變化反應過度。

該複合設施也正致力於以更先進且具備備援的技術取代舊有儀器,以現代化其基礎設施。然而,舊有組態邏輯仍持續影響系統行為,限制新設備效能並導致效能不一致。

需要更高的可靠性與一致性

進一步調查顯示,系統行為不僅受應用邏輯驅動,也受到安全系統架構中較低層級診斷的影響。這造成操作員意圖與系統反應之間產生脫節,難以協助防止不必要的跳脫。

該設施需要一套能提升系統準確性、減少營運中斷,並在舊有與現代化系統間創造一致行為的解決方案。該設施同時需要一種可擴充的方法,能應用於更廣泛的安裝基礎,以支援持續的現代化工作。

解決方案

AADvance® 專業知識推動根本原因解決

石油複合體運用 AADvance® Control System 的專業知識 來調查問題。他們發現根本原因並非硬體故障,而是配置問題,導致系統將正常製程變化誤判為故障。

透過優化系統配置,該設施改善了 AADvance® Control System 區分真正硬體故障與有效製程條件的能力。這使系統能夠適當回應,而不會觸發不必要的停機。與 NAMUR NE43 產業標準對齊,進一步提升了系統準確解讀製程訊號的能力。

未來應用的驗證與標準化

為確保更新後的配置如預期運作,驗證在模擬現場條件的受控測試環境中進行。這讓工程師能夠確認系統在各種情境下的行為,並根據需要優化配置。

一個標誌上寫著「PLEASE LEAVE UP AS IS」,貼在機器上

AADvance® Control System 測試與驗證

更新後的方法引入了更一致且可預測的系統回應,提升了操作員的信心,並降低了未來中斷的可能性。AADvance® Control System已從營運風險來源轉變為更可靠且具韌性的安全平台。

結果

減少停機、強化合規性、提升系統效能

更新後的 AADvance® Control System 組態符合 NAMUR NE43 產業標準,顯著減少不必要的觸發,將意外停機降至最低,協助避免相關生產損失。系統現在能夠區分正常製程狀況與真正故障,提升營運穩定性。

堅實的安全基礎與未來準備

此解決方案也強化了安全系統的整體完整性。透過改善故障偵測與處理方式,AADvance® Control System 為人員與設備提供更可靠的保護。

標準化組態也簡化了維護作業,降低營運團隊的複雜度。隨著更一致且可預測的系統到位,故障排除與未來升級變得更簡單且更有效率。

此外,此方法也為更廣泛的現代化奠定基礎。設施現在可以在其安裝基礎上套用這些組態標準,支援長期可靠性與擴展性改善。

已發佈 2026年6月29日

主題: Empower People Build Resilience Digital Thread Process Solutions Safety Solutions Oil & Gas Safety Products
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 使用 AADvance® Control System 減少跳脫