RAM Elettronica 使用 Rockwell 自動化技術成功開發的試點項目已在五個生產基地實施
生產地中海飲食象徵性產品之一的供應鏈不能停止。如果磨石停止運轉,整個食品系統將陷入危機。這就是為什麼該行業的公司努力持續創新,不僅要考慮市場的內在複雜性,還要考慮必須保持的千年傳統。
這意味著工業自動化供應商的選擇基於對其技術貢獻的仔細評估,但最重要的是基於其實施這些創新的專業知識和專長。毫不意外,這個令人印象深刻的多基地項目涉及工業自動化解決方案領導者 Rockwell,以及 RAM Elettronica,該公司目前為意大利 85% 的中大型磨坊和麵食工廠行業公司提供支持。
RAM Elettronica 是一家在電氣設備領域運營的意大利公司,是由 Vincenzo Scarcelli 於 1974 年創立的個人公司的發展,他整合了所有活動。該公司總部位於 Andria,靠近自古羅馬時代以來一直被視為意大利糧倉的 Tavoliere delle Puglie 地區。如今,該公司在總部僱用約 50 人,如果考慮輔助活動,員工數量增加到 100 人。超過 20 名技術人員和工程師專門從事運營設計和開發。接近其 50 週年紀念日,RAM Elettronica 已從簡單的工業系統發展到實施國內外工業電力系統。
除了這項專業活動外,在過去 20 年中,他們一直在工業過程自動化和監控領域工作,憑藉對行業特定製造過程的深入了解,開發自己的軟體。
「從一開始,我們主要處理磨坊和麵食行業的自動化系統和設備;我們為大多數意大利中大型公司提供自動化項目,多年來我們也在製藥和飼料等其他領域獲得了經驗,」RAM Elettronica 技術總監兼銷售經理 Riccardo Scarcelli 說。「然而,我們不僅關注意大利市場,因為我們約 20% 的自動化解決方案銷售來自海外。」
五個生產基地,一個控制系統
RAM Elettronica 與 Rockwell 的合作關係始於 2000 年代初。最近,這種長期合作通過一個領先麵粉廠製造商的大型現代化項目得到加強。一個成功的試點項目後來在全國五個整合基地實施。
在 RAM Elettronica 現代化之前,該系統基於帶有傳統可程式邏輯控制器的 Windows XP 解決方案。
客戶的主要擔憂之一是他們正在投資非標準化解決方案。「這就是為什麼我們決定只使用 Rockwell 技術,」Scarcelli 解釋說。「我們僅使用 Rockwell 現代 PlantPAx® DCS 的高階函式庫開發了控制和監控軟體。」
這些函式庫使得為所有用戶和所有基地的過程測量標準化相同的控制、監控和監督技術成為可能。這也保證了符合 IEC 62443-3-3 標準功能要求的安全方法。
「我們使用世界級控制器創建了一個平台,因為工廠在軟體內容和硬體方面都非常大。系統的複雜性令人印象深刻,擁有超過 3000 個 I/O 和近 15000 個標籤。」具體而言,新的自動化平台基於 Allen-Bradley GuardLogix® SIL 2/PL d 控制器,實現了系統的安全功能。所有基地共用 Rockwell 提供的絕緣置換連接器(IDC)中的單一伺服器,在那裡交換數據,允許對工廠現場進行即時控制並能夠立即採取行動,在服務連續性方面具有許多優勢。
對於監控任務,使用了 FactoryTalk® View 軟體,而 FactoryTalk Historian Site Edition 作為歷史記錄工具實施。
「使用單一平台管理所有數據允許客戶透過外部軟體對五個基地進行分析,」Scarcelli 說。「為此,透過利用 FactoryTalk® View 中的 Historian 工具,我們可以及時執行所需的數據聚合。」
因此,所有工廠監控、歷史記錄和數據聚合操作都基於 Rockwell 軟體套件,無需額外的程式碼開發。
作為集中所有數據、控制與可視化資源目標的一部分,RAM Elettronica 正在實施 Rockwell 解決方案,用於在新的瘦客戶端 HMI 和行動裝置上可視化多個應用程式實例。目標是確保操作員能夠完全存取來自各種工廠資訊系統的數據和程序。