Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation 協助美贊臣奈梅亨在嬰幼兒配方奶粉工廠打造面向未來的 CIP 系統廚房

美贊臣荷蘭工廠部署新的CIP 系統廚房與控制解決方案,以取代過時的舊有硬體與軟體。可擴展的整合架構讓其為未來做好準備。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
美贊臣在荷蘭奈梅亨的美贊臣工廠景觀

Rockwell Automation, Inc.(紐約證券交易所代碼:ROK),全球最大的專注於工業自動化與數位轉型的公司,今日宣布與Actemium及Milkron密切合作,在領先的嬰幼兒營養公司美贊臣奈梅亨工廠部署了全新、面向未來的就地清洗(CIP 系統)廚房及架構。

該公司位於荷蘭的工廠現有基礎設施已接近使用壽命終點,部分組件已經過時,因此美贊臣奈梅亨正尋求以現代化解決方案取而代之。

該工廠生產超高端嬰幼兒營養品,供應大中華區這一全球最大市場。與所有食品一樣,清潔與衛生至關重要,因此清潔指導原則極其嚴格,導致衛生實踐極為徹底。

除了提供控制解決方案外,Rockwell Automation的職責還包括硬體工程設計、電氣原理圖、控制面板供應,以及功能設計軟體(FDS)起草,隨後進行測試、調試與售後服務。

來自德國、隸屬於Krones AG的Milkron根據用戶需求規格(URS)設計了新的CIP 系統流程,並考慮到這些工藝設備必須無縫整合進現有生產流程。

Rockwell Automation中歐地區銷售副總裁Pierre Teszner表示:「清潔程序——尤其是嬰幼兒營養品的清潔——必須非常精確地控制、記錄與分析。這種對細節的高度關注,唯有透過由強大軟體解決方案控制的緊密整合自動化系統才能真正實現。該公司及本工廠均標準化採用Rockwell Automation,因此與其他系統的無縫整合從來不是問題。」

Actemium作為Vinci的一部分,也是Rockwell Automation PartnerNetwork™在荷蘭的金級系統整合商,與Rockwell Automation密切且高效合作,實現了預期成果。

Actemium客戶經理Adriaan van de Ven解釋:「任何以食品為基礎的環境在衛生方面都會受到特別關注,因此我們設計與調試的CIP 系統工廠必須具備專業的機械特性與操作功能,包括部署先進的控制系統。本案還需將干擾降至最低,我們透過部署預驗證的程式庫代碼來實現,顯著加快了設計、安裝、調試與整合速度。」

Milkron國際銷售經理Olaf Drewelowsky補充:「從規劃到安裝再到交付:整個項目過程的重點都是根據最新標準與要求,將舊CIP 系統轉換為新CIP 系統,並為操作員提供熟悉的操作體驗。另一大挑戰是切換到新CIP 系統時可用的停機時間有限。但這一切都因所有參與方的良好團隊合作,以及切換與重新調試前的充分準備而得以實現。」

美贊臣奈梅亨項目經理Levi Pattiasina總結:「我們的首要任務是解決設備過時問題。雖然有些小幅性能提升,但本次目標是確保我們的設施能迎接未來。所有工程團隊合作無間,並獲得Milkron與Actemium及其專業工程師團隊的大力支持。我們對新安裝非常滿意。」

進一步了解Rockwell Automation提供的整合架構解決方案,請點擊這裡。

關於Actemium

Actemium隸屬於Vinci Energies,是一個100%專注於工業流程的強大全球網絡,由分布於42個國家的400個業務單位組成。該品牌網絡為多學科網絡,能夠提供客製化的多技術、多地點或多國家服務。

Actemium的22000名專家致力於在整個工業生命週期中,提供一系列安全且可持續的解決方案與服務。於日常營運中,Actemium憑藉其強大的網絡系統專業知識,為每個流程提供交鑰匙解決方案。

關於Milkron

Milkron隸屬於Krones AG,專注於乳製品及液體食品產業,與其專業員工共同致力於以最佳方式處理與利用寶貴原材料的解決方案。Milkron是大型Krones Processing Group的一員,擁有全球工藝工程公司網絡及食品產業標準組件製造商。從工廠規劃、設計所有組件、單元與生產線,到交付與安裝,再到自動化與調試,Milkron可一站式提供所需一切。Milkron自我定位為系統整合商,能以自有或第三方設備建構生產線,以滿足個別客戶需求。

已發佈 2023年3月27日

主題: Integrated Architecture Food & Beverage

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell自動化硬體在嬰兒配方奶粉工廠推動CIP 系統