新型冠狀病毒(COVID-19)是由新發現的冠狀病毒引起的傳染性疾病。作為全球健康大流行,世界各國都在努力應對激增的冠狀病毒病例。
醫護人員依賴個人防護設備來保護自己和患者免受感染並避免傳播給他人。
世界衛生組織(WHO)警告,由於需求上升、恐慌性搶購、囤積和誤用所造成的個人防護設備(PPE)全球供應嚴重且日益加劇的中斷,正在危及生命。
為了解決這一問題,世衛組織呼籲產業界和各國政府將製造產能提高40%,以滿足不斷增長的全球需求。
澳洲政府最近委託澳洲唯一的外科口罩製造商Med-Con增加產量,以協助滿足這一需求。由於三台原有的40年歷史機器中僅有兩台能夠運作,他們意識到迫切需要更多口罩製造機器。
位於維多利亞州埃丘卡的先進工程訂製企業Foodmach被選中協助此項目。在澳洲政府的協助下,Foodmach獲得60天期限來設計並建造七台救生機器中的第一台,以滿足緊急供應需求,目標是在2020年11月前生產6000萬個口罩,並持續達到每年1.6億個口罩的產能。