您可能也會對以下內容感興趣
北海一座在空間受限環境中運作的離岸平台,需要可靠的安全系統以維持持續生產並保護營運完整性。
- 老化的火災與氣體安全系統元件具有高故障率
- 新硬體安裝的機櫃空間有限
- 需要與現有的緊急關機系統 (ESD) 及矩陣系統整合
- 與舊有配線及基礎設施相關的風險
- 需在不中斷海上生產的情況下進行現代化
- 持續運作於遷移期間維持零停機
- 提升系統可靠性
- 降低維護成本與長期營運風險
- 透過驗證的系統效能實現全面安全合規
- 可擴展、面向未來的安全系統架構
挑戰
老化的安全基礎設施與空間限制
北海離岸油氣平台面臨其老化的火災與氣體安全系統帶來的日益嚴峻挑戰。包括 I/O 子系統及支援硬體在內的過時元件出現更高的故障率,導致維護需求增加並提升營運風險。
平台現有控制盤櫃內的實體空間有限,難以安裝新硬體。任何現代化升級都必須在系統升級、嚴格的空間限制及現有基礎設施限制之間取得平衡。
複雜整合且不中斷運作
安全系統與其他關鍵系統(包括緊急關機系統 (ESD) 及硬接線矩陣面板)緊密整合。更新系統任一部分時,需謹慎協調,以確保所有互聯系統的安全與可靠運作。
舊有配線與基礎設施進一步增加複雜性,在重新佈線或更換元件時會帶來風險。平台亦要求所有升級必須在不中斷生產的情況下完成,因此時機、執行及風險緩解對專案成功至關重要。
支援離岸油氣安全系統的控制盤櫃,經現代化改造以提升可靠性、降低維護需求並維持連續運作
解決方案
現代化改造策略
設施團隊採用以改造現有基礎設施為核心的現代化策略,而非全面更換。過時的I/O元件、電源供應器及支援硬體已被更換,同時保留控制器與矩陣基礎設施,以降低成本與複雜性。
此方法使平台能夠現代化其安全系統,無需大幅重新設計或額外空間。透過盡可能利用現有設備,該解決方案最大化效率並將中斷降至最低。
高效部署與靈活升級
為降低風險與安裝時間,系統組件於交付前已預先組裝並測試。這有助於加快離岸部署速度,並於安裝前驗證系統效能。
該解決方案亦有效利用現有安裝結構與配線,簡化安裝流程並減少修改需求。針對操作員介面引入靈活升級選項,使平台能將現代化工作與營運優先順序及預算限制相結合。
結果
順利的現代化與可靠性提升
現代化順利完成,且未中斷離岸作業,在整個升級過程中維持持續生產。透過更換過時元件,平台大幅提升系統可靠性並降低元件故障風險。
更新後的系統提供更穩定且可靠的效能,使安全功能能在嚴苛的離岸環境中持續運作。
降低成本並為未來做好準備的系統
策略性重用現有控制器、矩陣系統與基礎設施,有助於降低整體專案成本,同時仍能提升效能。現代化的I/O子系統提升了可維護性並降低長期服務需求。
彈性的升級方式也為未來強化建立可擴充的路徑。隨著更標準化且可靠的安全系統到位,平台更能支援持續營運與未來現代化工作。
已發佈 2026年7月1日