Loading
案例研究 | 石油與天然氣
Recent ActivityRecent Activity

Liberty油田服務公司找到完美的CMMS

一家水力壓裂服務行業領導者分享了他們升級到更直觀、更有效的CMMS的經驗。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
抽油機Liberty Oil

當Liberty Oilfield Services美國維護經理Jack Featheringill於2017年開始在Google搜尋「維護軟體」時,他非常清楚自己要找的是什麼:一個與他已經終止合作的CMMS完全不同的解決方案。雖然他的團隊最初使用的CMMS讓他們擺脫了早已不敷使用的紙本工單系統,但同時也帶來了許多其他問題。

「它並不是為機械師或車間工作設計的,」Jack解釋道。「它雖然能追蹤零件成本,但卻無法提供我們需要的完整資訊。如果客戶要求紀錄,我們只能說,『我們對那台設備收取了四個濾芯的費用。』這只是實際情況的一小部分。沒有故障分析,沒有背景脈絡,對我們的機械師也沒有任何保障。」

更糟的是,這個系統幾乎無法使用。「需要多次點擊。點、點、點、點……你會在裡面迷失。機械師不可能花那麼多時間輸入那些有用的資訊。」

零件經理Joe Netherland補充說,壓垮駱駝的最後一根稻草,是當他被要求對CMMS的使用經驗進行評價時。「很明顯,我說了實話,他們並不喜歡。當我交出評價後,他們告訴我要撤回,否則就不再給我們任何支援。」

尋找直觀且有效的CMMS

Jack有過一次失敗的CMMS經驗,他決定利用這次經驗教訓,尋找更好的替代方案。「我大概花了三到四週的時間仔細研究不同的系統,」他解釋道。

「我一開始就知道,無論我們選擇什麼,都必須容易上手,因為這正是我們之前所缺乏的。另一個重點是要能夠捕捉所有我們遺漏的資訊,這樣我就不用再坐在檔案櫃前,翻閱數百張手寫紙張,只為了搞清楚到底發生了什麼事。」

從一開始,Fiix®就脫穎而出,因為Jack能夠立即示範這個工具。「其他公司都要我先輸入一堆資料,我也試過一兩次,但接著電話就一直響個不停。我很欣賞Fiix讓我能夠自己花時間試用一下,看看這是不是我想要的東西,再決定要不要和任何人聯絡。」

獲得對Fiix CMMS的廣泛認同

親自測試系統讓Jack很快確認Fiix能夠提供一個易於使用、以數據為核心的CMMS解決方案,但接下來就是要向團隊介紹這套軟體。「我希望這是一個集體決策。我的技術人員、維護經理、零件部門,這些人每天都要用這套系統,所以我想讓每個人都有機會決定它是否適合他們。」

最終,這並不難推動。「我們之前經歷了太多混亂。大家都知道這會讓他們的工作更輕鬆。」

一旦團隊達成共識,他們就開始著手導入系統。正如Jack所說,他需要的許多功能都是「開箱即用」的,但他也很高興Fiix能夠提供一些客製化功能,包括自訂小工具、客製化工作流程,以及符合他們需求的狀態變更。

立即見效與可擴展性

雖然Jack原本就預期Fiix會比上一套CMMS有明顯改善,但他仍然對Fiix能這麼快提供所需洞察感到驚訝。「我們馬上就看出差距在哪裡,」他告訴Fiix。現在這些洞察已成為他日常工作的一部分。「儀表板在我的世界裡是第一名,」他說。「我很喜歡能快速掌握每個區域的狀況,以及全公司的情形。」

這些立即的好處也延伸到零件和物料管理。Joe Netherland說明,在Fiix導入前,經常有大量庫存遺失,導致季度支出暴增且無法追蹤。Fiix立即解決了這個問題,讓每個使用過的零件都能被記錄。「現在,這些季度盤點根本不成問題,」Joe說。「我們的財務長剛告訴我們,現在的金額小到根本不用擔心。」

雖然Liberty Oilfield Services的團隊持續快速成長,目前全區已有超過400名員工使用Fiix,但沒有人擔心會超出這套解決方案的能力。「有了這個系統,真的讓人鬆了一口氣,」Jack說。「它比我們以前用的好一百一十個百分點,很高興我們終於走在正確的道路上。」至於零件和物料,Joe也有同感。「有了Fiix就像有個『簡單』按鈕。我這個領域的同事都很喜歡它。」

已發佈 2023年8月1日

主題: Oil & Gas Fiix CMMS
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
  5. Chevron LeftChevron Left Liberty油田服務公司找到完美的CMMS