您可能也會對以下內容感興趣
Excelpro 是自動化系統整合商、電氣承包商及控制盤製造商,協助公司優化營運。
該客戶是一家大型礦業營運商,管理一個整合的散裝物料處理網路,涵蓋鐵路運輸、庫存場管理、物料回收及海運裝載作業。
- 高產量作業與複雜控制
- 舊有設備導致可靠性降低
- 架構無法支援擴展
- 端對端可視性
- 更高的可靠性
- 更強的安全性
- 更快的故障排除
- 面向未來的可擴展性
- 一致的使用者體驗
- 提升的協同
挑戰
過時、碎片化與營運風險
該營運的舊有控制架構是建立在老舊的 PLC-5® 硬體及混合的第三方控制系統上,造成可靠性、維護性與安全性方面的重大挑戰。
碼頭的大量營運需要緊密協調的排序、強健的互鎖,以及跨多個互連系統的即時可視性,包括:
- 同時管理多列火車的鐵路營運
- 火車卸貨系統
- 堆場堆疊設備
- 堆場回收設備
- 海運裝載系統
- 連接所有營運區域的廣泛輸送網路
儘管該設施在營運上極為重要,舊有環境卻難以支援所需的協調程度。多年來的分散式修改導致程式設計標準不一致、系統不穩定反覆發生,以及故障排除能力有限。
操作員面臨的挑戰包括系統可視性有限、機台間導航不一致、情境警報資訊不足,以及缺乏對覆寫與旁通狀態的集中檢視。
維護人員在故障排除時經常需要直接存取可程式邏輯控制器邏輯,這增加了安全風險與停機時間。
合作夥伴關係的起點
面對與老化控制基礎設施相關的日益增長風險,客戶邀請了Excelpro,這是加拿大領先的工業自動化系統整合商之一,也是 Rockwell Automation 金級系統整合商合作夥伴。
Excelpro 擁有豐富的大型現代化專案、客製化控制系統開發、虛擬化、人機介面/SCADA 標準化及工業營運生命週期管理經驗。
團隊的任務是評估現有環境、開發面向未來的架構,並消除多年來碎片化程式設計實踐所造成的營運不穩定。
解決方案
統一的 PlantPAx® 與 ControlLogix® 架構
Excelpro 使用 Rockwell Automation 的 ControlLogix® 平台和 PlantPAx® 分散式控制系統架構,現代化了整個控制環境。
專案方法論:
- 詳細的系統探索與評估
- 現場操作員與技術人員參與
- 人機介面與可程式邏輯控制器標準的協作開發
- 分階段部署與試運轉
技術系統設計
- PlantPAx® DCS 架構與資料庫
- 10 台 ControlLogix® 控制器
- 30 個 FactoryTalk® View SE 人機介面用戶端
- 12 個 FactoryTalk® View SE 備援虛擬化伺服器
- 集中式高可用性架構
- FactoryTalk® Transaction Manager 整合
- FactoryTalk® Historian 整合
- FactoryTalk® AssetCentre 整合
端對端整合營運與安全強化
新系統在整個碼頭引入了全面的營運可視性,使人員能夠監控狀況、驗證現場活動,並做出更明智的決策。
主要功能包括:
- 鐵路視圖(終端返回迴路)
- 場區範圍的總覽畫面,具備機器專屬的控制限制(僅允許本地控制)
- 任務管理
- 即時監控覆寫與旁通清單
- 將攝影機影像直接嵌入人機介面以進行現場驗證
- 從遠端操作地點遠端控制特定設備
提升操作員警覺性
Excelpro 實作了符合 ISA-101 原則的高效能人機介面圖形,以提升可用性與情境感知。強化內容包括減少顏色使用以突顯異常狀況、標準化導覽與面板行為、脈絡感知的操作資訊,以及合理化的警報優先順序與管理。
現代化的人機介面環境提升了對關鍵製程狀況的可視性,使操作員能更有效地回應廠區事件。
故障排除工作流程改進
升級後的環境透過提供詳細的設備面板與互鎖視覺化,提升了故障排除能力。此外,維護人員可獲得主動、歷史與旁通警報管理,以及參數變更稽核追蹤。
因此,技術人員可在無需例行存取可程式邏輯控制器程式碼的情況下診斷並解決問題,提升安全性,同時縮短維護回應時間。
結果
現代化、可擴展且具韌性的營運
升級後的系統帶來:
- 涵蓋整個碼頭的端對端可視性,包括鐵路、卸貨、堆疊、回收及船舶裝載
- 透過標準化可程式邏輯控制器/人機介面程式碼實現更高可靠性
- 強化的網路資安與嚴格的存取管理
- 採用符合 ISA‑101 的高效能圖形,加速故障排除
- 可擴展架構,為未來自主營運做好準備
- 整個堆場一致的操作人員體驗
- 多台機器與列車間協調能力提升
透過客戶、Excelpro 與 Rockwell Automation 的合作,專案交付了統一的 ControlLogix® 與 PlantPAx® 控制架構,並由現代化人機介面環境支援。
除了平台現代化外,營運現已受益於更高可靠性、更佳營運可視性、整合工作流程、強化故障排除能力,以及更安全的設備管理實踐。
最終成果是可擴展且具韌性的自動化平台,能支援客戶未來的營運目標。
已發佈 2026年8月25日