Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

在不確定時期滿足高需求

ECONO-PAK 與 Rockwell Automation 合作提升包裝機械效率與安全性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
從上方俯瞰被建築物和樹木環繞的Econopak生產廠房
雕刻於生產車間灰色牆面的Ekonopak標誌

ECONO-PAK是一家德國公司,專門製造紙箱包裝機械,並且在該行業已有超過35年經驗。ECONO-PAK與Rockwell Automation合作,設計及製造更高效、更具生產力且更安全的紙箱包裝機械。這些機械能夠滿足高訂單需求,並保持快速且高效的交貨時間,特別是在全球動盪與不確定時期。 

挑戰

在持續的全球供應鏈問題與中斷情況下,打造能夠提供客戶所需敏捷性、靈活性及員工安全的機器。

解決方案
  • Emulate3D™
  • 數位孿生技術
  • 遠端維護
結果

較低的料匣
允許以更安全、更穩定的方式包裝箱子,強調人體工學和工人安全。

敏捷轉型
紙箱成型機可快速調整以滿足尺寸和速度的需求。 

更安全的工作環境
「免工具」維護以及減少員工與機械的直接接觸,降低了出錯機率。 

遠程維護
機器可遠程維修和操作,減少停機時間並提升效率。

ECONO-PAK是紙箱包裝機械的領先製造商,擁有超過35年行業經驗。其總部位於德國法蘭克福附近,始終保持家族企業的經營風格,能夠提供個人化的客戶服務水準。ECONO-PAK的機械適用於各行各業的多元包裝需求,並可輕鬆客製化以滿足特定客戶要求。

近年來,ECONO-PAK與Rockwell Automation合作,設計並製造更高效、更具生產力且更安全的紙箱包裝機械。這些機械旨在滿足高訂單需求並維持快速高效的交貨時間,特別是在全球動盪和不確定時期,例如當前的供應短缺危機。Rockwell Automation能夠支援ECONO-PAK,確保在需要之前即提供所需供應品。

適應不確定的時代

近年來,包裝機製造商面臨的一大挑戰是對敏捷性與靈活性的需求。鑑於全球經濟不確定性及持續的供應鏈限制,在當今市場中,能夠快速調整生產至關重要。機器製造商正尋求提升適應性的方式,能根據需求在不同生產需求間切換。這意味著要縮短機器從生產一種紙箱形式切換到另一種形式所需的時間,並簡化整個流程。

根據ECONO-PAK國際銷售經理Max Schneider表示:「我們大約兩年前開始與Rockwell Automation合作,目標是協助我們的客戶將其機械數位化,以提升對不確定性的韌性,並更主動地調整生產以滿足市場需求。這需要能夠快速決策及實現無縫機器切換的解決方案。」

在Rockwell Automation的支持下,ECONO-PAK現已能夠透過數位孿生技術(如Emulate3D™)提供能應對這些挑戰的機器。該軟體可利用孿生技術進行模擬測試,避免試錯法,打造更高效且具成本效益的流程,並能在現實世界中可靠運作。

Schneider補充:「我們從Rockwell Automation獲得的支持,使我們能夠以對客戶無縫的方式引進新技術,無論是在服務還是技術支援方面。」

建立更安全的工作環境

在包裝機械領域,安全性同樣是首要關注事項。工人經常需要近距離接觸機器,因此減少人機互動並創造更安全的工作環境至關重要。ECONO-PAK專注於提升安全性,推動低料倉的應用,這些低料倉用於向機器供應紙箱材料。這些低料倉是客戶特別要求的,旨在打造更符合人體工學的機器並提升紙箱成型產能。 

「我們的一位客戶,一家冰淇淋生產商,希望增加其紙箱尺寸,同時確保這項變更不會為其包裝作業帶來任何新風險。配備低料倉的機器可透過降低料倉裝載高度來提升安全性,」Schneider補充道。

ECONO-PAK與Rockwell Automation也在其機器設計與操作中強調人體工學。透過降低料倉,員工無需像使用高料倉機器時那樣爬上平台裝載紙箱。這一點,加上更高程度的機器自動化與數位化,使ECONO-PAK能夠在維持生產力的同時優先保障員工安全。

透過減少停機時間來維持保養

Rockwell Automation支持ECONO-PAK目標的另一種方式是增強機器維護能力,特別是透過遠端維護。ECONO-PAK的機器已變成「免工具」,意味著機器的調整和變更可以在不需要傳統工具(如螺絲起子)的情況下進行。這不僅透過減少直接機器互動的需求來創造更安全的工作環境,還允許在遠離工廠現場的地方進行問題排除和解決。

「引入更強大的遠端維護能力意味著我們可以為客戶提供廣泛的好處,包括成本節約、提高效率、改善正常運行時間,以及透過允許技術人員遠端排除故障和修理設備來增強安全性。這些能力減少了昂貴現場訪問的需求,並提高了生產力和盈利能力,」Schneider表示。

隨著時間推移,ECONO-PAK打算在這個領域進一步發展,提供預測性維護能力,這將使客戶能夠透過主動維護機器和避免停機風險來實現顯著的成本節約。

攜手共進

ECONO-PAK與Rockwell Automation之間的合作夥伴關係對雙方都極為有益。除了Rockwell Automation所提供的專業知識、技能組合和知識外,ECONO-PAK也能夠充分利用PartnerNetworkTM生態系統。這包括接觸全球專家與資源網絡,以及與其他領先公司合作的機會。

這段關係的基礎是密切的文化契合度以及對聯合合作的熱忱。根據Rockwell Automation西部OEM區域客戶經理Sebastian Cruz Euceda表示:「與ECONO-PAK的合作夥伴關係是建立在整個公司相互信任與透明度的基礎上。唯有擁有如此深度的合作夥伴關係,我們才能實現共同成功。」

「我們與Rockwell Automation的關係是真正的合作夥伴關係。這是一種真正開放且協作的關係,從一開始就是如此。這對我們ECONO-PAK來說非常重要,因為我們與Rockwell Automation的持續合作夥伴關係不僅僅是履行合約要求,更是支持我們的客戶擁抱數位化並為未來做好準備,」Schneider總結道。

已發佈 2023年12月15日

主題: Process Services Warehouse & Fulfillment
訂閱 Rockwell Automation

直接將最新消息、思想領導觀點與資訊傳送至您的收件箱。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 在不確定時期滿足高需求