疫苗在近期理所當然地佔據了新聞頭條,讓公眾對開發、分發和施用救命藥物的實際操作有了一些了解。
對於ProjectBinder這家專精於自動化(OT)、IT和網路領域專案管理的全球公司,在丹麥和西班牙均有營運據點,為藥品供應流程中的摩擦問題找到簡單且經濟實惠的解決方案,創造了具有正面人道成果的商業機會。ProjectBinder與一家生產小兒麻痺症等重症疫苗的領先製造商合作,開發了一款行動追溯設備,在提升現場藥品真實性和信任度的同時,為整個供應鏈帶來巨大的成本效益。
供應鏈風險
在西方世界,產品的真實性和可信度很大程度上被視為理所當然。在已開發市場中,很少有消費品或藥品的購買者會懷疑他們所購買的商品遭到篡改或偽造。
然而,在發展中國家,這些問題是真實且常見的風險。諸如2008年中國三聚氰胺毒奶粉醜聞等新聞事件1突顯了受污染商品滲入供應鏈時可能造成的毀滅性影響。
當涉及重要藥物時,風險甚至更加嚴重。假冒疫苗每年在全球造成數十萬人死亡,並使地方政府損失數十億USD2。在需求迫切且嚴格檢驗資源有限的發展中市場,對可驗證安全藥物的需求是巨大的。
尋找解決方案
ProjectBinder的其中一位客戶是疫苗領域的領先生產商,在生命科學行業中建立了令人敬畏的聲譽。作為藥物開發的先驅,該公司採用複雜的全球供應營運,以便能夠以安全且順暢的方式將疫苗配送到急需的地區。向發展中國家生產和分銷小兒麻痺症疫苗可能會遇到各種物流和行政障礙,從而產生如遺失、盜竊或被潛在危險替代品取代等風險。
疫苗公司希望改善其配送流程的管理方式,使其疫苗能夠在從生產設施到醫院、藥房和疫苗接種診所等為患者施打疫苗的每個步驟中都能被追蹤和驗證。這種方法對於生產商的客戶(如醫院管理人員)也是理想的,他們經常需要貨物收據證明以便向政府機構申請財政支援。
在2019年,這家疫苗公司開始調查市場上可用的潛在解決方案,並發現了幾個重大問題。首先,它所檢視的大多數解決方案都需要與現有的序列化系統整合,需要大量的技術工作來在自己的基礎設施以及客戶的基礎設施中實施這些變更。第二個問題與成本有關,因為整合端到端的可追溯性解決方案將涉及更換和升級現有系統,成本通常達數百萬EUR。還有行政成本需要考慮,這將使發送較小批次的藥物變得不太可行,可能會使一些較貧窮國家的醫院無法負擔接收治療的費用。
此外,市場上的常見解決方案從行動性角度來看存在問題。負責給藥的醫院需要在其設施內的固定位置設置追蹤系統,這在實際操作中可能會很困難或涉及繁瑣的程序。因此,該系統無法帶到現場使用,例如為偏遠社區提供服務的目的。
這些因素的結合意味著現有的解決方案對該公司及其客戶來說都不實用。
簡單,卻有效
幸運的是,該公司透過與ProjectBinder合作找到了更合適的解決方案。ProjectBinder在這個領域擁有深厚的垂直經驗,並能夠運用這些知識來提出獨特且創新的解決方案。
ProjectBinder設計了一款名為Black Diamond Mobile Commissioning & Aggregation Tool的便攜式可追溯性解決方案。它採用20kg手提箱形狀的設計,可以輕鬆運送到供應鏈任何階段所需的地點,並且無需連接現有的序列化基礎設施即可簡單設置。該解決方案配備掃描設備、監視器、控制系統和標籤打印機,讓用戶能夠驗證藥品來自官方來源,並通過名為TraceLink的全球可訪問雲端數據管理系統確認收貨。
根據ProjectBinder總經理Martin Petersen的說法,Black Diamond填補了序列化市場的重要空白。「我們面臨的挑戰是為客戶創建一個敏捷、靈活且強大的方法,用於啟用 和 停用產品單位,範圍從小包裝到大型箱子或棧板。這通常需要在OT基礎設施上進行大量投資,只有在大批量單位的情況下才具有經濟效益,因此我們必須真正跳出框架思考,以克服一些明顯的設計、成本 和 實際使用限制。」
該解決方案採用Rockwell Automation的尖端技術,ProjectBinder被認可為其系統整合合作夥伴。透過使用Allen-Bradley® CompactLogix™ 5480可程式自動化控制器(PAC),序列化組件可與PAC邏輯整合,提供對流程更大的控制力和更高的可追溯性。
「我們在尋找一個能夠高速收集數據的控制系統,而5480型號真的做到了。憑藉高性能控制和數據吞吐量,這個即時控制器能夠輕鬆與其他組件整合,並提供強大的可靠性,」Martin補充道。
供應鏈流程中的任何參與者,包括採購、包裝線、運輸 和 退役階段,都可以掃描條碼來查看沿著供應鏈已採取的步驟,並快速識別藥品配送過程中是否存在篡改風險。這從健康 和 品質的角度來看很重要,同時從合規角度來看也很重要,確保配送符合區域和當地法規。
此外,該解決方案的交付成本遠低於其他替代方案。終端用戶能夠保留其現有的IT基礎設施,並在獨立層面運行該解決方案以與其Level 4 和 Level 5系統整合,使實施成本僅為原本的一小部分。
推出,持續前進
自從ProjectBinder實施該解決方案以來,終端用戶公司現在已看到顯著的進展。該解決方案已在多個站點推出並被廣泛使用,特別是在難以到達的區域,其中移動性是一個寶貴的功能。
Martin對迄今為止所取得的成就感到自豪,並希望這只是Black Diamond各種潛在應用的一個縮影,特別是在當今消費者越來越意識到需要可驗證的產品來源和安全性的情況下。
「看到我們開發的解決方案被用於拯救生命並幫助醫護人員的目的,讓這些提供重要治療的工作者在執行工作時能夠安心,這是非常令人滿足的。我們正在與客戶討論如何進一步擴展Black Diamond的規模,並希望看到這個解決方案在其他領域也能出現新的應用案例。」
附加資訊
上述提及的結果是針對ProjectBinder使用Rockwell Automation產品和服務與其他產品結合的特定情況。其他客戶的具體結果可能會有所不同。