Loading
案例研究 | 2024年3月
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation與SINCI開發製程控制系統

這兩家公司在瓜納華托州的一座污水處理廠實施了他們的第一個過程控制系統整合專案。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
日落時分的水處理廠
新奇標誌

SINCI 是一家墨西哥公司,在自動化服務、工業流程控制和資訊系統領域擁有近35年經驗。目前是Rockwell Automation白金級系統整合商。

挑戰

為一家跨國食品公司的新污水處理廠整合自動化及過程控制系統。

解決方案
  • 可程式控制器
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • 感測器與開關
結果

為了精確且可靠地測量廠區用水品質,以避免因違反相關法律及法規而遭受處罰和 / 或罰款。

挑戰
挑戰

SINCI 是一家致力於實施數位轉型創新解決方案的科技公司,專注於流程控制、資訊系統及 OT/IT 融合,將商業管理解決方案與工業 4.0 製造相連結。

該公司於 1989 年在墨西哥瓜達拉哈拉開始營運,使命是為自動化及工業流程控制提供完整的「交鑰匙」專案。公司已在墨西哥各地開發專案,目前設有四個辦事處:瓜達拉哈拉、蒙特雷、克雷塔羅及墨西哥城。該公司已為超過 470 個客戶實施近 5300 個專案,目前活躍於 10 多種不同產業。

其終端客戶之一是一家美國跨國乳製品公司,該公司以自有品牌銷售天然乳酪、加工乳酪、奶油乳酪及優格,在墨西哥的營運歷史超過 30 年。

2022 年,該公司於瓜納華托州設立了一座工業廠房。這裡是該跨國公司設有廢水處理廠(PTAR)的地點,進行一系列物理、化學及生物流程,旨在消除廢水中存在的污染物。

處理廠通常運作四個主要流程,包括預處理(利用排水系統收集廢水);初級處理(沉澱,水流入槽中,固體沉澱於底部,非固體上升至頂部);二級處理(結合好氧及厭氧處理與活性污泥以降解生物含量);以及三級處理(透過過濾、離子化及去污徹底消除微生物)。

約四年前,SINCI 與 Rockwell Automation 在此廠房本地啟動了一個綠地專案,內容為整合一套能夠監控廠房內所有變數的流程控制系統。

解決方案

經驗與能力

值得注意的是,這是兩家公司(已合作32年)首次為廢水處理行業(無論是公用事業還是私人企業)開發的此類倡議。  

據SINCI巴希奧區經理Salvador Navarro表示,首要挑戰之一是將初步設計(在美國開發)調整為適合該場地的設計,驗證機械設備的容量,並與儲罐供應商以及工廠專家協調。 

「此類實施的主要挑戰是需要對流程有全面的了解,並能夠識別我們將遇到的變量類型。一旦熟悉這些變量,將它們納入控制系統需要在液體廢棄物處理方面具備豐富的經驗與能力,」他解釋道。 

「分析儀器變量是廢水項目中非常具體且相關的元素,如電導率、溶解氧、水硬度和pH值等,」他補充說。

正是這種全面的經驗和對控制自動化的了解,使客戶選擇了Rockwell Automation和SINCI的提案。同時也需要找到一個具備技術和人力資源的供應商,能夠在本地實施最初在美國設計的提案。 

在這方面,Navarro表示:「Rockwell Automation品牌的聲譽,加上SINCI擁有國內最高認證,是顯著影響最終用戶選擇兩家公司執行此項倡議的關鍵因素。」「基本上,每個客戶從其聘請的公司尋求的是項目將按時且符合規格執行的確定性,」Navarro補充道。

結果

精確測量

這套自動化與控制解決方案的主要優勢在於客戶能夠隨時精確測量水質。這有助於他們避免因法律允許的政府機構突擊檢查而遭受處罰。「透過這種方式,可以避免因不符合環境標準而可能產生的罰款或處罰,」Navarro指出。 

應強調,Rockwell Automation為廢水處理提供的過程控制解決方案具有高度可靠性與靈活性。這些方案不僅能最大化生產力,還能降低實施成本、最小化生命週期成本、驗證合規性並為未來擴展提供支持。 

特別是在PowerFlex變頻驅動器方面,Navarro指出,這些設備因其在管理溶解氧過程中的靈活性與精確性而顯得重要,這是此類工廠的關鍵。「另一個重要特點是分析儀器信號的處理,」他補充道。

SINCI總經理表示,Rockwell Automation品牌的技術支援與備份確保了他公司具有顯著的競爭優勢。這有助於他以更高的可靠性與信心應對終端客戶需求。「在這方面,我們的認證以及品牌所提供的銷售渠道優勢使我們非常強大,」Navarro表示。

「透過這類專案,我們發現還有數條尚未開發的業務線。現在我們的想法是將這一模式複製到不同產業的其他客戶,」Navarro總結道。 

精確測量

這套自動化與控制解決方案的主要優勢在於客戶能夠隨時精確測量水質。這有助於他們避免因法律允許的政府機構突擊檢查而遭受處罰。「透過這種方式,可以避免因不符合環境標準而可能產生的罰款或處罰,」Navarro指出。

應強調,Rockwell Automation為廢水處理提供的過程控制解決方案具有高度可靠性與靈活性。這些方案不僅能最大化生產力,還能降低實施成本、最小化生命週期成本、驗證合規性並為未來擴展提供支持。

特別是在PowerFlex變頻驅動器方面,Navarro指出,這些設備因其在管理溶解氧過程中的靈活性與精確性而顯得重要,這是此類工廠的關鍵環節。「另一個重要特點是分析儀器信號的處理,」他補充道。

SINCI總經理表示,Rockwell Automation品牌的技術支援與備份確保了他公司具有顯著的競爭優勢。這有助於他以更高的可靠性與信心應對終端客戶的需求。「在這方面,我們的認證以及品牌所提供的銷售渠道優勢使我們非常強大,」Navarro表示。

「透過這類項目,我們意識到還有幾條尚未開發的業務線。現在我們的想法是將其複製到不同產業的其他客戶,」Navarro總結道。

已發佈 2024年3月26日

主題: Build Resilience Process Automation Control Food & Beverage Water Wastewater Programmable Controllers FactoryTalk View
推薦內容
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 工業流程控制系統整合