Loading
案例研究 | 海事
Recent ActivityRecent Activity

丹麥海軍如何為其航行注入新動力

LOGIMATIC 設計新的海事科技解決方案,為船員提供反應更快的終端與工具

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
丹麥海軍如何為其航行注入新動力 hero image

挑戰

  • 經過15年現役服役後,丹麥海軍需要對Absalon級支援艦進行改裝與技術現代化

解決方案

ThinManager

  • 透過新增一層監督功能,提升性能。提供可依艦艇需求擴充的控制與安全性。

FactoryTalk View SE(人機介面軟體)

  • 為船員提供更簡潔且更清晰的內容系統(針對艦艇情境和/或職級)

IPMS(整合平台管理系統)

  • FactoryTalk應用程式將超過8000個信號整合為綜合模擬顯示,便於總覽與控制

Rockwell Automation PartnerNetwork

  • LOGIMATIC,Rockwell Automation系統整合商,提供設計、服務與支援

成果

降低停機時間

  • 升級系統與簡化終端為「即插即用」解決方案,確保海上停機時間最小化

提升效率

  •  人機介面軟體協助船員快速切換任務與監控系統。「互聯」艦艇讓船員可透過圖形化使用者終端,隨時隨地快速處理問題/任務

強化安全性

  • 最強健的安全協議,兼顧資訊流控與防禦任何網路攻擊

今日許多最佳實務技術故事並非始於海軍艦艇、生命威脅情境及戰爭的可能性。但對於丹麥海軍及其升級精英Absalon級支援艦隊船艦的需求而言,情況正是如此。

即使是最優秀的「民用」技術架構師也很難理解軍方的特定需求,然而LOGIMATIC這家領先的系統整合商在與海軍合作方面擁有豐富經驗。他們與長期盟友Rockwell Automation攜手,當第一艘丹麥海軍彈性支援艦艇抵達乾船塢進行完整技術大修時,迎接了這項挑戰。

他們知道不僅要像自己在公海航行一樣思考與行動,還要推動海洋技術的界限。

十五年海上服役

建造於2003年的丹麥海軍艦艇HDMS ABSALON (L16)在15年使用壽命後,計劃將其自動化與遠端控制系統完全更換。這種情況需要對艦艇整個技術基礎設施進行徹底現代化改造。

運行艦艇過時的「厚重」系統不僅維護成本過高,而且在許多情況下已變得如此陳舊,以致於無法再進行更新。艦艇周圍的用戶終端配備多個螢幕,控制著消防管理、警報系統、攝影機監控與警報等不同功能,維護這些設備已成為勞動密集型任務。

徹底改造這個老化的基礎設施已變得至關重要,以確保服役海軍人員能夠在正確的時間、正確的地點存取正確的應用程式,配備現代化視覺化系統,這不僅能改善用戶體驗,還能節省時間並可能拯救人命。

「顯然艦艇的技術能力已經過時,需要與更現代的能力接軌,」LOGIMATIC專案工程師Mathias Jensen解釋道。「丹麥海軍渴望為其人員找到新的彈性且具韌性的解決方案,這些方案可以輕鬆實施與啟動。」

設定更新航向

LOGIMATIC知道這種情況需要一個「更精簡」的系統,能夠連接整艘船艦,使內容能夠透過任何船員在船上任何地方的終端進行管理、傳送與共享。

然而,向丹麥海軍證明這個系統是最佳攻擊方案並不像標準簡報那麼容易。因此LOGIMATIC決定加倍努力——他們客製化建造了一個專用且完全運作的概念驗證實驗室,在那裡可以親自試用與測試他們提議的系統。

經過與海軍的深入諮詢,包括在實驗室內度過的時間,LOGIMATIC建議設計與導入ThinManager,這是來自Rockwell Automation的簡化技術架構,可簡化硬體、應用程式與視覺來源的管理。在這個諮詢過程中對ThinManager所進行的大量前期工作讓海軍人員印象深刻,並欣然同意啟航。

「我們與丹麥海軍在我們的概念實驗室內花費了大量時間,不斷審查設計並排除潛在問題,」Mathias Jensen繼續說道。「我們知道在艦艇上的時間有限,因此所有各方對我們的計劃感到滿意至關重要。概念實驗室是實現這一目標的絕佳方式。」

一旦專案正式獲得綠燈,LOGIMATIC很快就需要超越陸地實驗室,與艦艇船員一起出海,儘管他們與丹麥海軍有20年合作歷史。他們需要對ThinManager導入所需的痛點、海軍需求與最佳解決方案獲得更強的第一手了解。

當LOGIMATIC團隊開始直接與海軍支援艦船員合作時,所有被視為與民用客戶「標準做法」的流程都被拋棄了。看似簡單的問題,如在螢幕間切換、按下按鈕,甚至標準滑鼠的大小,都需要被視為潛在的生死攸關問題。

透過對IT基礎設施需要運作的條件獲得更深層次的理解與認識,LOGIMATIC團隊開發了專門定制的ThinManager解決方案。專用設計的軟體被程式化到經過仔細考慮的硬體中,多個來源整合到單一顯示終端,能夠即時讀取與回應來自船上各處IP攝影機、FactoryTalk View SE資料蒐集與監控系統及其他第三方軟體套件的持續傳入資料。

乘著科技浪潮航行

初始系統安裝完成後,LOGIMATIC團隊繼續與丹麥海軍一同在新改裝的HDMS ABSALON號(L16)板載航行。在挪威和蘇格蘭的實際場景中測試及完善基礎設施,使系統、硬體與協議能透過協作努力不斷精進。

原本由老舊硬體及無數子系統組成的沉重系統,已升級為客製化的伺服器基礎軟體及各用戶終端的虛擬機器。指定人員可輕鬆存取,並無縫提供與各種情境最相關的內容,HDMS ABSALON號(L16)相較於數月前被拖入乾船塢的十五年舊貌,已實現了巨大躍進。成效如此顯著,以至於姊妹艦HDMS ESBERN SNARE號(L17)很快就獲准進行全面技術升級。

“海上任何意外停機都可能造成危險,特別是在潛在戰鬥情況下,”丹麥國防部採購與後勤組織電力與自動化專案經理Søren Præsius分享道。

“能夠在終端上以一致、閃電般的速度工作,可能真的是生死攸關的情況。我們的船員現在有能力在任何壓力水準下快速行動,並使用一個一致且直觀的系統。”

營運成本降低也是丹麥海軍因實施ThinManager而獲得的主要效益之一。昂貴且維護成本高的過量硬體已被移除,取而代之的是更現代、高效的控制系統以及人機介面軟體。ThinManager亦具備可擴展性,可於未來數年內進行任何數量的調整及必要變更,這意味著成本降低,尤其與舊有系統相比。

任何武裝部隊的安全皆至關重要,對於海上或停靠碼頭的海軍艦艇更是如此,必須採取一切預防措施防範故障,以及外人攜帶電腦或USB板載等威脅。 LOGIMATIC實施ThinManager系統以採用最高等級的安全措施。雖然新系統仍為「開放系統」,但其架構使執行防護措施更加高效且有效。

“我們看到這個專案對整個丹麥海軍產生了非常正面的影響,”Søren Præsius表示。“新技術為我們艦隊其他部分的改進提供了藍圖。HDMS ABSALON號與ESBERN SNARE號的成功升級,為我們三艘海軍護衛艦的提升鋪平了道路。我們期待看到我們還能共同完成什麼。”

上述結果僅適用於丹麥海軍結合Rockwell Automation產品與服務及其他產品的應用。其他客戶的具體結果可能有所不同。

商標資訊:

ThinManager、FactoryTalk View SE為Rockwell Automation Inc.的商標。

 

已發佈 2019年12月10日

主題: Accelerate Digital Transformation Safety Solutions Digital Transformation Marine ThinManager FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 丹麥海軍如何為其航行注入新動力