為您推薦
挑戰
- 一家全球化學生產商需要降低opex並提升數據分析能力以保持競爭力
解決方案
• 獲取即時製程和生產資訊,以提升生產力和效率
• 縮短部署時間並降低總擁有成本
• 可連接幾乎任何控制系統或人機介面(HMI)軟體,並以高速與完整解析度收集即時數據
成果
降低年度成本
- 統一軟體解決方案中較低的opex與更高的效率,創造更快的投資價值實現時間
提升視覺化能力
- 增強視覺化與分析多年生產數據以進行最佳化的能力
你可能從未停下來思考過,你為第一天上班而購買的襯衫是如何獲得那閃閃發光的白色光澤的。或者,就此而言,你剛裝修好的客廳牆壁上的油漆也是如此。這種純淨的外觀可以在各種家用物品中找到,從你的化妝品和防曬乳,到你印表機裡的紙張和糖罐裡的糖。這些小奇蹟都是一種鮮為人知但幾乎無處不在的顏料的結果。它叫做二氧化鈦。
這種顏料僅在世界上少數幾個地區天然存在,需要通過高度專業化的提取和生產過程才能獲得。只有少數幾家製造公司具備進行此項工作的專業技術。
其中一家公司是總部位於捷克共和國的Precheza。它是無機顏料的主要生產商和供應商,生產二氧化鈦已超過50年。
Precheza出口約90%的產品以滿足全球對這種重要化學品的需求,同時致力於在職業健康與安全管理系統、品質、環境保護和能源管理等領域達到全球認可的標準。為了與這些標準保持一致,Precheza依賴強大的數據管理和分析流程來推動營運效率和工廠安全。
鑄造顏料
流程管理在二氧化鈦的生產中發揮重要作用。操作員需要使用專業工具來監控生產設施中的關鍵要素,如溫度和壓力。這些數據為影響從工人安全到工廠盈利能力等各方面的關鍵決策提供依據,因此快速且全面地獲取資訊至關重要。
擁有適當的軟體系統對有效的工廠管理發揮關鍵作用,能夠擷取和分析大量的歷史數據,以便做出更好的當前決策。
很明顯,為了保持競爭力,需要一個新的解決方案。Precheza在業務的其他領域一直使用Rockwell自動化控制系統和人機介面軟體,因此開始考慮我們的解決方案來應對這個案例。這樣做的一個主要吸引力是將整個業務的自動化軟體解決方案統一到一個供應商,這將允許系統更好地整合,同時也能節省營運成本。
這促使我們探索歷史化系統 Factory Talk (FT) Historian SE。操作員也在尋求具有增強分析和視覺化功能的更好報告工具。FT Historian 為用戶提供歷史數據存取,用於漸進式優化,通常需要處理和分析數年數據。
Precheza的IT團隊使用了臨時授權來確保我們的解決方案符合他們的需求。在滿足其選擇標準後,Precheza開始與我們合作,從舊有平台轉換到FT Historian。
準時上線
實施本身是一個簡單的過程。制定了一個包含實施截止日期的工作進度表,在此之前有一年的準備期,包括澄清技術要求、在測試場地進行驗證,以及就整個項目的條款和條件達成一致。
安裝和配置過程始於2018年8月,為客戶端應用程式的安裝、操作員培訓以及將原始歷史數據轉移到新系統中提供了充足的時間。這為2019年1月FT Historian SE的生產就緒實施做好了準備。設置了三個月的停用期,使兩個系統並行運行,最終在2019年3月終止了舊有平台。
安裝工程於2019年4月完成,生產設施未發生任何停機時間。
迎接新系統
在轉換過程中面臨的最大挑戰是將前一個系統中五年的數據轉換到FT Historian中。由於兩個系統使用的軟體不相容,選擇正確的方法將這些數據轉換到新系統中至關重要。經過多次測試後,選擇了Rockwell Automation推薦的解決方案,但即便如此,這個程序仍需要Precheza員工的人工介入,特別是對轉移數據的驗證,這項工作大約需要20天。
系統整合商斯洛伐克公司 M - D - J, spol. s r.o. 以及 Precheza 自己的 IT 團隊在數據轉換中發揮了重要作用。 M - D - J, spol. s r.o. 已經在FT Historian解決方案方面擁有豐富經驗,並成功地領導整個專案至完成。該公司還提供了其FT Historian專業知識的優勢,並靈活地回應了實施過程中出現的其他需求。團隊中不可或缺的還有經銷商ControlTech Ltd.,該公司確保了供應的順暢性以及專案商業層面的協調。
探索新功能
Precheza現在運營的環境主要配備了來自Rockwell Automation的控制和人機介面系統。其用戶欣賞系統的開放性以及整合來自各種來源數據的簡便性,使他們能夠在內部管理應用需求,而無需過度依賴我們的支援。
從實用角度來看,由於新系統具有高水準的運行性能,整個系統的維護已大幅簡化。FT Historian SE確保即使在主伺服器故障的情況下,用戶仍能獲得生產數據。它可以在運行期間進行維護而不會有數據丟失的風險,這帶來了節省人力資源的額外好處。
然而,對於Precheza來說,最大的好處在於它能夠如何使用其數據。操作員現在可以使用一系列功能來協助他們編排生產流程的分析和視覺化。這讓用戶能夠對生產狀態獲得更深入的洞察,並提供卓越的報告功能。Precheza員工已經發現這些功能有助於更好的決策制定和任務優化。
更佳的流程視野
實施的效益已達到Precheza的期望。新系統的總營運成本需要數年時間才能完全顯現,但與先前系統相比已經表現良好。基於其新的數據分析能力,Precheza現在將專注於更深入的進階製造數據分析用戶培訓,以便能夠探索FT Historian SE所提供的完整功能集。
作為下一步,Precheza計劃採用更多FT Historian SE的資產框架功能。除了降低其數據營運的資本支出外,此項目將為生產流程分析創建一個框架,使其營運各個部分的數據能夠獲得更大的情境化。最終,這將有助於提高數據分析的速度和準確性,並帶來在Precheza先前架構中無法實現的視覺化水準。
換句話說,未來看起來是一片明亮、閃閃發光的白色。
已發佈 2020年6月16日