標準化機器提升效率
Clēan Works團隊希望在其產品線中標準化可擴展的控制解決方案。單一平台將允許系統組件、機器程式碼的標準化,並簡化系統的支援與維護。
Rockwell Automation與授權經銷商Gerrie Electric自Clēan Works最初用於農產品殺菌的測試機器開始就一直參與其中。 原始設計混合了各種組件。團隊共同標準化了設計與控制、人機介面、安全與工業組件於面板中,並持續增加功能與提升機器性能。
挑戰
解決方案
結果
就在幾個月前,Clēan Works主要以其去污處理技術在食品飲料行業中聞名。
該工藝利用紫外線、汽化過氧化氫和臭氧,通過創新的無水技術,能殺死水果和蔬菜上高達99.99%的病原體。該技術已在食源性病原體上得到驗證,對殺滅病毒也非常有效。
現在,這項技術可應用於材料和表面上的病原體與病毒,包括醫護人員和必要工作人員在抗擊COVID-19時所使用的N95口罩及其他個人防護設備(PPE)。
Clēan Works及其合作夥伴依靠先進且靈活的製造技術,迅速調整生產方向,並快速提升及維持供應鏈和生產,以滿足新興且重大的全球需求。
結果:Clēan Works在短短八週內生產了65台機器。國際需求持續推動著市場需求。
據Clēan Works總經理Joe Symons表示:「憑藉合作夥伴的靈活性,我們能夠指數級提升生產。Rockwell Automation COVID-19工作小組迅速採購材料,在許多情況下將交貨期縮短了一半。Rockwell Automation授權經銷商Gerrie Electric以及我們在Synchro Engineering的電氣工程合作夥伴所提供的支持極為寶貴。團隊的關鍵成員動員起來,提供全天候支持,解答問題並應對挑戰。我感到非常敬佩。」
Clēan Works團隊希望在其產品線中標準化可擴展的控制解決方案。單一平台將允許系統組件、機器程式碼的標準化,並簡化系統的支援與維護。
Rockwell Automation與授權經銷商Gerrie Electric自Clēan Works最初用於農產品殺菌的測試機器開始就一直參與其中。 原始設計混合了各種組件。團隊共同標準化了設計與控制、人機介面、安全與工業組件於面板中,並持續增加功能與提升機器性能。
這項工作的成果是為Clēan Batch、Clēan Flow和Clēan Flow Mini系統開發的自動化系統。新的 Clēan Flow Mini 機器每小時可消毒1200個口罩,或每天近30000個。
Clēan Works技術已獲得加拿大衛生部認證,並經加拿大安大略省圭爾夫大學食品科學系驗證。對於個人防護設備和N95口罩的消毒,已獲准在加拿大全國使用。
該解決方案需要在控制面板的小空間限制內物理安裝,同時為系統演進提供控制和靈活性以進行系統增強。
利用Micro800™控制平台可提供可擴展、經濟的解決方案。PanelView™ 800操作介面提供機器控制、狀態視覺化,以及利用內建VNC伺服器進行人機介面的遠端控制/檢視。通過遠端連接機器,Clēan Works可以監控關鍵機器數據,並利用PanelView 800的VNC功能提供任何遠端支援或系統升級。
Joe補充說:「在Gerrie Electric的技術支援下,我們能夠圍繞一個具成本效益且技術強大的框架來設計我們的設備。」
「我們與經銷商的強大合作夥伴關係,以及他們與客戶的可信顧問地位,使資訊和需求的流通變得無縫且有效,」Rockwell Automation渠道客戶經理Mark Carmount說。「我為我們團隊如何團結一致、做正確的事情並採取一切必要步驟來對抗這場全球疫情感到無比自豪。」
已發佈 2020年8月11日