Loading
案例研究 | 金屬
Recent ActivityRecent Activity

Pax 採用新企業資源規劃系統並獲得數據可視性

Pax Machine Works 採用 Plex 企業資源規劃,增強的數據可視性帶來即時的業務成果。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
pax機器運作金屬沖壓廠房
pax機器運作標誌

Pax Machine Works, Inc. 總部位於俄亥俄州塞利納,是一家成立於1948年的家族擁有並經營的金屬沖壓公司。從最初作為小型維修店的謙遜起步,Pax多年來不斷發展壯大,現已在佔地160英畝、設施面積達455000平方英尺的廠區營運。此外,Pax設施與其姊妹公司Pax Products比鄰而立,後者在額外的36000平方英尺設施中營運。Pax Machine Works是全球高品質精密金屬沖壓件的頂級供應商,具備沖壓、模具設計、工具與模具等多項能力。

挑戰

  • 容易出錯的紙本流程
  • 緩慢的報價流程
  • 無法追蹤員工責任與問責
  • 缺乏數據可視性
  • 舊有系統需要自訂程式設計並依賴單一員工
解決方案

  • Plex 企業資源規劃(企業資源規劃)
結果

  • 提升數位化與可視性
  • 從紙本流程轉為數位化
  • 提升責任歸屬
  • 加速客戶回應時間
挑戰

自成立76年以來,Pax Machine Works, Inc.已發展成為精密金屬沖壓件、機械加工零件和組件的知名製造商。Pax以全方位服務供應商著稱,致力於持續超越客戶的品質期望。隨著公司在不斷變化的製造市場中成長和發展,Pax團隊努力確保業務也能系統性地進步。為了回應這些持續的討論,團隊確定雖然對其舊有系統的整體體驗感到滿意,但Pax需要探索實施新系統以保持競爭力。

客製化舊有系統無法擴展

由於大量的客製化程式設計以及對單一員工在舊有系統內協助Pax的依賴,團隊認識到新系統是維持其發展動力的最佳選擇。因此,他們開始搜尋,最終審查了17個軟體套件並進行了7次展示,以找到最適合的選擇。成立了一個四人委員會來審查每個不同的系統並確認他們做出了正確的選擇。

儘管最初對Plex的雲端模式有所猶豫,Pax Machine Works對Plex以及智慧製造技術如何支援公司未來改進感到興趣。在展示了Pax Machine Works現有的拼圖片段如何無縫融入Plex 製造執行系統並最終變得更加強化後,Plex 企業資源規劃被選為Pax的新系統。

解決方案

透過實施擁抱變革

在Pax Machine Works高層管理的鼓勵與關鍵人物的親自參與下,Plex 製造執行系統的實施獲得了成功採用。公司上下對此有深入的理解,使他們在開始實施時形成了統一戰線。Pax同時也尋求了Revolution Group這家第三方系統整合商的協助,對方在整個過程中提供了支持。此外,Pax Machine Works運用了部門主題專家(SMEs),由他們帶頭並率先擁抱Plex 製造執行系統,作為培訓所有Pax員工的前導。

Pax Machine Works於2016年2月正式上線Plex 企業資源規劃——團隊對於已準備好向前邁進充滿信心,所有相關方都已充分準備。上線過程本身被形容為「有趣」,因為Pax在切換系統的第二天就遇上了強烈風暴與停電。然而,即使在惡劣天氣下,Pax團隊仍完成了實施。他們驚喜地發現,即使在惡劣天氣期間,也能透過手機連線,在電池供電的筆記型電腦上使用Plex 製造執行系統出貨零件。這個額外的優勢讓Pax團隊更加確信他們遷移到Plex的決定是正確的。

變革可能很困難,即使在成功上線後,仍有部分員工對轉換到Plex 製造執行系統感到猶豫。由於多年來一直使用舊系統,員工們對他們習慣的客製化程式充滿信心且感到舒適。然而,Pax Machine Works行政經理Jeff Pax表示,這些員工在幾天內就完全板載,甚至發現Plex 製造執行系統更容易操作。

結果

簡化報價流程

在實施Plex 製造執行系統後,該公司希望看到幾項主要改善:增加數位化、可見度和易用性。幸運的是,自2016年實施以來,Plex 製造執行系統已幫助簡化Pax的流程並實現這些目標。具體而言,報價流程已得到簡化,公司現在能夠更好地追蹤員工職責。車間內更現代化的技術,包括自動化檢查表,已被老一輩和年輕一代員工所接受。隨著新招募員工的湧入以應對即將到來的退休潮,Pax Machine Works對迄今為止車間現代化的影響感到滿意,並相信創新技術將在未來數年內持續發揮作用。

準備審計的能力

「我很高興我們一些經驗豐富的員工接受了[Plex 製造執行系統],」Pax表示。「那些對電腦不太熟悉的員工真的全力投入其中。」

從舊有系統轉移到Plex 製造執行系統對Pax Machine Works團隊來說是一項顯著的改善,不僅有助於簡化流程,還推動了責任制。數位化流程也有助於提高對Pax客戶的回應率,並提供即時數據以增加可見度。由於客戶要求,該公司也經常接受審計——Plex 製造執行系統通過讓Pax能夠快速檢索必要資訊,簡化了審計流程。

為未來業務增長而擴展的解決方案

Pax Machine Works在繼續優化營運效率方面對Plex 製造執行系統有著宏大計劃。該團隊目前正在實施Plex 製造執行系統自動化與編排(A&O),這是一個可擴展的流程自動化解決方案,同時也在進一步將Plex 製造執行系統實施到車間機器中,希望增加數據可見度。此外,Pax正在開發各種生產儀表板以獲得更大的可見度,並朝著完全轉換到Plex UX的方向前進。

憑藉Plex 製造執行系統,Pax Machine Works Inc.在金屬沖壓領域持續取得進展,並維持其客戶所期望和讚賞的品質標準。

「在使用 Plex 製造執行系統之前,我們的 IT 基礎設施已經有很強的基礎,但 Plex 製造執行系統讓我們提升了好幾個層次,」Pax 表示。「Plex 製造執行系統讓我們在報告功能和易用性方面處於更好的位置,我們的員工也真正接受了它。」

已發佈 2025年2月7日

主題: Accelerate Digital Transformation Metals Plex ERP
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Pax 採用新企業資源規劃系統並獲得數據可視性