Loading
個案研究 | 石油與天然氣
Recent ActivityRecent Activity

利用再生式變頻器進行油氣井台現代化,大幅節省能源

系統整合商 DSI 部署 PowerFlex 755TR 變頻器,協助某家全球能源公司的基礎設施進行現代化,為持續成長預做準備。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
石油與天然氣上游現場井台
dsi 標誌

DSI, Inc. 是美國領先的電氣整合公司。該公司為石油與天然氣、水處理、市政、馬鈴薯食品加工和生物燃料產業提供自動化設計、電氣施工與機械維修服務。

Casey Johnston
Casey Johnston
伺服驅動器序列介面總裁
挑戰
  • 10 年以上的老舊電力資產需要升級 
  • 較舊的變頻器使用動態煞車電阻,會以熱能的形式浪費能源 
  • 需要可提高效率並與永續性目標一致的長期解決方案
解決方案
  • PowerFlex® 755TR 變頻器
成果
  • 成功部署超過 130 個新款變頻器 
  • 全部完成部署後,預計每月可省下 300 萬美元的能源費用 
  • 達成 17% 的能源再生,重複使用該電力的 95% 

挑戰

傳統技術無法支援未來成長 

DSI 是一間電氣整合公司,同時也是 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 的系統整合商,為其中一位客戶找出了重大問題。某家知名的全球能源公司面臨基礎設施老舊的挑戰,因而導致效率低落與財務損失。除此之外,該公司也正在思考如何減少碳足跡,以有效兌現其 ESG 承諾。當地公用事業也在努力新增更多供電容量,突顯出該公司需要降低能源消耗。

該公司發現了將其井台技術現代化的機會,以提升營運效率和永續性。他們希望解決方案能夠減少能源浪費、降低營運成本,並提升整個現場地點的長期可靠性。

具體而言,該公司的許多馬達控制資產已運作超過十年,尤其是用於幫浦桿應用的 PowerFlex® 700 變頻器 (VFD)。這些較舊的變頻器仰賴動態煞車電阻 (DBR),以熱能的形式將多餘能源釋放出來。 新型變頻器技術提供重新思考設計與減少能源損耗的轉機。

該公司向合作夥伴尋求協助。DSI 擁有專業知識並與 Rockwell Automation 建立穩固的關係,能夠實現有助於該公司在未來幾年,維持能源產業領導者地位的成果。

解決方案

實作與擴充再生式變頻器

DSI 與 Rockwell Automation 密切合作,探索新型解決方案。在評估不同的技術後,DSI 建議採用以能源再生功能聞名的 PowerFlex® 755TR 變頻器。此變頻器與舊型系統不同,會將多餘的能源回收到系統中,而非浪費在 DBR 中。 DSI 總裁 Casey Johnston 表示:「由於沒有人可以完全開發此種再生式變頻器,因此我們不會把目光投向別方。Rockwell Automation 目前在此再生電源供應器的再生式變頻器領域領先群雄,因此我們理所當然地選擇了該公司。」

從該公司位於北達科他州地點的三個井口的試行專案開始實作。Rockwell Automation 現場工程師與 DSI 共同合作安裝並最佳化系統。大約花了一年,團隊監控關鍵效能資料,例如功耗、能源再生程度及效率增益。這種嚴格的測試階段使他們能夠微調參數並最佳化效能,然後再啟動更廣泛的部署。 

除了能源效率之外,全新的解決方案也帶來了意想不到的好處。現在,由於可以降低能源浪費,因此可以獲得碳權,進一步符合該公司的永續性目標並支援未來成長。 

PowerFlex 755TR 變頻器可透過主動式控制方式,自動消除幫浦機械共振的能力,而這項優點也裨益了該公司。 此外,更佳的速度和扭矩準確度改善了對於井口效能的回報。

成果

利用再生式變頻器讓基礎設施轉型

成功試行後,DSI 與該公司遂投入更廣泛的實作,在現場部署超過 130 部 PowerFlex® 755TR 變頻器。成果非常亮眼。 

首先,一旦更換全部 1,200 部變頻器,該專案預計每月將可省下 300 萬美元的能源費用。接著在完成 12% 後,該公司已經見證到成本降低的成效。最後,全新解決方案的能源再生率達到 17%,回收的能源中有 95% 可重複使用,大幅提升能源效率。DSI 運用這項現代化工作,協助該公司將能源基礎設施進行轉型、降低成本、提升效率,並為未來的創新做好準備。

展望未來,DSI 與該公司規劃在所有現場地點部署新系統,並透過 Rockwell Automation 的預測性維護解決方案 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 探索其他資料和分析。此應用可根據狀況持續監控生產設備(包括幫浦)並協助公司預測和識別可能的故障原因,以支援最佳化的維護活動。 

已發佈 2025年7月24日

主題: Drive Sustainability Sustainability Oil & Gas Drives
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 利用再生式變頻器進行油氣井台現代化,大幅節省能源