Loading
案例研究 | 紙漿與造紙、家用及個人護理
Recent ActivityRecent Activity

Encore Tissue 透過 PlantPAx 現代化分散式控制系統 (DCS) 提升工廠可靠性

用戶友善的軟體提升關鍵紙巾製造設備的生產力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
兩盒Encore護理面紙
Encore Tissue 標誌

Encore Tissue於1998年誕生,當時Holckner家族收購了一家小型紙巾企業。Encore自創立之初即擁有明確願景:為澳洲市場提供高品質紙巾產品,同時努力實現社會、經濟及環境的可持續發展。

挑戰

  • 隨著生產規模擴大,Encore Tissue尋求一個現代化分散式控制系統 (DCS) 解決方案,以實現生產力提升、提供用戶友善的介面,並包含長期支援。
解決方案

  • 經過全面審查後,Encore Tissue選擇了PlantPAx®分散式控制系統(DCS)來取代舊有的解決方案。
結果

  • 透過實施PlantPAx,Encore Tissue現在擁有一個統一的系統。Rockwell現代化分散式控制系統 (DCS) 正在與Rockwell安全控制器通訊,該控制器控制PowerFlex®驅動器。這簡化了與驅動器系統的整合,同時也使未來的升級變得簡單。

Encore Tissue,作為澳洲領先的衛生紙與紙巾製造商,透過升級至Rockwell Automation的PlantPAx®現代化分散式控制系統 (DCS),提升了其維多利亞州工廠的效率與可靠性。

Rockwell與Encore Tissue合作已超過20年,最初於2000年代初期參與紙巾機的直流驅動系統,2014年將其中一半轉換為交流系統,2017年完成另一半的轉換。交流驅動系統採用Rockwell的PowerFlex® 755。 紙巾機的升級使Encore Tissue能夠提升工廠的生產產量。

Encore Tissue是一家澳洲家族企業,秉持為澳洲市場提供高品質紙巾產品的願景,同時致力於社會、經濟與環境的永續發展。

挑戰

隨著生產規模擴大,Encore Tissue尋求一個現代化分散式控制系統 (DCS) 解決方案,以實現生產力提升、提供用戶友善的介面,並包含長期支援。

安可衛生紙機

「我們現有的分散式控制系統 (DCS) 已經過時,且不再受到支援,」Encore Tissue 的專案經理 Mark Camilleri 表示。「Rockwell 透過我們長期的合作關係,對我們的機械設備和工廠有深入的了解,因此我們委託他們評估升級我們的現代化分散式控制系統 (DCS)。」

除了新功能外,Encore Tissue希望新的現代化分散式控制系統 (DCS) 解決方案具有用戶友善的軟體介面,可供多個團隊使用。

解決方案

經過全面審查後,Encore Tissue選擇了Rockwell Automation的PlantPAx DCS來取代舊有的解決方案。

「PlantPAx是一個開放式分散式控制系統 (DCS),這意味著合作夥伴公司,例如具備該系統知識的系統整合商,也能提供支援,」Rockwell Automation南太平洋區域總監Adrian Giecco解釋道。

Encore Rockwell Automation PlantPAX 現代化分散式控制系統 (DCS)

PlantPAx是一個現代化分散式控制系統 (DCS),提供單一全廠控制系統,可提升靈活性、提高效率、降低成本,並協助紙漿與造紙、製造業、製程工程、礦業與資源、食品與飲料、水與廢水處理及各類工業領域的公司做出更佳的商業決策。

「PlantPAx軟體與Encore Tissue已在使用的Rockwell驅動系統共用相同平台,因此其員工已熟悉操作方式,這代表遷移至PlantPAx的學習曲線較小,」Giecco表示。

Encore Rack 5

The new PlantPAx solution (hardware pictured), uses the same software platform as existing Rockwell drives, so staff are already familiar with many of its functions

為了實現順暢的過渡,Rockwell 能夠從現有的分散式控制系統 (DCS) 中提取程式碼與邏輯配置,並將其重新映射到 PlantPAx 邏輯,從而確保物件警報、限制、調整、參數及其他設定保持不變,無需重新調試或重新整定。

「這是一種經過驗證的方法,可快速將流程功能遷移至 PlantPAx 標準並將風險降至最低,」Giecco 表示。

「Rockwell 在本專案中降低風險的另一種方式是重複使用現有佈線。現有控制系統採用 Allen-Bradley® ControlLogix® 硬體,因此 I/O 模組可作為『同類替換』系統進行更換,同時保留現有端子模組與佈線束,顯著降低遷移風險並縮短調試時間。」

結果

透過實施PlantPAx,Encore Tissue現在擁有了一個統一的系統。Rockwell現代化分散式控制系統 (DCS) 正在與Rockwell安全控制器通訊,該控制器控制著PowerFlex®驅動器。這簡化了與驅動器系統的整合,同時也使未來的升級變得簡單。

「由於硬體老化,我們需要升級硬體,因此選擇Rockwell意味著我們能從一家擁有專業且經過驗證的過程自動化經驗的公司獲得更好的支援,」Camilleri說道。

「Encore Tissue也透過Rockwell Automation庫存零件管理協議來處理關鍵備件,」他說。

新系統還減少了實體佔用空間,只需要兩個控制器而非四個,並且佔用更少的面板空間。

「PlantPAx 也被設計用來讓像 Encore Tissue 這樣的製造商能夠更簡單且有效率地遵循行業標準及最佳實務,」Giecco 表示。

為了讓調試和啟動過程盡可能順利,Rockwell進行了為期數週的廣泛工廠驗收測試(FAT)。

「FAT通常只需幾天,但我們希望為Encore Tissue確保一切順利運行,因此我們在測試中進行了極其細緻的檢查,」Giecco表示。

「因此,整個遷移過程——從調試開始到投入生產——僅用四天就完成,實現了極高效率的轉換。」

「機器離線期間所需執行的所有步驟,都在72小時的時間窗口內完成,從停紙到開紙,從而在緊湊的時間內取得了成功的成果。」

已發佈 2025年8月18日

主題: Optimize Production Production Automation Process Solutions Pulp & Paper Household & Personal Care PlantPAx
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Encore Tissue 透過 PlantPAx 現代化分散式控制系統 (DCS) 提升工廠可靠性