Loading
案例研究 | 食品與飲料
Recent ActivityRecent Activity

Emulate3D® 將 Garvey 的裝瓶改進方案付諸實現

Glenvern Group 使用 Rockwell Automation 的 Emulate3D® 以視覺化方式展示 Garvey 瓶子累積系統的產能與效率優勢

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Garvey 裝瓶生產線搭配 Emulate3D
嘉維標誌

Garvey的專利積存台和積存輸送機能以業界最高速率處理最不穩定的產品。它們同時提供最低的總擁有成本,回收期以月計,而非以年計。Garvey的使命是最大化您的產能!

Garvey輸送機

挑戰
  • 尋找一個能在標準硬體上運行,並且在向潛在客戶進行現場演示時可輕鬆操作的解決方案。
  • 需要能夠變更輸入並即時展示不同情境。
解決方案
  • Emulate3D®
結果
  • 透過Emulate3D®視覺化,Garvey能夠更有效地向重要飲料客戶展示其累積系統的優勢。
  • 螢幕錄製的演示結合即時互動,使銷售團隊能夠以視覺方式傳達關鍵的生產線洞察,協助客戶開發工作。
Garvey 裝瓶生產線搭配 Emulate3D

By simulating real plant conditions using Emulate3D, Garvey was able to showcase the throughput and efficiency benefits of implementing its bottle accumulator technology in beverage applications

輸送帶與累積系統專家Garvey(隸屬於Columbus McKinnon)正在尋求更好地展示其瓶子累積系統的產能與效率優勢。

Garvey產品服務的客戶涵蓋從小型啤酒廠到全球最大食品、飲料、藥品及家用產品製造商。

累積台是一種專門設計用於暫時存放與累積產品或材料的輸送帶系統。這些台面可以是圓形、矩形,甚至可依特定產線需求客製化形狀。它們在生產過程中作為緩衝區,讓物品能在製造、填充、貼標或包裝等不同階段之間順暢流動。

透過與母公司Columbus McKinnon的合作關係,Garvey發現了由Rockwell Automation開發的數位孿生可視化軟體Emulate3D。Columbus McKinnon先前曾與澳洲公司Glenvern Group(Rockwell合作夥伴)合作進行製造專案可視化,Garvey看到了運用Glenvern Group專業Emulate3D應用團隊,將其解決方案優勢推廣至全球的潛力。

「我們可以看到,使用能夠追蹤關鍵數據點並模擬真實世界條件的3D視覺化軟體,可以更好地展示我們累積系統的優勢。」Garvey工程部資深總監Bill Reese表示。 

「Glenvern Group 曾為 Columbus McKinnon 的另一家公司 Dorner 客製化 Emulate3D® 軟體,我們可以看出這是市面上最精密且直觀的 3D 視覺化技術之一。我們看到了向潛在飲料客戶展示效益並提升我們客戶開發工作的潛力。」Reese 表示。

Garvey的累積系統運作中

Garvey’s accumulation system in action

挑戰

Garvey的目標是以視覺化方式展示如何增加累積系統以減少瓶頸並提升裝瓶生產線的產能。

「我們面臨的挑戰是找到一個能在標準硬體上運行,並且能於現場演示時輕鬆操作的解決方案。我們內部沒有解決方案,因此Rockwell的Emulate3D®是理想選擇。」Reese表示。

「展示預先建立的模擬是一回事,但能夠即時變更輸入並展示不同情境,這完全改變了遊戲規則。」Reese說道。

解決方案

Emulate3D®是Rockwell Automation的行業領先軟體,提供動態3D建模環境,用於創建離散製造與物料處理系統的高保真物理模型。

「Glenvern Group專精於Emulate3D®(及其先前軟體版本)的客製化與導入已超過20年。它結合了視覺化、模擬、虛擬調試以及數位孿生功能。」Glenvern Group董事Alec Poulton表示。

「在與Columbus McKinnon集團於亞太和北美多個辦公室合作後,這次有機會與美國的Garvey合作令人非常興奮。我們建立了一個完整的裝瓶廠視覺化系統,理想地展示了累積系統如何減少瓶頸並保持生產順暢。」他說。

Garvey 使用 Rockwell 的 Emulate3D® 軟體和 Glenvern Group 的專業知識,精確建模其累積系統,並以數據為依據向潛在客戶展示其效益。

Garvey used Rockwell’s Emulate3D software and Glenvern Group’s expertise to accurately model its accumulation systems and display their benefits, backed by data, to potential customers. (Note: the simulation above shows the same bottling production line pictured earlier in the article.)

「基本上,如果沒有累積台,當生產的某一部分停止時,整個生產就會停止。有了累積台,您就有一定的緩衝量,讓生產可以在部分區域繼續進行,同時修復問題。它還可以突顯預防性維護的最佳時機,於對產能的影響最小時進行,」他補充說。

Emulate3D® 在全球範圍內被廣泛應用於各行各業,包括自動化與物料處理、機器人技術、多樣化製造流程、物流與倉儲、OEM 和機器製造商、機場及行李處理。

結果

透過 Emulate3D® 視覺化,Garvey 能夠更有效地向主要飲料客戶展示其累積系統的優勢。

「螢幕錄製的演示結合即時互動,使我們的銷售團隊能夠以視覺化方式傳達關鍵的生產線洞察,支援客戶開發工作,」Reese表示。

"清晰的視覺範例包含了重要數據,如包裝瓶數、包裝箱數,包括過去60秒內每分鐘包裝數量以及總體數據。我們可以在前後對比演示中使用這些數據來突出我們累積系統的優勢,"他補充道。

Columbus McKinnon現在在多個地點和公司使用Emulate3D®,包括Garvey和Dorner。除了提供軟體外,Glenvern Group還提供培訓、客製化、專案指導和持續的技術支援,讓使用者能夠優化從Emulate3D®獲得的價值。

Garvey Emulate3D

Garvey協助公司克服複雜的生產挑戰,因此,擁有清晰、專業且以數據為依據的視覺化演示,來說明如何實現這一目標,正有助於推動銷售工作的成長。

「Rockwell的Emulate3D®軟體對我們來說是一項革命性改變,而Glenvern Group在如何充分發揮其效能方面經驗豐富。我們非常享受這次合作,並發現Glenvern在整個專案期間反應迅速,溝通極為順暢,」Reese表示。

「我們的銷售團隊對於能將這項成果帶到會議中感到非常振奮。我們一直知道能為客戶提供解決方案,但能以如此有效的方式展示,讓一切提升到全新層次,」Reese總結道。

已發佈 2025年4月28日

主題: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Smart Manufacturing Scalable Control & Visualization Food & Beverage Emulate3D Digital Twin
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Emulate3D® 將 Garvey 的裝瓶改進方案付諸實現