您可能也會感興趣
Drillmec是設計、製造及分銷岸上與離岸鑽井和修井機組,以及各類鑽井設備的國際領導者。該公司真正具備全球化特質,但仍與其位於義大利機械工程核心的根基保持深厚聯繫。
- Drillmec需要讓碳捕獲的鑽探防護點更快速、更具改善安全性且更具成本效益。
- 這項工作可能需要大量勞力,現場人員越多,健康與安全風險就越大。
- 鑽探防護點涉及使用重型機械,但也必須非常精確,以避免重做並控制成本。
- Drillmec選擇了Allen-Bradley PowerFlex® 755TL AC驅動器,以提升其自動化鑽井系統的精確度。
- 該公司與Rockwell Automation合作,將這些驅動器作為現場營運技術的一部分進行整合、測試與部署。
- 使用PowerFlex®驅動器,Drillmec能夠提升其鑽探技術的精密度與準確性,使公司能以更少的現場人員更快速地進行鑽探。
- 營運改善協助Drillmec控制成本,減少所需的現場訪問次數也有助於改善安全性。
Drillmec是設計、製造及分銷岸上和離岸鑽井及修井設備,以及各類鑽井設備的國際領導者。
在超過100年國際經驗中取得的成果已獲全球客戶認可,這源於公司對持續改進的承諾,通過追求高品質、專注人力資源及在整個流程中強調效率來實現。
三大原則構成公司身份的核心:安全、環境與創新。Drillmec於全球享有的可靠性聲譽,正是其廣泛工程開發、及時交付及卓越售後服務的體現。
碳捕集與封存(CCS)涉及在排放點(例如工廠)捕獲碳,然後將其泵送到合適的地下儲存設施,在那裡永久儲存,防止其釋放到大氣中。
為CCS設施創建新的防護點需要對複雜岩層進行精密鑽探。這是繁重的工作,具有較高的健康與改善安全性風險。
為了滿足對CCS日益增長的需求,Drillmec需要在任何鑽探作業中最大限度地降低成本、風險和昂貴重做的需要。為了實現這一目標,它必須找到一種方法來提高其鑽探系統的精度、操作便利性和成本效益。
由於鑽探平台的電氣系統由國家電網供電,需要確保低諧波因子。這對於將總諧波失真(THD)保持在5%以內是必要的。
Drillmec 使用 Allen-Bradley PowerFlex® 755TL 交流驅動器升級了其 CCS 鑽井系統,並將其添加至其技術的固體處理泵控制系統。
利用配備 AFE 技術的 Rockwell Automation 驅動器,Drillmec 能夠確保系統的諧波失真因子維持在適當範圍內。
這使 Drillmec 能夠實現更精確的馬達控制,從而針對特定現場條件優化泵速與性能。
通過優化驅動器性能,該公司可減少系統磨損,同時提升作業效率與速度,以更快鑽探防護點。此外,該技術有助於自動化鑽井作業的多個環節,從而減少現場所需的操作人員數量。
通過最小化磨損,該公司預期能夠增加系統相關組件的平均故障間隔時間。這不僅將降低維護成本,還有助於讓技術運行更長時間,減少停機時間。這提高了利用率,使Drillmec能夠在任何給定時間範圍內鑽探更多防護點。
由於現場任何時候的工作人員較少,確保符合健康和安全標準的挑戰大大簡化。而且由於技術更加精確,更容易動態調整以補償不斷變化的現場條件,長期來看更加節能。這預期將進一步降低運行成本並提高效能。
隨著發達國家的公司和政府尋求大幅減少排放同時促進經濟增長的方法,對CCS站點的需求將會增長。通過開發一種快速、 精確、安全且經濟實惠的方式來創建新的CCS站點,Drillmec正在幫助全球的組織和國家實現其環境和經濟目標。
已發佈 2025年7月1日