HT Process是石油與天然氣業特種機器製造的領導者。他們始終奉行TQM (全面品質管理)的原則,並將零缺陷文化融入產品中,以最低的總體擁有成本提供高產能和高效率。HT Process產品包括全自動LPG (液化石化氣)灌裝機、氣缸機器人裝卸、氣缸檢驗系統、瀝青桶灌裝廠和瀝青聚乙烯袋灌裝廠。
- 將裝卸相關的危險降至最低
- 遵守安全規範
- 提高每小時氣缸產量
- CompactLogix™
- Kinetix® 5700伺服變頻器
- 將人員的受傷風險降至最低
- 每小時2000個氣缸的產量
設計一個安全且有效的裝卸系統
HT Process在氣缸處理方面採用傳統系統,每小時可生產300 - 500個氣缸,並且以人工方式裝載至卡車上。針對填充系統進行創新,以增加每小時的氣缸產量。然而,隨著上游產量的增加,必須在危險區域雇用更多工人,以便將氣缸裝入卡車。在工廠中於卡車上裝卸瓦斯氣缸是一項關鍵且具潛在危險的程序,需要仔細規劃、嚴格遵守安全規範以及有效的協調。
由於人身安全至關重要,HT Process需要裝載機,以最大限度減少在危險區域進行裝卸程序所需的人力,並解決以下挑戰:
- 搬運重物:瓦斯氣缸相當重,對搬運工人的背部傷害或拉傷。手動搬運和操作這些氣缸的過程在體能上相當吃力,需要適當的人體工學實務訓練。
- 氣缸完整性:小心搬運氣缸以確保其狀況良好,沒有損壞或腐蝕,且不會漏氣。
- 時間限制:裝卸瓦斯氣缸可能有時間限制,增加工人壓力,且需要在不影響安全的情況下,採用有效率的流程。
- 人力可用性:在一天內為最多卡車分配的人力有限,導致搬運工人的背部可能會受到傷害或拉傷。
採用先進的機器人裝載系統,取代傳統機制
HT Process轉向洛克威爾自動化共同開發機器人裝載機,該裝載機可滿足更高的裝載速度需求,同時將人力需求降至最低,從而減少危險區域中的人力風險。
HT Process設想一種能夠處理高速裝載操作的機器人系統。專門設計一款客製化龍門系統,用於揀選和放置操作。其具有靈活性,可適應不同的卡車尺寸和錯位的卡車車架。
該解決方案由洛克威爾自動化的CompactLogix™控制器以及整合式動作Kinetix® 5700伺服變頻器提供支持。此系統可確保可靠的週期時間,並可連續工作,且作業員干預最少。
最低的安全風險,更高的產量
HT Process每小時可達到2,000個氣缸的產量,而不會對危險區域中的人員造成任何傷害風險。更高的產量裝載可確保最終使用者能夠充分受益於先進的高速灌裝系統。
該系統確保無需人工處理,也減少對氣缸造成的損壞。
展望未來
已發佈 2024年1月10日